Matter 与 Z-Wave:您需要了解的内容

Matter 与 Z-Wave:您需要了解的内容

2024 年 7 月 11 日 | Devanjan Sikdar | 阅读本文需要 6 分钟

智能家居设备正变得越来越流行和多样化,但也面临着互操作性的挑战。不同的设备使用不同的协议相互通信,并与集线器或控制器通信,这可能导致兼容性问题、安全风险和性能问题。为了应对这一挑战,智能家居行业中广泛使用两种现有标准:Matter 和 Z-Wave。阅读这篇博客文章,您将了解这些标准是什么、它们之间有何不同以及它们对智能家居用户和开发人员的意义。

 

什么是 Matter?

Matter 协议旨在为智能家居设备创建统一和安全的连接标准。它由曾被称为 Zigbee 联盟的连接标准联盟(CSA)开发,其中包括亚马逊、苹果、谷歌等主要科技公司、三星、惠而浦和 LG 等消费者公司以及 Silicon Labs 等半导体公司。Matter 基于互联网协议 (IP),这意味着它可以使用现有的 Wi-Fi、以太网或 Thread 技术来连接设备。Matter 还支持用于设备设置和调试的蓝牙低功耗 (Bluetooth LE)。

Matter 简单、可靠、安全。Matter 确定了一个通用的应用层,指定设备应该如何相互交互以及与云交互,而不受底层网络的限制。它还提供端到端加密、设备认证和轻松的板载过程。Matter 与 Alexa、Siri 和 Google Assistant 等语音助手兼容,支持各种设备类型,如灯具、锁具、摄像头、恒温器等。

 

Z-Wave 是什么?

Z-Wave 是一种低功耗网状网络协议,可在 800-900 MHz 频带上运行。它由 Z-Wave 联盟开发,该联盟包括 300 多家生产 Z-Wave 认证设备的公司。Z-Wave 广泛用于智能家居设备,尤其是安全、照明、气候控制和门禁控制。

Z-Wave 可靠、可扩展、安全,可向后兼容。它使用网状网络拓扑,这意味着每个设备都可以充当中继器并扩展网络的范围,它还使用加密和设备身份验证来防止未经授权的访问和黑客攻击。Z-Wave 网络可处理包括主控制器在内的最多 232 个设备(节点)。

 

Matter 和 Z-Wave 有何不同?

Matter 和 Z-Wave 都是智能家居连接的流行标准,但二者有一些关键差异。以下是区分二者的一些主要方面:

  • 应用层:Matter 是一种基于 IP 的应用层协议,可以使用 Wi-Fi、以太网或 Thread 等其他技术的底层。Z-Wave 是涵盖物理层到应用层的完整协议,是一种使用 1 GHz 以下 ISM 频段的非 IP MESH 协议。
  • 设备类型:Matter 支持比 Z-Wave 更广泛的设备类型,包括摄像机、扬声器、电视等。Z-Wave 专注于需要低功耗和可靠通信的低带宽设备,例如安全系统、传感器、开关和锁具。
  • 安全性:Matter 提供端到端加密、设备认证和云集成,可增强智能家居设备的安全性和隐私性。Z-Wave 还提供加密和设备身份验证,但不提供内置云服务。
  • 兼容性:Matter 兼容流行的语音助手和其他基于 IP 的设备,可以更轻松地与现有的智能家居生态系统集成。Z-Wave 需要一个 Z-Wave 专用的网关或集线器,但有大量的可协同工作的兼容设备。

 

Z-Wave LR:全新一代 Z-Wave

随着智能家居市场的增长和发展,人们对更先进、更通用的解决方案的需求也在不断增加。因此,支持和推广 Z-Wave 的公司联盟 Z-Wave 联盟宣布推出名为长距离 Z-Wave (Z-Wave LR) 的新标准。

Z-Wave LR 是现有 Z-Wave 协议的扩展,旨在解决当前技术的一些局限性和挑战。与标准 Z-Wave 相比,Z-Wave LR 具有多种优点和优势,例如:

  • 长距离:Z-Wave LR 可支持高达标准 Z-Wave 四倍的范围,相当于一公里的视线范围。这意味着 Z-Wave LR 设备可以覆盖更大的区域和更远的距离,例如室外空间、多层建筑或农村房屋。
  • 更大的网络规模:与标准 Z-Wave 的 4,000 个节点限制相比,Z-Wave LR 每个网络最多可支持 232 个节点。这意味着 Z-Wave LR 可以兼容更多的设备和传感器,从而实现更复杂和多样化的智能家居场景。
  • 向后兼容性:Z-Wave LR 可与现有的 Z-Wave 集线器和设备配合使用,只要它们更新到最新的固件和软件即可。这意味着 Z-Wave LR 可以利用现有的 Z-Wave 生态系统和基础设施,而无需用户更换或放弃其当前设备。

Z-Wave LR 并非旨在取代标准 Z-Wave,而是作为其补充并扩展其功能。Z-Wave LR 可用于需要更大范围或更大网络规模的设备,而标准 Z-Wave 仍可用于需要网状网络的设备。由于 Z-Wave 和 Z-Wave LR 位于 800-900 MHz 频段,因此它们也可以与其他 2.4 GHz 协议共存,例如 Matter 和 Wi-Fi,而不会造成干扰,即使 Z-Wave LR 具有高输出功率和长距离特性。

Z-Wave LR 可以为智能家居用户和开发人员开辟新的可能和机会,他们可以从其增强的功能和性能中受益。

 

Matter 和 Z-Wave 的应用有哪些?

Matter 和 Z-Wave 具有不同的应用和用例,具体取决于智能家居用户和开发人员的需求和偏好。以下是一些使用示例:

  • Matter 可用于创建无缝、安全的智能家居体验,来自不同品牌和平台的设备可以协同工作,并由语音或应用程序控制。Matter 还可以实现新的功能,例如视频流、多房间音频和智能显示。
  • Z-Wave 可用于创建可靠且可扩展的智能家居网络,设备可以相互通信,并与集线器进行通信,而不会产生干扰或延迟。Z-Wave 还可以实现自动化和自定义,例如场景、计划和触发器。
  • 虽然它们服务于类似的应用,但 Matter 专注于多生态系统支持,因为来自各关键生态系统的设备支持 Matter,而 Z-Wave 专注于使用 1 GHz 以下技术进行更长距离的可靠通信,以及 Z-Wave 生态系统内的互操作。

 

Z-Wave LR 应用

Z-Wave LR 可应用于各种智能家居场景和设备,例如:

  • 室外和周边安全:Z-Wave LR 可以实现传感器、门锁和照明的无线连接,无需中继器或扩展器。Z-Wave LR 还可以覆盖较大的区域,如花园、车道或后院,并在恶劣的天气条件下提供更可靠的通信。
  • 多住户单元和大型住宅:Z-Wave LR 可以克服墙壁、地板和天花板造成的障碍和干扰,并为大型家庭或建筑的不同楼层和房间的智能家居设备提供无缝连接。Z-Wave LR 还可以在单个网络中支持更多设备,最多 4,000 个节点,允许用户在家中添加更多智能家居功能,并允许多住户物业经理在单个网络上管理建筑或建筑群。
  • 电池供电和低功耗设备:Z-Wave LR 通过使用更高效的调制方案和更低的占空比,降低功耗并延长传感器、恒温器或烟雾探测器等智能家居设备的电池寿命。Z-Wave LR 还可以在这些设备中实现更频繁、更及时地更新,从而提高其响应能力和准确性。

Z-Wave LR 和 Matter 是两种具有不同目标和用例的不同技术。Z-Wave LR 是一种低功耗、长距离无线协议,专为与中央集线器或网关通信的智能家居设备而设计。Matter 是一种跨平台、可互操作的标准,专为相互通信和与云通信的智能家居设备而设计。Z-Wave LR 和 Matter 可以在智能家居生态系统中共存并相互补充,具体取决于用户的需求和偏好。

因此,不能说 Z-Wave LR 比 Matter 更好,反之亦然,因为它们具有不同的优势和局限性。Z-Wave LR 可以为远离集线器或网关的电池供电和低功耗设备提供更可靠和安全的通信,例如室外和周边安全设备或多层和大型家庭。Matter 可使支持多种协议和平台的设备更加灵活,提高其兼容性,如语音助手、智能扬声器或智能电视。这两种技术都可以增强智能家居设备的用户体验和功能,用户可以选择满足其特定需求的最佳选项。

Matter 的一个关键目标是能够在消费者家中轻松添加智能设备,而无需解译产品兼容的平台。随着 Matter 进入智能家居空间,一个常见问题是:“使用其他技术的现有设备能否与 Matter 设备配合使用?”挑战在于,为了协同工作,智能家居设备需要使用相同的语言;然而,智能家居中有多种现有语言。虽然 Matter 原生支持 Wi-Fi、以太网和 Thread,但其目标在于简化智能家居,包括那些已有设备使用 Zigbee 或 Z-Wave 等其他网络技术的智能家居。为了实现这一点,Matter 桥接能够在使用其他协议(即其他语言)的设备和 Matter 设备之间进行翻译,从而使之协同工作。桥接可以内置到各种硬件设备中,如集线器、电视、路由器或智能扬声器,为现有的非 Matter 和 Matter 设备提供无缝的用户体验。

 

结论

Matter 和 Z-Wave 是智能家居连接的两个现有标准,有着不同的优势和挑战。Matter 是一个基于 IP 的统一、安全的协议,可支持各种设备类型和语音助手。Z-Wave 是一种可靠且可扩展的 1 GHz 以下非 IP 协议,可支持需要低功耗和可靠通信的设备。这两个标准都有自己的应用和用例,可在智能家居行业共存并相互补充。作为智能家居用户和开发人员,了解这些标准之间的差异及其如何影响智能家居设备的未来非常重要。

Devanjan Sikdar
Devanjan Sikdar
产品营销经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software