视频材料

BT-205: 快速入门 - 蓝牙能量收集

本材料为以下课程的第 5 份材料(共包含 6 份材料):蓝牙 200 使用蓝牙进行开发

了解如何使用 Silicon Labs 的安全、智能、互联微控制器开发蓝牙设备

简介

环境物联网正在成为物联网增长最快的领域之一,众多设备制造商希望在无电池电源运行的同时,提供高性能和高可靠性。本视频展示了如何使用 Silicon Labs 和 e-peas 的 xG22-EK8200A 能量收集套件,着手创建满足这些要求的蓝牙应用程序。该套件包括:

  1. EFR32xG22E Explorer 套件 - 此板上的 SoC 专为能量收集应用而设计,支持使用蓝牙 LE 和 Zigbee 无线协议
  2. 电池扩展板 - 使用纽扣电池供电,可评估低功耗场景
  3. 运动按钮扩展板 - 提供能量脉冲以传输数据包
  4. 双收集器扩展板 - 可实现能量的收集、存储和长期使用,支持同时从一个或两个能源获取能量,从而能够探索广泛的能量收集设备
        关闭
        正在加载结果
        关闭
        Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software