使用 xG22E 能量收集 Explorer 套件来简化环境物联网

2025 年 2 月 19 日 | Tristan Cool | 阅读本文需要 6 分钟

在过去的一年里,环境物联网是物联网中发展最快的领域之一,随着越来越多的设备制造商和生产商寻求能效优化、无需电池的解决方案,以实现持久运行和更高可靠性的设备,环境 SoC 成为理想选择。

去年 4 月,Silicon Labs 推出了迄今为止最节能的 SoC - xG22E。该系列优化了我们的 xG22 系列 SoC(BG22E SoCMG22ESoC FG22E SoC),包含了支持能量收集的功能。

我们是行业领先的物联网能量收集和电力优化解决方案供应商,现在正在扩大产品组合。Silicon Labs 已与行业领先的 PMIC 提供商 e-peas 合作开发 Explorer Kit Shield。该套件包括三个扩展板,可牢固安装到 Explorer Kit 板中,旨在防止漏电,有助外部测量,是资产跟踪器、家庭开关、机械监控和电子货架标签等应用的理想选择。该套件可以评估多种能量收集解决方案,比如在不同的应用中利用光伏电池、热电发电机 (TEG) 等来源。它包含以下三个扩展板:

  • BRD8201A - 双收集器扩展板
    • 该扩展板使用 e-peas 最新和最先进的 PMIC,AEM13920。开发人员可以同时试验双收集源、调试独立运行场景,以及评估电池寿命。
  • BRD8202A - 配备 BRD8206A 的运动按钮扩展板 - 运动按钮
    • 此扩展板可演示特定应用,使用运动开关,为无线 SoC 供电。它专门用于动力学/脉冲采集应用,并使用 e-peas AEM00300。
  • BRD8203A - 电池扩展板
    • 此扩展板可使用替代电池化学物质和超级电容器进行试验。它可用于同时从最多两个来源收集能量。

让我们来了解一下套件每个扩展板的设计、组成部分和设置过程。

 

设计和组件

Silicon Labs 的愿景是开创可持续物联网产品设计的时代。目标是为物联网终端设备提供超长的使用寿命,并改善生态环境足迹。这是新款能量收集 MG22E Explorer Kit 的主要开发动机。要设计无电池能量收集设备,就需要新的方法和对组件的仔细分析。从能源、储能、电源管理、固件算法到物联网协议,每个方面都对设计和成本的优化产生了重要影响。有关这些关键组件的更多信息,请参阅此处

用户可以使用能量收集 Explorer Shield Kit,按照此通用方法,对每个关键组件完成适当的评估。

  • 了解应用功率预算:
    • 根据无线电事件和睡眠间隔,确定应用程序的峰值耗电量和平均耗电量。
  • 评估可用能源:
    • 可以从多种环境源(如光、振动、热交换、电磁和运动脉冲)中利用能量。根据电压、电流和阻抗需求,每个应用可能最适合某个特定来源。Explorer Shield Kit 适用于带整流器和稳压器的交流电源和直流电源。
  • 能源测量和电源管理选择:
    • MG22E Explorer Shield 在整个能量路径中提供多个 PCB 测试点,以便使用测试台设备来测量,以确定能耗。此外,Silicon Labs Simplicity Studio 还提供功率分析仪等扩展工具,以持续测量和优化应用,提高能效。
  • 储能类型和容量大小:
    • 全面了解能源预算和关键能耗参数之后,便可选择储能元件。与传统电池不同,可以根据确切的能量需求,定制基于电容器的储能装置。电容器解决方案具有多种技术、外形尺寸和成本,兼容 MG22E Explorer Kit Shield 旋入式端子。
  • 物联网协议选择和能源算法实施:
    • 最重要的是,物联网 SoC 才是环境物联网的真正核心所在。MG22E 是 Silicon Labs 功耗最低、平台优化最多的 SoC,支持多个 2.4GHz 协议(蓝牙低功耗、Zigbee Green Power、专有 2.4GHz)。这些协议的基础是 Silicon Labs RAIL 协议,它提供了无线通信的抽象层功能。对于信标设备,可以根据平台能量测量,动态调整协议的有效载荷、发射功率、物理层和睡眠间隔。

 

配备 e-peas 的 MG22E 扩展板概述

我们对未来的设想是,物联网终端设备可以改造,变成无电池设备。为了实现这一目标,Silicon Labs 正在显著降低能量收集技术在大众市场中的门槛,使得所有开发人员——无论是学生还是专家——都能轻松地开发出更具可持续性的项目。该套件用途广泛,工程师可以探索(并测量)多种电源、储能元件和物联网协议,还提供 MikroBus 和 qwiic 连接器功能,方便集成传感器。

e-peas 专门致力于开发电路来解决环境能源问题,他们与 Silicon Labs 工程师密切合作,为 Simplicity Studio 开发这些扩展板和兼容驱动程序。

来源:https://www.powerelectronicsnews.com/energy-harvesting-for-autonomous-systems/

扩展板套件的理念是利用现有的 Silicon Labs 硬件。MG22E Explorer Kit 是一个带有分支引脚和编程端口的开发板。Silicon Labs 设计了一套可调节的扩展板,能够与 Explorer Kit 配合使用,并增加了许多新的电源功能。用户指南 591 提供了完整的硬件安装用户手册。包括一个 PV 电池和电容器样本。

扩展板 #1 – BRD8203 – 电池背包

BRD8203 电池扩展板作为基准,可轻松通过电池、电容器或备用 PMIC 电路为 Explorer Kit 提供电力。这样,用户能够进行测量,以便快速比较有电池和无电池的性能。

该扩展板具有多个测试点和一个开关,可在电源之间切换,并用于探索不同的电池和电容器化学物质。该扩展板还支持叠加额外的扩展板。用户可以试验不同的协议和应用程序设置,以确立基准,然后再继续推进能量收集硬件设计。此扩展板没有 PMIC 电路。示例可以配置为使用内部 MG22E 电源管理。

 

扩展板 #2 – BRD8202 – 运动按钮 – AEM00300

扩展板 BRD8202 是用于无电池开关和按钮的专用扩展板。该扩展板包括一个内置的收集器运动开关,可以在按下和松开按钮时整流能量。此设计中不需要额外的外部储能元件。该按钮提供足够的能量,可以非常短暂地为板载储能库供电以及通信。

e-peas AEM00300 是此扩展板的核心,并已配置为最适合此能量源。提供了对 Zigbee Green Power 和 Bluetooth LE RAIL 数据包设置信标的软件示例。

 

扩展板 #3 – BRD8201 – 双收集器 – AEM13920

扩展板 BRD8201 是能量收集设备的主扩展板。该扩展板(连同交流直流适配器桥)为用户提供了一切必要的组件,用以构建、测量、比较和改进环境物联网源。该扩展板可同时满足两个能量源(交流或直流)的需求。这样,用户可以创建多来源设备,或者非常轻松地比较和对比两个来源。该套件具有多个测试点,可进一步堆叠或增加传感器。

e-peas 的最新 AEM13920 是该扩展板的核心。这是他们最先进的 PMIC。驱动程序托管在 Silicon Labs 储存库上,可在 Simplicity Studio 中配置。这款强大的 PMIC 旨在让设计人员定制其设计(使用 i2c 驱动程序接口),或帮助缩小应用程序所需的正确 PMIC 范围。此扩展板还通过 USB 连接和跳线端子,实现可控的快速充电。

 

输入 AC-DC 适配器 – BRD8204 BRD8205

Silicon Labs 和 e-peas 已经确保,使用本套件所含的内容、修改示例应用程序或连接其他外部电路,可以轻松处理能量收集设计的各个方面。为了处理这两种类型的能量源(交流和直流),已经添加了调节器和整流器的适配器块,并且可以很容易拧入扩展板端子。

交流输入适配器是基于 MOSFET 的整流器,并通过电容器进行平滑处理,同时配备保护电路。这适用于振动或电磁感应等交流源。直流输入适配器还包括过电压保护,在原始扩展板设计中省略了该保护,当作选件。适配器为额外的电容预留位置。

 

设置能量收集 Explorer Kit

对于许多新开发套件来说,开箱即用的体验对于项目的成功至关重要。Silicon Labs 是物联网专家,能够提供与 MG22E Explorer 板兼容的一系列示例应用。github.com 上开源提供这些示例。它们如同其他示例一样,可以克隆、编译和闪存到 Silicon Labs MG22E 中。

默认安装示例为蓝牙 RAIL 传感器。将提供的 PV 电池和电容器安装到位后,设备将立即开始自动设置信标!

示例 协议 设备类型
能量收集传感器 蓝牙 LE 传感器
能量收集传感器 蓝牙 RAIL 传感器
能量收集传感器 Zigbee 绿色电源 传感器
能量收集开关 Zigbee 绿色电源 开关
能量收集开关 蓝牙 RAIL 开关
能量收集观察器 蓝牙 LE 读取器

每个示例都有一个全面的 README,着重显示了固件行为和预期性能。这些应用程序是通用的,易于修改,以用于资产跟踪或智能建筑传感器等。它们旨在突出能源与物联网协议之间的差异。示例包括传感器用例和开关。在 Silicon Labs 的免费 EFR Connect 移动应用程序上,可以检测到信标。此外,可以安装专用的 MG24 Explorer Kit(不包含在产品中)示例应用程序,充当蓝牙低功耗、RAIL 和 Zigbee 协议的读取器或协调器。e-peas AEM 驱动程序也托管在 GitHub 中,并可在 Simplicity Studio 中轻松修改。

现在由您开始测量、编码和添加传感器!欢迎来到环境物联网的精彩世界。如需直接支持,请联系 Silicon Labs 社区。

 

结论

在 Silicon Labs,我们专注于创新,并始终致力于引领行业发展,推动物联网的生态可持续未来。与 e-peas 的合作,共同开发 Explorer Kit 扩展板,是我们不断推动技术创新与环境可持续发展的重要里程碑。xG22E 是一款最节能、多协议的无线 SoC。我们很高兴以此产品扩充我们的无线产品组合。

如需了解更多信息,请查看我们的网页,阅读关于环境物联网的博客,了解我们最具能效的无线 SoC——xG22E,或直接联系我们

Tristan Cool
Tristan Cool
产品营销经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software