课程(系列)

蓝牙 186 - 研讨会 (SSv5):如何在您的项目中使用引导装载程序和 OTA

此蓝牙研讨会将会提供实践培训,并指导用户如何在物联网设备中使用引导装载程序和 OTA。该项目使用 Simplicity Studio v5 和 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件。本培训展示了如何使客户能够通过移动应用程序,将固件更新以无线方式发送到他们的 BG22 套件。

简介

BG22 项目系列的一部分,引入了全新练习,可帮助工程师了解如何应对蓝牙设计中常见的复杂挑战。

此蓝牙研讨会将会提供实践培训,并指导用户如何在物联网设备中使用引导装载程序和 OTA。 该项目使用 Simplicity Studio v5 和 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件。本培训展示了如何使客户能够通过移动应用程序,将固件更新以无线方式发送到他们的 BG22 套件。

*视频中可能展示的是 Thunderboard BG22,但 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件是推荐的替代套件。

知识水平:

初学者


预备知识:

BG22 研讨会前期工作

BG22 入门研讨会(完整实验室 1)


实验室程序:

如何在您的项目中使用引导装载程序和 OTA


需要硬件:

BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件
(BG22-EK4108A)

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software