视频材料

BLE-148: 如何在您的项目中使用引导装载程序和 OTA(第 4 部分 - 代码)

本材料是 蓝牙 186 - 研讨会 (SSv5)(共 4 部分)的第 4 部分:如何在您的项目中使用引导装载程序和 OTA

此蓝牙研讨会将会提供实践培训,并指导用户如何在物联网设备中使用引导装载程序和 OTA。项目使用 Simplicity Studio v5 和 Thunderboard BG22。本培训展示了如何让客户使用移动应用程序通过无线方式向其 BG22 套件发送固件更新。

简介

4 部分研讨会的第 4 部分指导用户如何向蓝牙项目添加 OTA 功能。本视频提供了一个代码演示,帮助用户理解 OTA 在用户应用程序中运行所需的代码。

预备知识:

BG22 研讨会前期工作

BG22 入门研讨会(完整实验室 1)

实验室程序:

如何在您的项目中使用引导装载程序和 OTA

需要硬件:

Thunderboard 套件 EFR32BG22
(SLTB010A)

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software