SiWx917 Wi-Fi 6 SoC Novus Labs 独立测试结果

Silicon Labs SiWx917 Wi-Fi 6 SoC 经过测试,可实现强大的连接性能,并能让物联网设备拥有长达数年的电池寿命。

2025 年 3 月 7 日 | Kalevi Ratschunas | 阅读本文需要 4 分钟

电池寿命是购买者在比较无线物联网设备时首先关注的特性之一。电池续航时间越长越好。根据 Novus Labs 进行的互操作性和功耗测试,证明了 SiWx917 Wi-Fi 6 SoC 即使在极度拥塞的场景下,也能实现稳定且节能的连接。因此据估算,SiWx917 可为智能锁提供长达 5 年的电池寿命,这为设备制造商带来了极其宝贵的竞争优势。阅读这篇博客,以了解更多关于 SiWx917 在不同网络拥塞场景下的功耗、吞吐量以及电池寿命的信息。


Wi-Fi 物联网设备与联网睡眠模式

诸如智能锁、安防摄像头和传感器之类的 Wi-Fi 物联网设备,在与 Wi-Fi 接入点 (AP) 保持关联且连接至云端的同时,大部分时间都处于睡眠状态。这种所谓的联网睡眠模式(又称 WLAN 关联模式)降低了物联网设备的功耗,并延长了电池续航时间,同时使设备在 Wi-Fi 网络中仍可被访问,也就是说,云应用程序和用户在任何需要的时候都可以与该设备启动数据通信。通常情况下,主动通信期仅持续数秒或数分钟,之后设备便会恢复到联网睡眠模式。由于物联网设备的占空比具有很强的“睡眠”特性,因此在联网睡眠模式下,设备以低功耗保持与 Wi-Fi 接入点连接的能力是影响设备电池续航时长的最关键因素。


SiWx917 Wi-Fi 6 SoC

Silicon Labs SiWx917 Wi-Fi 6 SoC 以其卓越的能效而闻名。其在 Wi-Fi 6 联网睡眠模式(目标唤醒时间为 60 秒)下的功耗仅为 22µA,这在行业内属于最低功耗水平之列。其在 Wi-Fi 6 联网睡眠模式下与 MCU 结合的系统功耗仅为 37µA。在撰写本文时,这一功耗水平比该细分市场中的任何其他 Wi-Fi 产品都要低。

然而,在仅有一个 Wi-Fi 接入点的理想条件下所进行的测量,并不能全面反映能效的真实情况。Wi-Fi 信道拥塞情况以及接入点的型号会影响互操作性和功耗。

为了更全面地了解 SiWx917 在不同网络拥塞场景下的表现、它与不同接入点型号的互操作性,以及这些方面如何影响电池寿命,我们聘请了全球独立无线工程专业机构 Novus Labs,让我们的旗舰级 Wi-Fi 6 SoC SiWx917 接受他们最严格的无线测试项目。


SiWx917 Wi-Fi 互操作性和功耗测试

此次测试的目的是查明,在面对全球广泛使用的 100 种热门 Wi-Fi 接入点型号时,SiWx917 在连接稳定性、功耗以及吞吐量等方面的表现如何。

对于每一个接入点都进行了时长 25 分钟的测试,以测量在不同网络拥塞程度下的连接稳定性和功耗情况:0%、20%、40%、70%、90%(每种拥塞程度各测试 5 分钟)最终结果已由 Novus Labs 制成表格,物联网设备制造商在评估 Silicon Labs SiWx917 时可以参考这些结果,将其作为衡量连接稳定性的一个指标,以便计算在各种实际使用条件下的电池寿命,并预测在他们的应用场景中不同接入点所带来的差异情况。


以下章节将介绍 Novus Labs 所进行的三项测试:

测试 1:SiWx917 在待机关联模式下的功耗

Novus Labs 的测试 1 测量了 SiWx917 在待机关联模式(联网睡眠模式)下的功耗。该测试持续了数周时间,针对 100 个接入点进行,采用 1 秒的监听间隔 (DTIM10) 以及 55 秒的 MTTQ 保活设置(无目标唤醒时间)。结果清晰地表明,即使在最恶劣的信道拥塞场景下,SiWx917 在所有测试的接入点上都能保持其出色的能效。

下图展示了在所有 Wi-Fi 4 (802.11n) 和 Wi-Fi 6 (802.11ax) 接入点上,针对每种拥塞场景 (0%...90%) 进行测试得出的平均电流消耗情况,测试采用 1 秒的监听间隔 (DTIM10) 以及 55 秒的 MTTQ 保活设置。

结果:在无干扰信道场景下的平均功耗仅约为 90µA,而在“接近饱和”的流量场景下,功耗约为 217µA。考虑到处于极端的信道拥塞状况,这样的功耗水平依然是非常高效的。所有测试均顺利通过,断开连接的次数为 0。

siwx917-wi-fi-6-soc-novus-labs-independent-test-results-fig1.PNG


测试 2:SiWx917 在带目标唤醒时间的待机关联模式下的功耗

SiWx917 是一款支持 Wi-Fi 6 (802.11ax) 的无线 MCU,并集成了许多先进的节能优化功能,例如目标唤醒时间 (TWT)。它能够确定何时以及以怎样的频率唤醒以发送和接收数据,从而降低功耗并延长电池寿命。在测试 2 中,Novus Labs 使用 10 个接入点,在 30 秒的目标唤醒时间延迟和 55 秒的 MQTT 保活间隔条件下,测量了 SiWx917 在五种拥塞场景下的联网睡眠模式功耗。

测试结果清楚地显示出开启目标唤醒时间功能的 SiWx917 具有极高的效率优势,在“无干扰信道”场景下,其平均功耗仅为 49µA,而在“接近饱和”流量场景下,平均功耗也仅为 74µA。

与测试 1 (DTIM10) 的结果相比,在无干扰信道场景下,目标唤醒时间功能使功耗降低了 45%。在接近饱和的场景下,SiWx917 启用目标唤醒时间时的功耗仅为采用 DTIM10 时功耗的 1/3。总之,采用目标唤醒时间的 SiWx917 能够显著延长物联网设备的电池寿命,尤其是在网络拥堵的情况下。

siwx917-wi-fi-6-soc-novus-labs-independent-test-results-fig2.PNG


测试 3:SiWx917 吞吐量

在测试 3 中,Novus Labs 测试了 SiWx917 在与低功耗蓝牙共存时的 Wi-Fi TCP 发送吞吐量。(SiWx917 配备了板载低功耗蓝牙无线电模块。)在一部智能手机已配对且处于连接闲置状态的情况下,对 Wi-Fi 与低功耗蓝牙共存时的吞吐量进行了测量。正如测试结果所证实的那样,SiWx917 在“无干扰信道”场景下能够达到最高 36Mbps 的吞吐量,并且即使在“接近饱和”的场景下也能稳定保持 6Mbps 的吞吐量。

siwx917-wi-fi-6-soc-novus-labs-independent-test-results-fig3.PNG


使用 SiWx917 的智能锁电池寿命估算

SiWx917 是一款针对物联网高度优化的 Wi-Fi 解决方案,它在联网睡眠模式下能实现极低的功耗,从而延长物联网设备的电池续航时间。为了量化信道拥塞对电池寿命的影响,Novus Labs 针对两种场景进行了估算:

  • 一种是低拥塞场景,即独栋家庭住宅中,由一台电视以及几部智能手机和笔记本电脑产生的无线流量情况;
  • 另一种是高拥塞场景,模拟诸如公寓、酒店、企业、办公室以及零售场所等多用户居住或使用的情况。

电池寿命的估算基于 4 节劲量牌锂 AA 电池,这些电池在 6V 电压下可提供 3000mAh 的电量。

结果:Novus Labs 估算,SiWx917 能够让智能锁拥有较长的电池寿命。在高拥塞场景下,延迟 1 秒、应用握手时间为 55 秒时,续航时间约为 3 年;而在低拥塞场景下,目标唤醒时间设为 30 秒时,续航时间甚至可达约 5 年。

siwx917-wi-fi-6-soc-novus-labs-independent-test-results-fig4.PNG

如需了解完整的计算细节,请查阅 Novus Labs 的《SiWx917 Wi-Fi 互操作性和功耗测试报告》。


SiWx917 Wi-Fi 6 SoC Novus Labs 测试结论

电池寿命是物联网设备最重要的购买考量标准之一。对于消费者而言,更长的电池寿命意味着更少更换电池、更少充电、产生更少的废弃物,以及更低的成本。对于各行业和企业来说,更长的电池寿命意味着节省运营成本:由于传感器电池电量耗尽而进行的现场检查次数减少,系统停机情况也随之减少。上述 Novus Labs 测试清晰地证明了 SiWx917 具有无可匹敌的超低功耗优势,能让智能锁的电池寿命长达 5 年,同时又不影响其无线性能、计算能力、安全性以及其他关键物联网功能。

了解更多关于 SiWx917 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 SoC 以及模块的信息。

Kalevi Ratschunas
Kalevi Ratschunas
高级产品营销经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software