AR/VR 智能娱乐设备上的低功耗无线连接
消费者、企业和各行业正在看到增强现实 (AR)、混合现实 (MR) 和虚拟现实 (VR) 技术带来的益处 - 现实世界和数字世界正日益交织在一起。虽然目前,AR/VR 技术只与虚拟游戏、娱乐、教育、工程、设计和医疗保健有关,但在未来,AR/VR 技术可节省几乎任何商业部门的时间、精力和资源。
AR/VR 技术为消费者带来的益处
AR/VR 的潜在益处因设备的主要用途和功能而有所不同。以下是目前为设备开发人员带来机会的众多应用中的其中几个:
- 健康与健身 - 注重健康的消费者可在自己舒适的家中锻炼
- 工程 - 设计人员可先开发原型来验证产品规格,随后再进行物理原型设计
- 训练应用 - 外科医生、军事人员、驾驶员和飞行员可参与在传统训练环境中难以复制的模拟情境
- 游戏 - 用户可获得完全沉浸式的游戏体验
如果没有高性能的无线连接,AR/VR 技术就无法提供用户想要的体验。为了满足日渐增长的兴趣和需求,Silicon Labs 扩大了我们用于智能娱乐的安全、超低功耗无线解决方案产品组合。
我们将在这里回顾 AR/VR 的基础知识,以及我们在智能娱乐领域中看到哪些方面的机会。
AR/VR 娱乐设备的类型
智能娱乐领域存在诸多创新技术。大多数 AR/VR 设备分为两类:联网耳机或 AR/VR 外围设备。
联网耳机 - 头戴式显示器 (HMD) 的受欢迎程度逐年上升。其显示叠加在现实世界视图(即 AR)、计算机生成图像(即 VR)或两者组合(即 MR)上的信息和内容。
AR 设备通过在其上添加一层虚拟信息来增强现实世界的体验。其通过智能手机和/或 HMD 将视觉、声音和感觉等感知信息传递给用户。
VR 设备在虚拟环境中提供完全沉浸式体验。这些虚拟世界完全属于人造,有时设计得比现实更大。主要的 VR 设备类别是连机型 VR(即有线)、独立型 VR(即无线)和智能手机 VR(即移动电话)。MR 设备通过光遮蔽将来自现实世界和虚拟世界的信息结合起来。MR 设备扫描真实的环境并将数字信息置入其中,从而允许用户与虚拟对象进行交互。
AR/VR 外围设备 - AR/VR 的巨大可能性为控制和支持设备(包括 Cybershoes、控制器手柄、VR 枪、手套、椅子和跑步机)创造了新的市场。这些外围设备通过蓝牙、Wi-Fi 或其他专有连接方法与 HMD 进行交互。它们需要可靠、低功耗、低延迟的无线连接,从而为用户提供虚拟空间中自然移动和控制的感觉。
智能娱乐中的 AR/VR 设备
智能娱乐设备使用户能够连接、控制虚拟环境并与之交互 - 让我们在自己舒适的家中就能体验不同的现实。此外,这些设备可增强现实世界的体验。例如,用户可在不去商店的情况下做出新衣服、新眼镜等的模型并试穿试戴。
Silicon Labs 智能娱乐解决方案
Silicon Labs 提供一系列无线解决方案,可支持可靠、超低功耗连接,并具有尤为先进的物联网安全性。我们的 Wi-Fi 和蓝牙解决方案在设计时考虑到了更长的电池寿命,再加上无缝的 SDK 集成,我们可提供各种工具来帮助开发人员推出智能娱乐领域的 AR/VR 设备。了解有关 AR/VR 智能娱乐设备无线解决方案和开发套件的更多信息。