智慧城市

智能电表

智能电表正在彻底改变能源管理。我们的无线解决方案配备强大的安全和开发工具,是智能电表的理想选择。

什么是智能电表? 

智能电表是电子硬件设备,用于测量公用事业(电力、燃气、水、供暖)的电力消耗量,包含当日时间。通过无线连接智能电表,公用事业和服务提供商可以自动、远程收集电力数据,高效提供准确的消费信息,无需人工操作。智能电表是当今部署最广泛的智能城市应用。随着城市和电力行业逐渐转向更加现代、高效和绿色的能源生产和分配,全球市场继续保持强劲增长。


智能电表的优势

借助智能电表和先进的计量基础设施 (AMI),公用事业公司可以消除人工抄表的需求。这些公司可以远程监控、控制仪表,为客户快速、经济高效地提供服务,可以连接或断开客户和监控消耗。通过持续而及时的监控,公用事业公司就可以实时控制配电和能源生产设备,从而实时响应需求。因此,智能电表可大幅降低成本,加快公用事业现金流。在城市减少碳足迹的同时,电力用户可以享受透明能耗监测和更准确的计费带来的好处。


我们的智能电表解决方案

Silicon Labs 为设备制造商提供行业领先的 MCU(微控制器单元)、无线连接芯片组和开发工具。通过 Silicon Labs,您可以获得最广泛的硬件选择、创新的无线软件、最稳健的安全性,包括全球首个获得 PSA 3 级认证的 SoC(片上系统)

 

在开发智能电表时,请充分利用这些设计考虑因素。

启用需求响应

需求响应功能对公用事业公司来说至关重要,因为有了该功能,这些公司才能通过相应控制供应来即时响应需求变化,从而节省能源和成本。Silicon Labs 无线硬件以其卓越的 RF 性能而闻名,可使您的智能电表设备具有可靠的双向无线连接,以支持需求响应。


智能电表的安全性

在开发电表时,安全是关键的设计考虑因素。任何插入电网的设备都可能将电网暴露于黑客,并造成重大安全威胁。Silicon Labs 保护所有级别的硬件和软件,可保护您的设备免受最复杂的逻辑、物理和无线攻击。我们的 Secure Vault 实现了全球首个获得 PSA 3 级认证的 SoC(片上系统)


维护智能电表

智能电表设备将在现场服务数十年。在此期间,软件将多次更新,且需要安全更新才能快速修补漏洞。生命周期维护是关键的设计考虑因素。Silicon Labs 可使公用事业公司通过无线 (OTA) 固件更新的方式安全地维护整个已安装的基础设施。它对更新文件的可信来源进行身份验证,对进程进行加密,并通过安全启动保证固件图像不变。


智能电表的网络拓扑

智能电表没有单一标准。相反,您需要使用多个无线协议和拓扑来支持各种业务模型、公用事业细分部门、提供商和区域。Silicon Labs 广泛的硬件和软件产品组合使您能够基于如 Wi-SUN专有协议来构建可扩展且可靠的无线现场区域网络 (FAN)。在这些基于 IPv6 和网状拓扑的智能电表部署中,我们通过最流行的协议 Zigbee 为您提供支持。


智能电表,无线长距离

无线传输距离和可靠性对于电力公用事业至关重要。Silicon Labs 为您提供 1 GHz 以下 Wi-SUN 和专有无线协议,以最大限度地提高智能电表的传输距离。我们的无线 SoC 和模块以其卓越的 RF 性能而闻名,确保您的设备在任何情况下都能完美运行。

其他产品和服务

其他资源和文档 

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software