Waites 在工业环境中提供卓越的状态监测
在当今竞争激烈的工业环境中,若认为所有基于传感器的 CbM 解决方案都大同小异,那就大错特错了。对于大型仓库和工厂而言尤为如此:传统有线系统需要铺设数英里线缆及其他昂贵的物理基础设施,更不用说人工采集数据所耗费的时间。
Waites 正通过规模化提供高保真无线振动监测,展现物联网连接的无限可能,其优势是传统系统无法比拟的。通过设计芯片级定制硬件、同步数据采集、片上 AI 分析和无线网络,Waites 为客户提供保持设备持续运转所需的精度和响应速度。
通过 AI 驱动的预防性维护消除停机时间
工业设施运行着大量电机、泵、齿轮箱、输送机、风机等设备,每类设备都有其特有的故障点。设备故障导致的非计划停机会造成巨大的财务影响,其造成的损失往往远超机器本身的成本。如今许多振动监测系统仅在参数超过阈值时发出警报,却无法检测早期缺陷或诊断根本原因。车间及其他工业环境需要在设备出现故障早期迹象时,就采取果断措施。对核心基础设施与运营状态进行持续评估,有助于发现、预警并解决运行异常问题。通过分析和解释各种类型机动化移动机械的状态,企业可以最大限度地减少计划外停机时间,增强资产生命周期管理和维护部署,最终降低安全风险。
然而,要监测工厂内成百上千的设备资产,无线传感器必须具备低功耗、易部署、无需集成即能可靠通信的特点。
Waites 在该领域深耕近二十年,凭借全天候、即插即用的在线监测技术,为工厂和设施管理者提供运营状态的全面视图。其系统配备各类传感器与网关,可远程监测、分析三轴振动与温度数据,满足大范围设施覆盖需求。
挑战
旨在提供高保真、同步、可扩展的无线监测,精准捕捉设备细微故障,避免传统人工巡检遗漏问题导致的高额停机损失。
解决方案
Waites 基于 Silicon Labs 无线 SoC,打造包含定制天线、固件与软件的全栈解决方案,不仅提供高性能状态监测 (CbM) 传感器,还通过先进 AI 分析给出针对性修复建议。
结果
该方案不仅能采集更精准的数据,还能精确定位轴不对中、轴承缺陷等问题,而非仅发出简单警报。因此,Waites 的客户每年累计节省的停机成本超过 3 亿美元。
为何时间同步在状态监测中至关重要
Waites 相较于竞争对手的核心优势,在于其自主完成全部数据分析。凭借自研振动分析技术,以及基于全球 50 万个传感器、8 万亿条传感器采集数据训练的 AI 机器学习算法,Waites 能对潜在故障提供更细致的分析洞见。
这使得时间同步成为 Waites 解决方案的关键环节。通过实时对齐多传感器振动数据,Waites 可区分轴不对中、转子不平衡、结构松动等相似故障特征,精准判定故障类型。数据分析能力越强,故障诊断的精度就越高。
时间同步还能实现设备机组间的数据关联分析,单个部件的调整影响可传导至相连的轴、联轴器或轴承。若无同步测量,大量关键洞察将会丢失,诊断精度会退化为仅能发出普通警报。
Silicon Labs MG24:为 Waites 数据密集型 AI 传感器提供支持
Waites 携手 Silicon Labs,基于 EFR32MG24 多协议 SoC,打造可适配不同工厂、设备类型与运行环境的预测性解决方案。MG24 的可靠性与安全通信能力,使其成为数据密集型、电池供电传感器的理想选择。MG24 的外围设备反射系统 (PRS) 可让采集系统以更高速率采集数据,同时将时间关键型任务从 CPU 中卸载。这使得系统可运行更复杂的滤波器,提升抗混叠效果,在不降低效率的前提下实现更高保真度的信号分析。
由于 EFR32 无线设备共用通用的软件生态系统且具备跨设备兼容性,Waites 能够在采用其他 Silicon Labs 设备的早期解决方案中利用时间同步功能。这意味着,即便从早期的系列 1 设备升级到 MG24 这类更新的系列 2 芯片,振动分析与滤波算法也无需大幅重写即可直接复用。跨平台的稳定性降低开发成本,加速迁移过程,确保状态监测应用的性能稳定一致。
在状态监测中使用 AI 驱动系统的优势
Waites 利用 MG24 内置 AI/ML 矩阵向量处理器 (MVP) 硬件加速器,可以以高达 8 倍的速度完成时间序列数据大规模复杂数学运算,同时将能耗降低至原来的 1/6。其 AI 驱动的系统通过训练模型、检测异常和持续监测设备参数来及时启动干预措施。AI/ML 揭示了传感器数据隐藏的见解,将状态监测转变为主动、经济高效、由数据驱动的流程。来自传感器的数据(包括振动波形、温度和元指标)由片上 AI 进行分析,然后通过蜂窝网络或网关中继传输至 Waites 云系统,无需集成到设施的 IT 网络。
Silicon Labs 无线电抽象接口层 (RAIL) 库中的高级无线电调优功能,让 Waites 可精准控制无线性能,同时简化协议实现。该库具备载波侦听、能量检测、冲突避免、指数退避等高级功能,可实现网络连接映射、信号强度监测与精准网络切换,保障更优可靠性与效率。
凭借时间同步、统一开发体验与灵活性能,Waites 能够为客户提供精准的性能监测洞察,助力客户更早发现潜在故障、果断采取措施、避免高额停机损失。
在 Silicon Labs 的助力下,Waites 充分展现无线连接、精准数据采集与 AI 技术如何将状态监测提升至超越基础感知的新高度。