Silicon Labs 推出了 PG26 MCU,专为低功耗、高性能的物联网应用而设计
Silicon Labs 是物联网连接领域的领导者,在 MCU 性能、功能和应用方面不断树立新的标杆。今天,我们正式发布 PG26,这是一款通用微控制器,具有大容量的闪存和 RAM,并配备专用的矩阵矢量处理器,以提升 AI/ML 硬件加速器的速度。该产品的加入使我们的产品组合能够应对各种具有挑战性的应用,成为 AI/ML 驱动型应用的重要工具。
32 位微控制器,专为节能嵌入式开发而设计
PG26 提供高达 3200 kB 的闪存和 512 kB 的 RAM,两者均在 Silicon Labs 的 2 系列平台中处于领先水平。这种组合能够支持更复杂的 AI/ML 模型、更大规模的客户应用,以及更精确的 ML 模型。此外,它还配备了丰富的外围设备和大量的 GPIO 引脚,能够实现更优的系统集成。其 64 个 GPIO 引脚和 4 个额外的模拟专用引脚可减少对外部组件的需求,同时集成式 LCD 驱动器可支持多达 288 段显示,进一步减少了相关需求。这款 MCU 采用高性能多核计算平台(80MHz Cortex-M33 内核),并搭载 Secure Vault™ High 技术,以提升效率和安全性。与其他 2 系列 MCU 相同,PG26 支持全系列固件兼容,便于开发人员在多设备间无缝迁移。PG26 还延续了 Silicon Labs 开发人员所熟悉的低功耗特性,非常适合作为传感器和家庭自动化设备的主微控制器。
PG26 MCU 带来了先进的 AI/ML 功能、更大的内存和更多的 GPIO
PG26 为开发人员提供多样化配置选项,可满足不同应用场景需求。其低功耗特性与紧凑型设计尤其适配对能耗敏感的应用场景。高精度模拟功能与集成式 LCD 非常适合需要精确测量和显示功能同时保持低功耗性能的应用。PG26 具有增强的 AI/ML 功能、更多的内存和额外的 GPIO,专为需要高处理能力和灵活性的高级应用而设计。最后,最新款 PG26 以最大存储容量、完备的外围设备组合和丰富的 GPIO 选项,成为工业自动化、预测性维护及监控等复杂高内存需求场景的理想解决方案。
PG26 微控制器可轻松过渡到嵌入式物联网设计
xG26 平台(BG26、PG26 和最近宣布的 MG26)支持双重策略,允许开发人员根据具体需求在连接型和非连接型配置之间进行选择。这种灵活性确保了 xG26 可以应用于广泛的场景,从独立设备到复杂的物联网系统。xG26 平台的主要优势之一是其在整个 2 系列产品组合中的固件兼容性和通用工具链。这确保了开发人员能够快速、轻松地迁移他们的应用,利用最新的功能和改进,而无需进行大量返工。xG26 平台还提供了封装兼容性,使开发人员能够在不显著改变硬件布局的情况下,轻松升级设计并集成新功能。
Silicon Labs 在开发尖端微控制器方面拥有丰富的经验,不断突破创新和可靠性的边界。PG26 建立在数十年的专业知识和技术进步之上,延续了 Silicon Labs 在集成先进连接功能方面的优良传统,使其能够与各种设备和网络实现无缝通信。这种强大的性能、先进的安全性和无线连接能力的结合,使 xG26 成为现代应用的卓越之选。