• 照明
  • |
  • EFR32BG24 系列 2 SoC

Tuya 与 Silicon Labs 携手通过无代码人工智能物联网开发平台加速智能照明创新

|

构建智能照明的 AIoT 生态系统

对许多消费者而言,智能照明是其亲身体验互联价值的首个场景。如今,这类应用已远不止于简单的开关控制。市场正朝着智能化、场景化的系统演进,以提升能源效率与用户福祉。从商业场所到户外景观再到智能家居,照明正逐渐成为舒适体验与可持续生活的隐形支柱。

然而无线设计充满挑战。对许多制造商而言,将设备连接至云平台、确保安全性以及实现跨生态系统的互操作性,依然是重大阻碍。


化繁为简的连接性

大多数照明制造商都拥有一支强大的研发团队,专注于传统照明产品的创新。但这些团队通常缺乏物联网开发所需的嵌入式固件、移动应用与云服务专长。从零构建连接能力需要为每款设备重写代码、组建专业团队,并在碎片化的生态系统中进行整合——所有环节均需投入大量时间与资源成本。

Tuya 意识到,若这些挑战得不到解决,许多原始设备制造商将在快速演进的智能照明市场中难以立足。为此,公司致力于打造一个无代码 AIoT 开发平台,让所有设备制造商都能在短短 15 天内将原型转化为量产智能产品。

如今,Tuya 已成为全球领先的 AI 云平台服务提供商,秉承“让万物更智能”的使命。通过其 AIoT PaaS 平台,Tuya 连接跨行业的数百万台设备,助力飞利浦、施耐德电气和联想等客户提供让日常生活更便捷的互联体验。

挑战

大多数设备制造商缺乏提供智能互联产品所需的嵌入式固件、移动应用与云服务的综合技术能力。Tuya Smart 着力解决这一难题,为开发人员提供构建无缝、有竞争力的 AIoT 解决方案的工具。

解决方案

Tuya 依托 Silicon Labs BG24 和 MG21 无线 SoC 强大的 RF 性能与超低功耗设计,推动 PaaS 2.0 的发展。这一新一代无代码 AIoT 平台使开发人员能够快速创建差异化应用,省去组建内部设计团队的时间和成本投入。

结果

此次合作降低智能照明的应用门槛,拓展全球市场准入机会,并使 Tuya 平台能够满足未来对节能、以人为本的照明方案的需求。

Tuya 新一代无代码开发平台

Tuya 自 2017 年起与 Silicon Labs 展开合作。Silicon Labs 的 EFR32MG21BG24 蓝牙 SoC 因其强大的 RF 性能、超低功耗及专用 AI/ML 硬件加速器,成为 Tuya 无代码平台的核心基础。

尤其是 BG24 产品家族,在设计之初便以边缘 AIoT 为核心考量。其行业领先的无线电接收灵敏度与抗干扰能力,确保在密集商业环境中稳定可靠的连接。相比纯软件方案,其片上 AI/ML 加速器能实现更快的推理速度,非常适合需要快速响应、具备情境感知能力的应用(例如以人为本的智能照明)。

Tuya 将这些能力整合至 PaaS 2.0 平台,提供涵盖云服务、移动端与硬件的全套开发工具。开发人员可以根据自身技术背景,选择零代码、低代码或基于 SDK 的开发方式,同时即刻接入 Tuya 全球互操作设备生态。由此形成的统一开发环境,使得差异化照明解决方案的研发、测试与部署速度前所未有地提升。


开启智能照明增长新篇章

Tuya 平台与 Silicon Labs 芯片技术的强强联合,使 Tuya 能够把握照明领域的全球主流趋势。其一是向“以人为本”设计的转变,即通过自适应照明提升健康度、舒适感与工作效率;其二是节能需求,搭载丰富传感器的智能照明系统可大幅降低能耗,并支持如北美网络化照明控制 (NLC) 等新兴法规标准。

通过将无线设计的技术复杂性抽象化,Tuya 让制造商得以专注于实现更高价值的目标。原始设备制造商无需耗费数年投入固件开发或私有云集成,便可在数周内将智能照明产品推向市场,并确保其从上市首日即满足安全、互操作性与性能要求。

更低门槛推动照明制造商加速创新

Tuya 无代码平台显著降低照明制造商应用物联网功能的门槛。曾需从零构建连接框架的企业,如今在不到一个月即可完成从概念到量产的全流程。在差异化、自主控制与快速迭代决定长期成功的市场中,这种速度已成为保持竞争力的必然要求。

通过为开发人员提供高性能芯片与灵活平台,Tuya 与 Silicon Labs 正共同推动新一代智能照明解决方案的浪潮——更高效、更以人为本,并更易于被全球用户使用。

Tuya 与 Silicon Labs 的合作正从照明领域持续扩展至工业与新能源行业,进一步印证双方伙伴关系的可扩展性。随着 Matter 协议在全球加速普及,双方为简化开发和推动互操作性做出的共同努力,正为构建一个更智能、更环保、更互联的未来奠定基石。

了解有关 Silicon Labs BG24 无线 SoC 的更多信息,助力您的物联网设备

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software