统计数据显示,每 5 位妇女中就有 1 人曾经在其一生中的某个时刻是暴力的受害者。许多这样的冲突就发生在身边的朋友和家人身上,但冲突发生速度太快以至于很少有时间来寻求帮助。多年来,应急按钮 (panic buttons) 一直是人们熟知的个人紧急警报系统,让老年人能够保持独立,或为有潜在健康危险的人提供安心。
当今的互联技术使新一代创新安全设备成为可能,这些设备也更适合我们的日常生活。invisaWear 正在开创时尚、低调的首饰和其他实用配饰,将其融入用户的生活方式,并实现快速、隐秘的紧急援助。
挑战
创建一个外形尺寸足够小、电池寿命足够长的蓝牙安全设备,以适应个人的日常生活,让他们更有可能在紧急情况下使用它。
解决方案
兼容应用程序的智能首饰可以提醒包括当地警方在内的预选紧急联系人,告知佩戴者需要帮助。
结果
蓝牙低功耗技术,外形极小且易于兼容应用程序。
关键时刻
invisaWear 的想法始于一次可怕而又常见的经历。Rajia Abdelaziz 在活动结束后准备上车时,被一辆坐满男人的汽车追赶——他们还大喊着难听的话。虽然她最终安全地上了自己的车,但 Rajia 还是感到后怕。即使她的手机还在包里,朋友们还在附近的活动场地内,她仍然觉得没有时间来求救。在那一刻,Rajia 意识到保护自己和亲人是多么重要。
Rajia 对当时的同学 Ray Hamilton 讲述了这一经历,他们一起开始为学校项目设计一款创新、低调的安全设备。Ray 利用他的硬件专业背景专注于蓝牙解决方案,Rajia 利用她的软件专业背景开发一款附带的应用程序。
缩小外形尺寸,而不影响功率要求
早期的原型设计旨在证明技术可行性,因此很难说服教授学者和潜在投资者,未来这项技术将足够小而能够嵌入时尚的项链中。
决定将产品推向市场后,Rajia 和 Ray 便开始认真对待采购问题。虽然现成的解决方案在开发阶段表现良好,但并不适合他们为上市产品而设定的尺寸限制。尺寸和功率是潜在佩戴者的主要关注点,因此也成为 invisaWear 的主要限制因素。Rajia 和 Ray 一直听到,“如果设备不在我身上,也没有充电,它真的能帮到我吗?”
“他们说最关注的点就是尺寸要尽可能小。否则,他们甚至不会佩戴。所以,这对我们来说是很有启发性的,”Ray 说。
在与 Arrow Electronics 的接洽中,invisaWear 发现了一位倡导者,其在从原型设计到上市解决方案的过渡中可帮助采购供应商并缩小其物料表范围。
在与几位不同的蓝牙低功耗设备供应商交谈后,Rajia 和 Ray 联系了 Silicon Labs。这最终为 invisaWear 的设计选择了世界上最小、经过全面认证的蓝牙 SiP 模块——BGM12x 系列。超小尺寸、安心可靠的高性能射频、低功耗、全模块化认证和简单的应用程序开发是理想的结合。虽然市场上有很多类似的安全设备,但 Rajia 和 Ray 认为这些产品缺乏 invisaWear 所拥有的正确功能组合——小巧的尺寸、卓越的低功耗管理、有吸引力的设计。
Rajia 和 Ray 还在所选产品中应用 BGM11S,利用 Silicon Labs 的预编程功能,避免在构建过程中添加编程报头(这将增加电路板空间和产品尺寸)。
“纵观市场上的所有产品,我们认为 BGM11S 是最可靠的。它拥有非常出色的技术文档和技术支持,自从我们发布产品以来,我们不必进行任何固件更新,这简直太棒了。对此我们非常感激,”Ray 说,“我们已经对应用程序进行了许多软件更新,但硬件总是顺畅运行。”
invisaWear 设备的应用范围几乎没有限制。从走过校园的学生到拼车的乘客和司机,这些蓝牙安全设备可以在时间紧迫和急需决断的情况下提供快速有效的帮助。
invisaWear 的下一步是什么?
invisaWear 仍与 Silicon Labs 协商咨询,以了解在发布新设计时不同的金属和材料会如何影响设备功能。该团队继续与品牌和设计师建立关系,以发布新的产品系列,最近还发布了专为跑步者设计的健身产品系列。