简介
Silicon Labs 的蓝牙模块专为延长使用寿命和提高能效而设计,可以提供最优的 RF 灵敏度和灵活性。这些模块专为加速开发用于各种行业范围广泛的物联网应用而设计,因此 Filo 这样的创新者可以快速进入市场,这些模块:
- 针对短距离数据传输和交换进行了优化
- 提供易于使用的开发人员工具和文档,以克服意外挑战
- 允许采用最先进的安全技术,包括安全调试、使用信任根和安全加载器进行安全启动
- 是低功耗要求和尺寸限制应用的理想选择
2019 年,意大利成为欧盟首个强制要求家长采用技术手段来防止儿童被遗留在汽车后座的国家。Filo 是意大利罗马的一家物联网初创公司,自 2014 年推出其原创产品 Filo Tag 以来,一直在帮助用户密切关注自己的物品。随着《反遗弃法》的通过,该公司看到了机会,推出蓝牙跟踪解决方案来应对这一非常严峻的挑战。凭借 Tag 的成功,公司开始开发 Tata Pad。
Tata Pad 将一个电容式传感器嵌入可安装到任何汽车座椅的缓冲垫中。一旦儿童坐下,Tata Pad 就会被激活。传感器会检测到儿童被留在车内,并通过 iOS 或 Android 应用程序将该信息发送到父母的手机中。只要父母离开汽车超过三分钟,就会触发三次警报中的第一次警报。Filo 解决方案采用的这种使用短信和呼叫的分层系统是其相较于竞争对手的主要优势之一。第一次警报会向手机发送通知,持续 30 秒。即使手机处于静音状态,此警报也会起作用。如果用户未将其解除,则会触发第二次警报 - 将通过 Tata 云服务拨打手机,并发出如何解除警报的语音说明。最后,如果这两次警报还未奏效,则会向预先选定的紧急联系人发送短信和发起呼叫,然后这些联系人可以请求发送包含您的最后已知位置的短信。这些紧急呼叫独立于父母的手机信号进行,意味着所有三个级别的警报都会起作用,即使父母的手机没电或没有信号。
即使手机被留在车内,Tata Pad 也能正常工作,因为传感器可以判断汽车是否正在移动。在 15 分钟未检测到任何动作后,用户的手机会收到报到的通知。如果此通知被忽略,则系统假设手机已留在车内,并将通知紧急联系人。
蓝牙低能耗模块
在选择一项技术时,Filo 会考虑一些关键的要求。选择蓝牙作为网络协议的原因在于,与其他网络技术相比,它具备成本效益,并在消费者应用中被广泛采用。在选择无线技术时,Silicon Labs 的蓝牙解决方案因其具有竞争力的价格和复杂的安全功能而成为首选。
这一努力的结果是,开发出唯一一款拥有三级警报的婴儿汽车座椅警报器,使其很受消费者的欢迎,并引导 Tata 进一步创新,包括另一款警报装置 Tata Band,它可用于全球任何一款安全带,并可连接到汽车座椅的安全带上。利用 Silicon Labs 的蓝牙模块,Tata Band 还将 Filo 的影响力扩展到汽车座椅之外(汽车座椅的标准因国家/地区而异)更为通用的安全带。