无线连接
适用于所有主流生态系统的 IoT 硅芯片和软件领域的成熟领先企业。
开发互连产品的过程困难重重。时间计划紧迫。嵌入式安全技能和技术十分稀缺。重复使用硬件和软件并非易事。很难找到真正功能强大的集成解决方案。我们随时准备好为您提供帮助。
作为所有主要物联网 (IoT) 生态系统的公认领先供应商,Silicon Labs 部署的物联网无线芯片数量远超 10 亿。我们拥有适用于快速开发智能家居、商用、消费者和工业应用的硅芯片、软件和工具。
借助我们可扩展、可安全升级的端节点和网关体系结构,可以轻松满足严格的政府法规,并在整个生命周期内为您的互连产品保驾护航。充分利用我们在网状网络技术和多协议共存领域的专业知识,从而提供用于物联网 (IoT) 的高级且安全的无线解决方案。
主打产品
跨协议、技术和应用,我们的物联网平台正在帮助开发人员创造智能互联设备,以解决世界上最大的挑战。我们与业内颇受欢迎的生态系统兼容,因此您可针对任何应用快速推出集成设备。在下方了解我们的一些热门产品,立即开始打造更光明的未来。
全部
蓝牙低能耗产品社区支持
Wi-Fi
Wi-SUN
专有产品
Zigbee
Z-Wave
多协议
Thread
Matter
Amazon Sidewalk
全部
蓝牙低能耗产品社区支持
Wi-Fi
Wi-SUN
专有产品
Zigbee
Z-Wave
多协议
Thread
Matter
Sidewalk
蓝牙低能耗产品社区支持
EFR32BG27 系列无线 SoC 提供超小型 WLCSP 封装(2.3 毫米 x 2.6 毫米),使用纽扣电池即可运行,从而开创了新的可能性。现在,设备制造商可以在不牺牲性能和安全性的情况下,满足极小封装应用的需求。BG27 蓝牙 SoC 集成 DCDC 升压功能,可在低至 0.8 伏的电压下工作,支持单节碱性和 1.5 伏纽扣电池,此类电池通常用于电池供电贴片和连续血糖监测 (CGM) 设备的医疗应用中。此外,BG27 的唤醒引脚可使仓库或运输途中的产品数月保持关闭状态,功耗不到 20 nA,确保电池保持充满电可供使用。集成式库仑计数器能够精确监控电池电量,避免关键应用出现意外电池耗尽。目标应用包括互联医疗设备、可穿戴设备、传感器、开关、智能门锁以及商用和 LED 照明。
EFR32BG22 and EFR32BG22E Bluetooth low energy (LE) wireless SoC solutions are part of the Wireless Gecko Series 2 platform. These devices are designed with a strong focus on energy efficiency, offering best-in-class ultra-low transmit and receive power, and a high-performance, low-power Arm® Cortex®-M33 core delivers industry-leading energy efficiency that can extend coin cell battery life up to ten years. Where BG22 allows you to create energy-efficient applications, the BG22E – ‘E’ denoting Energy Conservation – takes this a step further by enhancing battery longevity and supporting designs that eliminate the need for batteries altogether. Our BG22 and BG22E family's are the ideal market leading SoCs for Ambient IoT or Energy Harvesting devices. Target applications include Bluetooth mesh low-power nodes, smart door locks, personal healthcare and fitness devices. 资产跟踪标签、信标和室内导航也将受益于 SoC 的多用途蓝牙到达角 (AOA) 和出发角 (AOD) 功能以及亚米级定位精度。
Wireless Gecko 系列 2 设备是 Wireless Gecko 设备的下一代演化产品,为物联网带来了高性能、低功耗和安全解决方案。此系列设备旨在提高处理能力、改善 RF 性能和降低有功电流,还可为 IoT 设备提供更高的安全性。此外,EFR32BG21B 设备还设计旨在为 Silicon Labs 增强的安全选项 - Secure Vault 提供支持。了解有关 Silicon Labs 安全产品组合的更多信息。
EFR32BG21 设备是 2.4 GHz 无线 SOC,经过了优化,适用于线路供电的 BLE 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、智能插座、网关和语音助手。80 MHz ARM® Cortex®-M33 内核提供卓越的处理能力,同时集成的安全子系统提供领先的安全功能,这极大降低了 IoT 安全漏洞和知识产权受损的风险。凭借优于 -104 dBm 的灵敏度和高达 +20 dBm 输出功率,EFR32BG21 产品家族可采用 Simplicity Studio 5 开发工具进行轻松迁移,并可使用开发套件、SDK、移动应用程序、我们的能耗分析器和获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。
BGM210P 蓝牙模块优化了封装设计,带有集成贴片天线,体积小巧,适合空间有限的物联网设计,包括智能照明、暖通空调、楼宇和工厂自动化系统。BGM210PB 模块可为 Silicon Labs 的增强型安全选项 Secure Vault 提供支持。了解有关 Silicon Labs 安全产品组合的更多信息。
BGM210L蓝牙照明模块采用定制封装以方便在 LED 灯泡底座内部安装,配有 PCB 跟踪天线以大幅增加无线范围,具有较高的额定温度,获得多项全球监管认证,而且活动功耗低,是成本敏感型大容量智能 LED 灯泡的理想无线解决方案。
Wi-Fi
最新公布
SiWx915 SoC 是 Wi-Fi 6 设备系列中的第二款产品,非常适用于使用 Wi-Fi®、蓝牙低功耗 (LE)、Matter 和 IP 网络进行云连接的高能效或线路供电型物联网无线设备。SiWx915 SoC 包括 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 无线 CPU 子系统,以及集成式微控制器 (MCU) 应用子系统、安全功能、内存、外围设备子系统,所有这些都集成在一个 7 x 7 毫米的 QFN 封装中。无线子系统由运行速度高达 160 MHz 的多线程处理器 (ThreadArch®)、基带数字信号处理、模拟前端、2.4 GHz RF 收发器和集成功率放大器组成。应用子系统由运行速度高达 180 MHz 的 ARM® Cortex®-M4、嵌入式 SRAM 和闪存组成。ARM® Cortex®-M4F 专门用于外围设备和应用相关处理,而 ThreadArch® 在独立线程上运行无线和网络协议栈,因此可提供完全集成的高性能解决方案,可直接用于各种嵌入式无线物联网应用
目标应用场景包括智能家居、消费者健康和可穿戴设备、临床医学、工业、零售、智能建筑和城市、资产跟踪。
请联系下方销售人员了解供应情况
SiWx917 SoC 是我们功耗最低的 Wi-Fi 6 SoC,是使用 Wi-Fi®、蓝牙、Matter 和 IP 网络实现安全云连接的超低功耗物联网无线设备的理想之选。非常适合于开发需由使用时间较长的电池供电的设备。SiWx917 SoC 包括超低功耗 Wi-Fi 6 及蓝牙低功耗 (LE) 5.4 无线 CPU 子系统,以及集成微控制器 (MCU) 应用子系统、安全功能、外围设备和电源管理子系统,所有这些都集成在一个尺寸为 7 x 7 mm 的 QFN 封装中。无线子系统由运行速度高达 160 MHz 的多线程处理器 (ThreadArch®)、基带数字信号处理、模拟前端、2.4 GHz RF 收发器和集成功率放大器组成。应用子系统由运行频率高达 180 MHz 的 ARM® Cortex®-M4F、嵌入式 SRAM、闪存和传感器集线器组成。ARM® Cortex®-M4F 专门用于外围设备和应用相关处理,而 ThreadArch® 在独立线程上运行无线和网络协议栈,因此可提供完全集成的解决方案,可直接用于各种嵌入式无线物联网应用。
Silicon Labs 的单波段 RS9116 QMS 无线 SoC 提供全面的多协议无线连接解决方案,包括 802.11 b/g/n (2.4 GHz) 和双模蓝牙 5。无线 SoC 具有功率优化性能,可提供高数据吞吐量和扩展的范围。无线 SoC 已通过 FCC、IC 和 ETSI/CE 认证。
WF200 设备是理想的 Wi-Fi 收发器,可满足安全、低功耗物联网 Wi-Fi 应用。该收发器是 2.4 GHz 802.11b/g/n 无线电(MAC 和 PHY 层),专门针对繁忙射频环境下的低功耗和最优射频性能而优化,支持基于 Linux 和 RTOS 的主机,提供一个完整的 Wi-Fi 解决方案。高速 SPI 和 SDIO 主机接口提供灵活性和吞吐量,并且作为主机和收发器之间的可选安全链路接口,可增强安全性。
Wi-SUN
EFR32FG28 SoC 是一款理想的双频 1 GHz 以下 + 2.4 GHz 蓝牙低功耗 SoC 解决方案,适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量等物联网应用。这款双频解决方案结合了高性能 1 GHz 以下无线电,可提供长距离功能和蓝牙无线电,提高了设计灵活性。大内存占用和 IO 计数增加可实现设计整合,Secure Vault™ 可提供灵活性,从而选择满足产品需求的安全级别。
EFR32FG25 无线 SoC 是用于智能电表、照明、城市和楼宇自动化的长距离 1 GHz 以下无线连接的理想解决方案。纳入多速率 OFDM、FSK 和 O-OPSK 调制方案,可实现高达 3.6 Mbps 的数据速率,同时保持对 2.4 GHz 干扰的抗扰性。较大的内存占用和增加的 IO 数量可实现设计整合,当与 Secure Vault™ 结合使用时,可以提供更高级别的系统安全性。
EFR32FG12 无线解决方案将节能型微控制器 (MCU)与支持 1 GHz 以下 和 2.4 GHz 专有无线协议和专有调制方式(包括 OOK、成形 FSK、带 DSSS 的成形 OQPSK 的高度集成无线电收发器相结合,包含或不含 FEC。我们的解决方案可提供行业领先的能源效率、超快的唤醒时间、可扩展的功率放大器、集成的 2.4 GHz 平衡-不平衡转换器以及广泛的 MCU 功能。这些设备可适用于任何电池供电应用以及其他需要高性能和低功耗特性的系统。
专有产品
EFR32FG28 SoC 是一款理想的双频 1 GHz 以下 + 2.4 GHz 蓝牙低功耗 SoC 解决方案,适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量等物联网应用。这款双频解决方案结合了高性能 1 GHz 以下无线电,可提供长距离功能和蓝牙无线电,提高了设计灵活性。大内存占用和 IO 计数增加可实现设计整合,Secure Vault™ 可提供灵活性,从而选择满足产品需求的安全级别。
EFR32FG25 无线 SoC 是用于智能电表、照明、城市和楼宇自动化的长距离 1 GHz 以下无线连接的理想解决方案。纳入多速率 OFDM、FSK 和 O-OPSK 调制方案,可实现高达 3.6 Mbps 的数据速率,同时保持对 2.4 GHz 干扰的抗扰性。较大的内存占用和增加的 IO 数量可实现设计整合,当与 Secure Vault™ 结合使用时,可以提供更高级别的系统安全性。
EFR32FG23 Flex Gecko SoC 是适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量的 1 GHz 以下物联网无线连接的理想解决方案。高性能的 1 GHz 以下无线电可进行长距离传输,并且不容易受到其他技术造成的 2.4 GHz 干扰。单芯片、多核解决方案可提供多种行业前沿的功能,包括出色的安全性、低功耗、快速唤醒时间以及集成的功率放大器,可为物联网设备实现下一代安全连接。
EFR32FG22 and EFR32FG22E proprietary wireless 2.4 GHz SoC solutions are part of the Wireless Gecko Series 2 platform. FG22 SoC 将 38.4 MHz Arm® Cortex®-M33 内核与 TrustZone 以及接收灵敏度达 -102.3 dBm 的高性能无线电集成在一起。Where FG22 allows you to create energy-efficient applications, the FG22E – ‘E’ denoting Energy Conservation – takes this a step further by enhancing battery longevity and supporting designs that eliminate the need for batteries altogether. The SoC's combination of ultra-low transmit and receive power (8.2 mA TX at +6 dBm, 3.6 mA RX), 1.2 µA deep-sleep mode power and innovative low-power features such as RFSense delivers industry-leading energy efficiency to extend the operational life of products with limited battery or energy harvesting options such as those used by electronic shelf labels and industrial wireless sensor nodes.
FGM230S 是适用于智能家居、安防、照明、楼宇自动化和计量的 1 GHz 以下连接的系统级封装 (SiP) 模块。它基于 EFR32F23 SoC,封装尺寸为 6.5 x 6.5 mm,可提供强大的 RF 性能,并具备远程功能、业内前沿的安全功能、低电流功耗、丰富的 MCU 外围设备、充足的内存和宽泛的工作温度范围。此外,FGM230S 是一个完整的解决方案,由强大且可全面升级的软件、高级开发和调试工具以及文档提供支持,这能够简化并最小化终端产品的开发周期和部署,有助于显著加快上市时间。
Zigbee
EFR32MG27 SoC 扩展了我们的 Zigbee 产品组合,专为低功耗、小封装终端设备而开发。集成 DCDC 升压为物联网设备制造商提供了低至 0.8 伏的运行能力,可使用单节碱性电池和纽扣电池,进而降低设备的外形尺寸和成本。
EFR32MG24 无线 SoC 是使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议实现网状物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关和集线器、传感器、开关、门锁、LED 照明、灯具、定位服务、预测性维护、玻璃破碎检测、唤醒词检测等。
EFR32MG21 设备为物联网提供高性能、低功耗和安全解决方案。旨在提高处理能力、改善 RF 性能和减少有效电流,EFR32MG21 设备是经过优化的 2.4 GHz 无线 SoC,适用于线路供电的 ZigBee、Thread 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、网关、语音助手和智能电表。
EFR32MG21 系列 SoC 包含一个集成的安全子系统和可充分利用 Secure Vault 技术的设备。Secure Vault 提供领先的安全软件功能和物理不可克隆功能 (PUF) 硬件技术,以极大降低 IoT 安全漏洞和知识产权受损的风险。
鉴于 802.15.4 和蓝牙长距离模块的灵敏度超过 -104 dBm 且输出功率高达 +20 dBm,EFR32MG21 可提供强大的 RF 链路,以确保可靠的通信。EFR32MG21 可使用 Simplicity Studio 5 开发工具进行轻松迁移,并可使用开发套件、SDK、移动应用程序和我们获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。
Z-Wave
EFR32ZG28 SoC 是适用于“物联网”的理想双频亚 GHz + 2.4 GHz BLE SoC 解决方案。与 ZG23 设备相比,ZG28 平台非常适合于需要更多闪存、RAM 和 GPIO 的 Z-Wave 应用场景。ZG28 的引脚与采用 6x6 QFN48 封装的 ZG23 兼容。Z-Wave 适用于智能家居、安防、照明和酒店等应用场景。ZG28 还可以支持包括 Wi-SUN、Amazon Sidewalk 和无线 M-BUS 在内的其他协议。
单芯片、多核解决方案可提供多种行业前沿的功能,包括出色的安全性、低功耗、快速唤醒时间以及集成的功率放大器,可为物联网设备实现更高等级的安全连接。内存容量大,并与 AI/ML 硬件加速器集成,非常适合智能端节点。
ZGM230S 是一款用于 Z-Wave 网络连接的系统级封装 (SiP) 模块,专为满足智能家居的出色性能、安全性和能耗需求而打造。它基于 EFR32ZG23 SoC,封装尺寸为 6.5 x 6.5 mm,可提供强大的 RF 性能,并具备远程功能、业内前沿的安全功能、低电流功耗、丰富的 MCU 外围设备。ZGM230S 是一个完整的解决方案,由强大且可全面升级的软件、高级开发和调试工具以及文档提供支持,这能够简化并最小化终端产品的开发周期、认证流程和部署,有助于显著加快其上市时间。
Z-Wave 800 调制解调器 SoC 旨在满足未来智能家居、酒店、MDU 物联网产品的需求,在这些应用中,覆盖范围、性能和设备安全至关重要。虽然这些 EFR32ZG23 设备是 Z-Wave 的理想解决方案,但它们还可以支持其他协议,包括 Wi-SUN、Amazon Sidewalk 和无线 M-BUS 物联网应用。单芯片、多核解决方案可提供多种行业前沿的功能,包括出色的安全性、低功耗、快速唤醒时间以及集成的功率放大器,可为物联网设备实现下一代安全连接。
多协议
EFR32MG27 SoC 扩展了我们的 Zigbee 产品组合,专为低功耗、小封装终端设备而开发。集成 DCDC 升压为物联网设备制造商提供了低至 0.8 伏的运行能力,可使用单节碱性电池和纽扣电池,进而降低设备的外形尺寸和成本。
EFR32MG24 无线 SoC 是使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议实现网状物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关和集线器、传感器、开关、门锁、LED 照明、灯具、定位服务、预测性维护、玻璃破碎检测、唤醒词检测等。
EFR32MG21 设备为物联网提供高性能、低功耗和安全解决方案。旨在提高处理能力、改善 RF 性能和减少有效电流,EFR32MG21 设备是经过优化的 2.4 GHz 无线 SoC,适用于线路供电的 ZigBee、Thread 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、网关、语音助手和智能电表。
EFR32MG21 系列 SoC 包含一个集成的安全子系统和可充分利用 Secure Vault 技术的设备。Secure Vault 提供领先的安全软件功能和物理不可克隆功能 (PUF) 硬件技术,以极大降低 IoT 安全漏洞和知识产权受损的风险。
鉴于 802.15.4 和蓝牙长距离模块的灵敏度超过 -104 dBm 且输出功率高达 +20 dBm,EFR32MG21 可提供强大的 RF 链路,以确保可靠的通信。EFR32MG21 可使用 Simplicity Studio 5 开发工具进行轻松迁移,并可使用开发套件、SDK、移动应用程序和我们获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。
Thread
EFR32MG27 SoC 扩展了我们的 Zigbee 产品组合,专为低功耗、小封装终端设备而开发。集成 DCDC 升压为物联网设备制造商提供了低至 0.8 伏的运行能力,可使用单节碱性电池和纽扣电池,进而降低设备的外形尺寸和成本。
EFR32MG24 无线 SoC 是使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议实现网状物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关和集线器、传感器、开关、门锁、LED 照明、灯具、定位服务、预测性维护、玻璃破碎检测、唤醒词检测等。
EFR32MG21 设备为物联网提供高性能、低功耗和安全解决方案。旨在提高处理能力、改善 RF 性能和减少有效电流,EFR32MG21 设备是经过优化的 2.4 GHz 无线 SoC,适用于线路供电的 ZigBee、Thread 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、网关、语音助手和智能电表。
EFR32MG21 系列 SoC 包含一个集成的安全子系统和可充分利用 Secure Vault 技术的设备。Secure Vault 提供领先的安全软件功能和物理不可克隆功能 (PUF) 硬件技术,以极大降低 IoT 安全漏洞和知识产权受损的风险。
鉴于 802.15.4 和蓝牙长距离模块的灵敏度超过 -104 dBm 且输出功率高达 +20 dBm,EFR32MG21 可提供强大的 RF 链路,以确保可靠的通信。EFR32MG21 可使用 Simplicity Studio 5 开发工具进行轻松迁移,并可使用开发套件、SDK、移动应用程序和我们获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。
Matter
最新公布
SiWx915 SoC 是 Wi-Fi 6 设备系列中的第二款产品,非常适用于使用 Wi-Fi®、蓝牙低功耗 (LE)、Matter 和 IP 网络进行云连接的高能效或线路供电型物联网无线设备。SiWx915 SoC 包括 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 无线 CPU 子系统,以及集成式微控制器 (MCU) 应用子系统、安全功能、内存、外围设备子系统,所有这些都集成在一个 7 x 7 毫米的 QFN 封装中。无线子系统由运行速度高达 160 MHz 的多线程处理器 (ThreadArch®)、基带数字信号处理、模拟前端、2.4 GHz RF 收发器和集成功率放大器组成。应用子系统由运行速度高达 180 MHz 的 ARM® Cortex®-M4、嵌入式 SRAM 和闪存组成。ARM® Cortex®-M4F 专门用于外围设备和应用相关处理,而 ThreadArch® 在独立线程上运行无线和网络协议栈,因此可提供完全集成的高性能解决方案,可直接用于各种嵌入式无线物联网应用
目标应用场景包括智能家居、消费者健康和可穿戴设备、临床医学、工业、零售、智能建筑和城市、资产跟踪。
请联系下方销售人员了解供应情况
SiWx917 SoC 是我们功耗最低的 Wi-Fi 6 SoC,是使用 Wi-Fi®、蓝牙、Matter 和 IP 网络实现安全云连接的超低功耗物联网无线设备的理想之选。非常适合于开发需由使用时间较长的电池供电的设备。SiWx917 SoC 包括超低功耗 Wi-Fi 6 及蓝牙低功耗 (LE) 5.4 无线 CPU 子系统,以及集成微控制器 (MCU) 应用子系统、安全功能、外围设备和电源管理子系统,所有这些都集成在一个尺寸为 7 x 7 mm 的 QFN 封装中。无线子系统由运行速度高达 160 MHz 的多线程处理器 (ThreadArch®)、基带数字信号处理、模拟前端、2.4 GHz RF 收发器和集成功率放大器组成。应用子系统由运行频率高达 180 MHz 的 ARM® Cortex®-M4F、嵌入式 SRAM、闪存和传感器集线器组成。ARM® Cortex®-M4F 专门用于外围设备和应用相关处理,而 ThreadArch® 在独立线程上运行无线和网络协议栈,因此可提供完全集成的解决方案,可直接用于各种嵌入式无线物联网应用。
Silicon Labs 的单波段 RS9116 QMS 无线 SoC 提供全面的多协议无线连接解决方案,包括 802.11 b/g/n (2.4 GHz) 和双模蓝牙 5。无线 SoC 具有功率优化性能,可提供高数据吞吐量和扩展的范围。无线 SoC 已通过 FCC、IC 和 ETSI/CE 认证。
EFR32MG24 无线 SoC 是使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议实现网状物联网无线连接的理想选择,适用于智能家居、照明和楼宇自动化产品。凭借高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗、AI/ML 硬件加速器和 Secure Vault™ 等关键功能,物联网设备制造商可以创建智能、稳健、节能的产品,避免远程和本地网络攻击。ARM Cortex® -M33 运行高达 78 MHz、1.5 MB 的闪存和 256kB 的 RAM,可为要求苛刻的应用程序提供资源,同时为未来增长留出空间。目标应用包括网关和集线器、传感器、开关、门锁、LED 照明、灯具、定位服务、预测性维护、玻璃破碎检测、唤醒词检测等。
EFR32MG21 设备为物联网提供高性能、低功耗和安全解决方案。旨在提高处理能力、改善 RF 性能和减少有效电流,EFR32MG21 设备是经过优化的 2.4 GHz 无线 SoC,适用于线路供电的 ZigBee、Thread 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、网关、语音助手和智能电表。
EFR32MG21 系列 SoC 包含一个集成的安全子系统和可充分利用 Secure Vault 技术的设备。Secure Vault 提供领先的安全软件功能和物理不可克隆功能 (PUF) 硬件技术,以极大降低 IoT 安全漏洞和知识产权受损的风险。
鉴于 802.15.4 和蓝牙长距离模块的灵敏度超过 -104 dBm 且输出功率高达 +20 dBm,EFR32MG21 可提供强大的 RF 链路,以确保可靠的通信。EFR32MG21 可使用 Simplicity Studio 5 开发工具进行轻松迁移,并可使用开发套件、SDK、移动应用程序和我们获得专利的网络分析器缩短产品上市时间。
Amazon Sidewalk
EFR32SG28 是一款适用于 Amazon Sidewalk 设备的安全低功耗双频 SoC,支持蓝牙低功耗和亚 GHz FSK,在家中和前门之外分别使用蓝牙 LE 和亚 GHz FSK 提供可靠的连接,以覆盖独立建筑、游泳池和水疗中心。多核设备采用运行速率高达 78 MHz的高效 ARM Cortex®-M33,以及 1024 kB 闪存和 256 kB RAM。活动电流和睡眠电流非常低,因此非常适合于电池供电的终端设备,如门、窗和温度传感器设备等,而链路预算为 128.6 dBm,可提供长距离的可靠通信。专用的安全内核支持我们的 Secure Vault™ High,为设备带来业界领先的物联网安全性,保护无线数据和设备免受远程和本地攻击。
EFR32SG23 是适用于 Amazon Sidewalk 设备的安全低功耗无线 SoC,可支持亚 GHz 的 FSK,提供超出前门的可靠范围,覆盖独立建筑、游泳池和水疗中心。多核设备采用运行速率高达 78 MHz的高效 ARM Cortex®-M33,以及 512 kB 闪存和 64 kB RAM。活动电流和睡眠电流非常低,因此非常适合于电池供电的终端设备,如门、窗和温度传感器设备等,而链路预算为 129.5 dBm,可提供长距离的可靠通信。专用的安全内核支持我们的 Secure Vault™ High,为设备带来业界领先的物联网安全性,保护无线数据和设备免受远程和本地攻击。
Simplicity Studio
借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的 MCU 和无线系统。
虚拟会议
Works With 2023
创新与实施相结合
Works With 2023 将为您带来为期两天的技术会议、主题演讲和专家主导的小组讨论,内容涵盖面向开发人员的最新趋势、工具和设计技术。这一免费的全虚拟活动包括 40 余场技术会议,旨在汇聚领先的生态系统合作伙伴、思想领袖和 Silicon Labs 专家,以深入研究推动物联网的技术。