简介
网关、集线器、和网桥是连接和控制各种智能家居设备(如灯具、温控器、摄像头、扬声器和传感器)的核心设备。它们使用户能够通过语音控制、自动化、定时、远程访问等功能创建流畅、个性和安全的智能家居体验。它们还与流行的智能家居生态系统(如 Amazon Alexa、Apple Home、Google Home、Samsung SmartThings)和支持协议 Matter 进行集成。
了解 LEEDARSON 如何使用 Silicon Labs MG24 简化智能开关、照明等家居物联网设备的 Matter 开发。
Silicon Labs 的智能家居集线器、面板和网桥解决方案
我们的解决方案组合可满足您构建高级无线智能家居网关、集线器和网桥的所有需求。以下是我们解决方案组合的一些主要特点:
- 支持多种无线协议:Thread、蓝牙、Z-Wave、Zigbee、Wi-Fi 和专有协议。
- 支持最热门的生态系统(包括 Matter)。
- 稳健且经过认证的软件协议栈,可实现设备兼容性并简化开发与测试。
- 集成 AI/ML 加速器或用于边缘处理和节能。
- 具有 PSA 3 级认证的 Secure Vault 增强安全性和信任。
- 带集成天线的 RF 认证模块,可加快上市时间并降低设计复杂性。(最多可将上市时间缩短 9 个月)。
Thread、蓝牙、Z-Wave、Zigbee、Wi-Fi 和专有协议。Matter?通过 Silicon Labs 的稳健且经过认证的软件协议栈,您可以确保设备兼容性并简化产品开发与测试。集成 AI/ML 加速器可让您进行边缘数据处理,而无需唤醒主处理器或射频来传输数据,从而节省时间和能源。此外,我们的 Secure Vault 通过了最高 PSA 3 级认证,确保您的产品不会成为智能家居安全中最薄弱的环节。如果您希望产品快速上市,我们的解决方案组合还包括具有集成天线的 RF 认证模块,最多可将您的产品上市时间缩短 9 个月!
智能家居集线器、面板、和网桥设计注意事项
在设计无线智能控制器时必须考虑几个因素,以确保最佳性能、用户体验和兼容性。以下是一些应当考量的问题:
- 您的应用需要什么样的 RF 性能和覆盖范围?
- 哪种无线
- 您的设备所需的延迟激活和响应速度是多少?
- 您是否希望使用动态多协议 (DMP) 蓝牙实现轻松入网?
- 您是否希望您的设备符合 Matter 标准并面向未来?
如何确保智能家庭网关、集线器和网桥的卓越无线性能?
家居环境中存在众多设备、障碍物和潜在的无线干扰,给 RF 信号带来了挑战。网关、集线器和网桥通常被置于信号强度并不理想的位置。多个连接设备可能相距甚远或位于墙后。您需要卓越的无线性能,以确保在最大规模的无线智能家居技术之间实现快速、可靠的连接。
Silicon Labs 为最大限度地提高无线性能提供了多种解决方案,例如:
- 发射 (TX) 功率高达 +20 dBm,而无需额外的功率放大器,参见以下示例:MG21、MR21 和 MG24。
- MG21、MR21、MG24 等 SoC 上出色的接收器 (RX) 灵敏度,可减少重传、延迟和输出功率。
- 支持无线共存,例如 Wi-Fi 和 15.4 共存。
- 多级天线分集可以优化设备(如网关),使其能够更好地观察、管理和控制设备网络。
- 亚 GHz 协议(例如 Z-Wave、Amazon Sidewalk、和专有协议)可实现远距离、高效的穿墙和安防系统集成。
- 我们的产品还经过大规模工业环境测试,确保在密集环境中无缝运行。
我们的解决方案组合的卓越无线性能可帮助您提升用户体验,减少客户负面评论和退货,提升品牌形象,并提高销售额。
如何简化多协议集线器、面板和网桥?
多协议功能使您能够通过单一无线设计满足多个无线区域和市场的需求。但如何简化多协议开发和集成?利用 Silicon Labs 的动态多协议解决方案,您可以为应用创建单一无线设计,同时启用多种无线协议:蓝牙、蓝牙网状网络、Thread、Zigbee、Matter、专有协议、Z-Wave、Wi-Fi 等。以下是我们的动态多协议解决方案的一些优势:
- 使用单一软件协议栈和硬件平台简化开发与测试
- 减少组件的使用,降低设计复杂性和成本
- 通过轻松简便的入网和互操作性提升用户体验和兼容性
- 面向未来的设备,支持 Matter 和其他新兴协议
如何简化用户的设备设置?
Silicon Labs 的 DMP 蓝牙和蓝牙 LE 与其他协议的共存性,可用于通过移动应用程序快速进行设置。此外,Z-Wave SmartStart 和 Amazon 无障碍设置 (FFS) 可以简化设备设置、助您免于烦忧。
如何提高集线器、面板和网桥的安全性?
Silicon Labs 的 Secure Vault 是最先进的物联网安全解决方案(达到 PSA 3 级),可用于实现加利福尼亚州 SB 327/NIST 8259A 和欧盟 303645 等安全法规的合规性。Silicon Labs 是唯一一家提供定制安全性的硅科技供应商。我们还提供长达 10 年的安全更新,以便您可以创建最安全的智能设备。
如何将集线器、面板和网桥与智能家居生态系统集成?
许多用户通过亚马逊、苹果、谷歌和三星 SmartThings 等生态系统控制智能家居设备。您可以使用 Silicon Labs 的 Matter 解决方案开发单一 SKU,并对其进行快速认证以用于多种智能家居生态系统。您还可以使用 Unify SDK 简化 Matter 网桥的多协议软件开发,并将 Z-Wave 和其他协议连接到 Matter。
集线器/面板方框图
查找合适的产品
其他产品和服务
机器学习
Silicon Labs 提供适用于任何经验水平的 ML 开发工具,并满足特定应用。
安全
为了保持安全,设备制造商需要在硬件、软件、网络和云中建立基础安全平台。
CPMS
您可利用定制零件制造服务在工厂定制无线 SoC、模块和 MCU。
SDK 支持
LTSSS 可降低软件开发成本,保持强大的安全性并提供最新的认证,长达 10 年。
资源
其他资源和文档
社区
浏览技术支持论坛、知识库文章和示例代码。
软件参考文档
更智能的开发和原型设计。加快产品上市。
GitHub
探索 Silicon Labs 的存储库和示例代码库