Cookie 政策

我们在网站上使用 Cookie 和类似工具来提高性能并改善用户体验。本政策解释我们如何做到这一点。

 

Cookie 是什么?

Cookie 是一种小型文本文件,当您首次访问网站或网页时,网站可能会将此文件放置到您的计算机或移动设备上。Cookie 将帮助该网站或其他网站在您下次访问时识别您的设备。我们在本政策中使用术语“Cookie”来指代以这种方式收集信息的所有文件。

Cookie 提供许多功能。例如,Cookie 可以帮助我们记住您的用户名和偏好、分析我们网站的性能,甚至使我们能够推荐我们认为最适合您的内容。

某些 Cookie 包含个人信息。例如,如果您在登录时单击“记住我”,Cookie 将会存储您的用户名。大多数 Cookie 不会收集您的身份信息,而会收集更一般的信息,如用户通过什么途径访问以及如何使用网站,或者用户的大概位置。

 

Silicon Labs 使用哪些 Cookie?

通常,我们使用的 Cookie 会执行最多四种不同的功能。


必需 Cookie

一些 Cookie 对于我们网站的运行是必不可少的。例如,一些 Cookie 允许我们识别注册用户,并确保他们能够访问仅对注册用户可用的页面。如果用户选择禁用这些 Cookie,则将无法全面访问我们网站上的内容。


性能 Cookie

我们利用其他 Cookie 来分析访问者对我们网站的使用情况,并监控网站的性能。这使我们能够定制产品并快速发现和修复任何问题,从而提供优质体验。例如,我们可能使用性能 Cookie 来跟踪哪些页面最受欢迎、哪种页面间链接方法最有效,以及确定为何某些页面会接收到错误消息。我们也可能会使用这些 Cookie 来基于您对网站的使用,突出显示我们认为您会感兴趣的文章或网站服务。


功能 Cookie

我们使用功能 Cookie 来记住您的偏好。例如,借助 Cookie,您无需在每次访问网站时都键入用户名、回想自定义首选项(例如您登录时希望看到网站的哪个区域版本),避免繁琐的操作。

我们还使用功能 Cookie 为您提供增强的服务,如允许您在线观看视频、在博客上发表评论或使用 Silicon Labs 社区支持论坛。


针对性 Cookie

“针对性”Cookie 用于跟踪您对我们网站和其他网站的访问,包括您访问过的页面和点击过的链接,从而允许第三方在您访问的网站上向您显示针对性广告。

我们及第三方服务提供商使用针对性 Cookie 执行以下操作:

  • 链接到 Facebook 等社交网络,这些社交网络随后可能会使用关于您对我们网站的访问情况的信息,以便在您访问其他网站时提供您可能感兴趣的广告或其他优惠活动信息。
  • 向第三方提供关于您的访问情况的信息,以便他们向您展示您可能感兴趣的广告或其他优惠活动信息。

如果您位于欧盟境内,则可以通过 http://www.youronlinechoices.eufeedback@silabs.com,选择停用可能由我们和其他网站用于锁定目标的某些第三方 Cookie。仅选择退出一个或多个广告网络,意味着这些特定成员将不再向您提供针对性内容或广告。这并不意味着您将不再在我们网站或其他第三方网站上收到任何针对性内容或广告。如果已将浏览器配置为在您访问上文所述的选择停用页面之一时拒绝 Cookie,并且您稍后删除 Cookie、使用其他计算机或更改 Web 浏览器,则您的首选项可能不再有效,您将需要重新进行选择停用。由于所有这些 Cookie 均由第三方管理,您应参考第三方的网站隐私声明和政策以获取更多信息(有关我们网站上使用的具体针对性 Cookie 的详细信息,请参阅下文)。
 

其他方是否在 Silicon Labs 的网站上使用 Cookie?

与许多公司一样,Silicon Labs 使用 Google Analytics 来帮助我们监控网站流量。我们还可能使用第三方 Cookie 来帮助改善网站功能,并监控用户对我们的条款和条件及版权政策的遵守情况。要了解有关 Google 隐私惯例的更多信息,请查看 Google 隐私政策。€‚您也可以下载 Google Analytics Opt-out Browser Add-on 来禁止 Google Analytics 使用他们的数据。

 

我是否能够阻止 Cookie?

是的。如下文所述,您可以在 www.silabs.com 上的“管理 Cookie”下禁用我们的 Cookie。或者,您可以点击上文“针对性 Cookie”部分中的链接来选择停用针对性 Cookie。但是,请注意,这会降低我们网站的功能。请记住,如果选择禁用 Cookie,您可能会发现我们网站的某些部分无法正常工作。

如果您对此 Cookie 政策有任何疑问,请向 dataprotection@silabs.com 发送电子邮件来联系我们的隐私官。


如何管理 Cookie

如我们的 Cookie 政策中所述,Cookie 可帮助您充分利用我们的网站。如果禁用我们的 Cookie,您可能会发现我们网站的某些部分无法工作。例如,您可能难以登录或查看关于我们产品的某些信息。

除非禁用我们的 Cookie,否则如果您继续使用我们的网站,将认为您同意我们根据我们的 Cookie 政策在此设备上使用 Cookie。

如何使用浏览器启用和禁用 Cookie

Google Chrome

  • 点击浏览器工具栏上的扳手图标
  • 选择“设置”
  • 点击“显示高级设置”
  • 在“隐私”部分中,点击“内容设置”按钮
  • 要在“Cookie”部分中启用 Cookie,请选择“允许设置本地数据”,这将同时启用第一方和第三方 Cookie。要仅允许第一方 Cookie,请选择“无例外地阻止所有第三方 Cookie”
  • 要禁用 Cookie,请在“Cookie”部分中选择“阻止站点设置任何数据”
  • 请注意,Chrome 中提供多种级别的 Cookie 启用和禁用功能。有关 Chrome 中提供的其他 Cookie 设置的更多信息,请参考 Google 的以下页面:http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Microsoft Internet Explorer 6.0、7.0、8.0

  • 点击浏览器窗口顶部的“工具”,然后选择“Internet 选项”
  • 在选项窗口中,导航到“隐私”选项卡
  • 要启用 Cookie:将滑块设置为“中”或更低位置
  • 要禁用 Cookie:将滑块移到顶部可禁用所有 Cookie
  • 请注意,Explorer 中提供多种级别的 Cookie 启用和禁用功能。有关 Internet Explorer 中提供的其他 Cookie 设置的更多信息,请参考 Microsoft 的以下页面:http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Mozilla Firefox

  • 点击浏览器菜单上的“工具”,然后选择“选项”
  • 选择“隐私”面板
  • 要启用 Cookie:选中“接受站点的 Cookie”
  • 要禁用 Cookie:取消选中“接受站点的 Cookie”
  • 请注意,Firefox 中提供多种级别的 Cookie 启用和禁用功能。如需更多信息,请参阅 Mozilla 的以下页面:http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies

OSX 上的 Safari

  • 点击菜单栏上的“Safari”,然后选择“首选项”选项
  • 点击“安全”
  • 要启用 Cookie:在“接受 Cookie”部分中,选择“仅从您导航到的网站”
  • 要禁用 Cookie:在“接受 Cookie”部分中,选择“从不”
  • 请注意,Safari 中提供多种级别的 Cookie 启用和禁用功能。有关 Safari 中提供的其他 Cookie 设置的更多信息,请参阅 Apple 的以下页面:https://support.apple.com/guide/safari/enable-cookies-ibrw850f6c51/16.1

所有其他浏览器

  • 请在浏览器中查找“帮助”功能,或与浏览器提供商联系。有关第三方 Cookie 的其他信息,欧盟用户可以访问 www.youronlinechoices.eu,美国用户可以访问 www.aboutads.info/choices 选择停用第三方 Cookie。
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software