- 1. 学习和探索
- 2. 选择您的硬件平台
- 3. 购买开发套件
- 4. 创建用户帐户
- 5. 设置开发环境
为什么要与 Silicon Labs for Matter 和 Google Home 合作?
Silicon Labs 是 Google Home 的密切无线物联网连接合作伙伴,也是 Matter 的推动者和代码贡献者之一。我们可帮助您为设备配备可靠的无线连接,简化您的 Matter 开发工作,以最低的成本加快上市时间,并实现卓越的无线性能。
专为 Google Smart Home 生态系统而打造
这就是为什么能够在 Google Home 中轻松地控制智能家居设备。Google Home 是智能家居领先的物联网生态系统之一。Google Home 允许用户在家中控制灯、传感器、摄像头等设备,以及通过 Google Home App、Android 控件和 Google Assistant 语音命令在智能手机、音箱和显示器上实现更直观的控制。借助 Google Home,用户可在不同房间内组合各种类型的设备,并构建完整的智能家居体验。使用一次触摸或语音命令,即可通过单一用户界面访问所有内容,并可单独或作为一个组进行控制、组织和管理。
对于智能家居设备制造商而言,Google Home 提供了一个全面的创新环境,具有上下文驱动的智能、自动化等功能,可轻松组合设备并打造差异化的用户体验。
为什么要为 Google Home 生态系统开发 Matter 物联网设备?
借助支持 Google Home 生态系统的 Matter 物联网设备,您可接触到庞大的客户群,并利用全球数百万用户熟悉的经精心设计和测试的 Google Home 用户体验。Google 工具可为您提供统一的体验,以开发具有无缝设置、控制和与 Google Home 及其他生态系统互操作性的 Matter 设备。因此,Matter 和 Google Home 使您能够快速高效地推出产品,并更快地发展您的业务。
与 Silicon Labs 合作的益处
快速进入 Google Home 市场
简单、快速和集成的开发人员体验 - 与 Silicon Labs 合作开始 Matter 嵌入式无线开发,并通过快速启动 Matter 示例应用程序、集成 SDK 无缝过渡到 Google Home 开发,提高产品质量,同时节省成本、加快推出时间。
最先进的物联网安全性
隐私是无线家庭设备用户最关心的问题!Silicon Labs 可开发具有最高 PSA Level 3 认证的最先进物联网安全性,从而保护您的客户和设备免受网络威胁。
最节能的无线连接
借助 Silicon Labs 的超低功耗无线 SoC,您可最大限度地降低 Google Home 物联网设备的功耗,并延长电池更换、回收和充电间隔,从而实现轻松无忧的用户体验。
领先于竞争对手
我们引领无线行业,可确保您的产品处于市场领先地位。Silicon Labs 是物联网生态系统和无线标准的积极推动者,并始终支持行业前沿的最新物联网功能。
适用于所有生态系统的单一 SKU
使用 Silicon Labs Matter 构建您的 Google Home 设备,实现完全兼容性,通过单一 SKU 访问所有智能家居生态系统,从而增加您的客户群和盈利能力。
在 Silicon Labs 的帮助下开启 Matter 开发人员之旅
Silicon Labs 可以加速 Matter 设备的开发过程:首先列出流程中每一步的提纲,并帮助您完成项目的各个阶段,包括指导您与关键生态系统提供商建立联系。我们将简化您的开发之旅,帮助您更快速、更高效地将设备推向市场。
下面概述了 Matter 开发人员之旅中的三个关键阶段,以及要成功完成每个阶段而需满足的条件。
入门指南
开发
部署产品
1. Matter 简介 - 学习和探索
Matter:物联网设备开发的统一方法
Matter 推动主要物联网生态系统之间的融合,创建简单、可靠和安全的无线协议,连接所有物联网设备和网络。
Silicon Labs 提供的其他资源
连接标准联盟的标准规定了 Matter 的组织形式。Matter 专为可靠且安全的连接而生。
CSA 提供的更多资源
为何要使用 Google Home 进行开发?
Google 提供的 Matter 支持使您的设备能够接触到全球 1 亿多 Google Home 用户,并通过 Google Assistant 实现自动化例程和语音控制等功能。您的 Google Home Matter 设备开发和认证将免费进行,并可提供:
- 面向设备制造商的开发工具,能够快速可靠地构建您的 Matter 设备。
- Google 的 Play 服务 API 和 Android 开发人员工具,用于开发您的 Android 配套应用程序。
- 开发人员支持指南,帮助您以最快的速度进入市场。
- Matter 101、Matter Primer、代码实验室、视频
- 关于如何开始使用 Matter 的分步说明
- Works With Google Home 产品标识。
- 自定义当用户在 Android 手机或平板电脑上设置您的 Matter 设备时体验到的热烈欢迎气氛。
Google Home 资源
2. 选择您的硬件平台
您可能面临的第一个选择是使用哪种协议,是 Wi-Fi 还是 Thread。
Matter over Thread 是一种低功耗网状网络技术,非常适合可基于钮扣电池运行的传感器和开关等电池供电终端设备,以及 LED 照明和智能插头等线路供电设备。
对于使用可充电电池、碱性电池等多节原电池的较高带宽设备,以及线路供电的设备,Matter over Wi-Fi 是理想选择。典型应用场景包括门锁、摄像头、电器和 LED 照明。
Open Thread 边界路由器对于 Matter over Thread 设备是必需的。这些设备将数据包从 Thread 网络路由到以太网和 Wi-Fi 所使用的标准 IP 网络。通常,许多语音助手和智能家居中枢设备都提供这种功能。
Matter Bridging 使用户能够将现有的 Zigbee 和 Z-Wave 设备桥接到 Matter。我们的 Unify SDK 为桥接 Matter 和其他协议提供了更快的路径,并为连接到 Google Home 等生态系统提供了开发环境。
Matter over Thread
Matter over Thread
Silicon Labs Matter over Thread SoC 和模块可提供卓越的 RF 性能、Silicon Labs Secure Vault™ 的高级安全功能,以及可延长电池寿命的低功耗选项。 这些设备同时支持 Matter over Thread 802.15.4 和蓝牙低功耗(用于执行调试),使得无需使用多个芯片组。
请参阅下表,选择可满足特定产品要求的最佳硬件。
用例 | 协议 | OTA 图像 | EFR32MG21 1024 kB 闪存 96 kB RAM |
EFR32MG24 1536 kB 闪存 256 kB RAM |
Matter-to-Thread 网关 | 单一协议 RCP 模式 |
外部闪存(主机) | ✔ | ✔ |
Matter-to-Zigbee/Thread 网关 | 并发 Zigbee/Thread 动态 802.15.4/蓝牙 LE1 |
外部闪存(主机) | ✔ | ✔ |
Matter Thread 终端设备 | 动态 802.15.4/蓝牙 LE SoC 模式2 |
外部闪存 | ✔ | |
Matter Thread 终端设备 | 动态 802.15.4/蓝牙 LE SoC 模式2 |
内部闪存 | ✔ |
Matter over Thread SoC 和模块
Matter over Wi-Fi
Matter over Wi-Fi
Silicon Labs Matter over Wi-Fi SoC、收发器和模块可提供卓越 RF 性能、高级安全功能和低功耗。除支持 Wi-Fi 外,部分设备还支持蓝牙低功耗(用于执行调试),使得无需使用多个芯片组。
请参阅下表,选择可满足特定产品要求的最佳硬件。
用例 | 协议 | 模式 | SiWx917 |
SiWx915 | RS9116W + EFR32MG24* |
WF200 + EFR32MG24* |
Matter Wi-Fi 终端设备 | Wi-Fi、蓝牙 LE | SoC | ✔ | ✔ | ||
Matter Wi-Fi 终端设备 | Wi-Fi、蓝牙 LE | NCP | ✔ | |||
Matter Wi-Fi 终端设备 | Wi-Fi | RCP | ✔ |
Matter over Wi-Fi SoC、收发器和模块
3. 购买 Matter 开发套件
Silicon Labs 为 Thread 和 Wi-Fi 提供了多种符合 Matter 标准的开发套件,涵盖从紧凑、功能齐全的低成本原型设计平台到用于强大、安全网状网络的多节点高级多协议套件。根据您在上一步中选择的硬件平台,在下方选择最能满足您需求的套件。
Thread 开发套件
系列 2 开发套件适用于 Matter over Thread 终端设备和边界路由器
EFR32xG24 开发套件提供各种不同的硬件选项,可根据您的开发需求进行优化。 无论是使用 Explorer 套件进行快速原型设计、使用 Dev 套件进行概念验证和高级功能开发,还是使用 Pro 套件进行包括高级 RF 和功耗测试在内的全面开发,Silicon Labs 都可提供合适的开发硬件来满足您的 Matter over Thread 开发需求。
EFR32xG24 开发套件
EFR32xG24 开发套件是一款紧凑、功能丰富的开发平台。它能够快速开发无线物联网产品,并完成原型设计。开发平台支持高达 +10 dBm 输出功率,包括支持 20 位模拟数字转换器以及其他关键功能。
EFR32xG24 Pro 套件 +20 dBm
EFR32xG24 +20 dBm Pro 套件旨在支持基于 EFR32xG24 的无线物联网设备开发,并支持 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的开发。
EFR32xG24 Pro 套件 +10 dBm
EFR32xG24 +10 dBm Pro 套件旨在支持基于 EFR32xG24 的无线物联网设备开发,并支持 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的开发。
EFR32xG24 Explorer 套件
EFR32xG24 Explorer 套件是一个基于 EFR32MG24 片上系统的小封装开发和评估平台。EFR32xG24 Explorer 套件专注于快速原型化和概念创建 2.4 GHz 无线协议的 IoT 应用程序,包括蓝牙 LE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter。
EFR32xG24 无线 2.4 GHz +10 dBm 无线电板
EFR32xG24 +10 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的无线物联网设备开发。
EFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 无线电板
EFR32xG24 +20 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 无线协议(包括 BLE、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 和 Matter)的无线物联网设备开发。
EFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 天线分集无线电板
EFR32xG24 +20 dBm 天线分集无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)配合使用,以支持基于 2.4 GHz 802.15.4 协议(包括 OpenThread 和 Zigbee)的无线物联网设备开发。
用于 OpenThread 边界路由器的系列 2 开发套件
EFR32xG21 开发套件使用 Pro 套件实现增强的 RF 开发,从而实现高级 RF 开发和调试功能。包括数据包跟踪,以确保为 Open Thread 边界路由器提供强大的 RF 解决方案。
EFR32xG21 无线 Gecko 入门套件
EFR32xG21 无线 Gecko 入门套件 (SLWSTK6006A) 包括帮助开发人员创建网状网络和利用安全单元评估 EFR32xG21A 以及利用 Secure Vault 系列 2 无线 Gecko SoC 评估 EFR32xG21B 所需的一切工具。此套件提供通用基板,并含有 6 xG21A 模块 (SLWRB418xA)。如果您想评估 EFR32xG21B,则必须单独购买 xG21B 模块 (SLWRB4181C +10 Dbm)。
EFR32xG21B 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板,采用 Secure Vault
无线 Gecko SLWRB4181C 无线电板插入随 EFR32xG21 无线 Gecko 入门套件或 EFR32xG21 蓝牙入门套件提供的主板中,且不含在以上套件中,需单独购买。入门套件包括 Zigbee、Thread 和蓝牙软件协议栈的访问权限,并具有 Secure Vault 提供的最高级别的 IoT 安全性。
EFR32xG21A 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板
无线 Gecko SLWRB4181B 无线电板插入随无线 Gecko 入门套件提供的主板。入门套件提供访问 Zigbee、Thread 和蓝牙软件协议栈的权限。
EFR32xG21A 无线 Gecko 2.4 GHz +20 dBm 无线电板
无线 Gecko SLWRB4180B 无线电板插入随无线 Gecko 入门套件提供的主板。入门套件提供访问 Zigbee、Thread 和蓝牙软件协议栈的权限。
EFR32xG21 蓝牙入门套件
EFR32xG21 蓝牙入门套件支持蓝牙 5.1,可通过 Silicon Labs 蓝牙 LE 移动应用程序连接至您的手机。此套件含有 EFR32xG21A,其中安全单元 2.4 GHz 无线 SoC 经过优化,适用于线路供电的 BLE 和蓝牙网状网络应用,包括联网照明、智能插座、网关和语音助手。或者,如果要利用 Secure Vault 评估 EFR32xG21B,可以单独购买 xG21B 模块 (SLWRB4181C +10 dBm)。
Wi-Fi 开发套件
Matter over Wi-Fi 开发套件
功能齐全的应用开发套件。
RS9116X 双波段 Wi-Fi + 蓝牙开发套件(CC1 模块)
RS9116 双波段评估板提供全面的多协议无线连接解决方案(包括 802.11 b/g/n [2.4 GHz]、双模蓝牙® 5),从而可支持 RS9116 系列 SoC 和模块。
RS9116X EVK2 Wi-Fi + 蓝牙开发套件
RS9116 单波段评估板提供全面的多协议无线连接解决方案(包括 802.11 b/g/n [2.4 GHz)]、双模蓝牙® 5,从而可支持 RS9116 系列 SoC 和模块。
4. 创建用户帐户
在等待开发套件期间,我们建议设置您的用户帐户。
Silicon Labs 帐户:
Silicon Labs 帐户:此帐户将为您提供访问我们的开发人员社区、入门指南、私有 GitHub 存储库和 Simplicity Studio 开发环境的权限。您可在此处创建帐户或验证对帐户的访问权限。
加入连接标准联盟
要使用 Matter 规范并认证您的 Matter 产品,您必须成为 CSA 的会员。您将需要获得自己的唯一供应商 ID (VID) 和产品 ID (PID)。请访问 CSA 并确定最适合您的会员级别。
创建您的 Google Home 帐户。
Google 帐户
使用您的现有 Google 帐户或创建新帐户,以访问资源,开始使用 Google 进行 Matter 开发。
Google Home Matter 开发人员项目
可以在 Google Home 上设置经 CSA 认证的任何 Matter 设备,而无需进一步操作。但是,通过在 Google Home 开发人员控制台中创建 Matter 开发项目,您可以访问 Matter 设备的高级功能,包括云日志功能以及自定义在设备设置期间显示的产品图像。
合作伙伴营销中心
合作伙伴营销中心包含品牌指南、产品徽章图像、消费者消息等资源。提交您的营销材料进行品牌审核和批准,Google 的合作伙伴品牌团队将在整个审批过程中提供反馈,以确保您的材料与品牌相符并恰到好处。
5. 设置开发环境
虽然我们知道您在选择开发环境时有很多选项,但我们相信 Simplicity Studio 是适用于开发 Matter 设备的正确之选。原因如下:
- Simplicity Studio 包含编程器和调试器功能,因此您不必担心手动设置。
- 自动识别您购买的主板,并过滤掉不适用的示例应用程序;仅显示与硬件选择相关的示例应用程序。
- 潜在地节省您在安装、设置和配置方面的时间。
- Simplicity Studio 直接链接到专用 GitHub 存储库。
- 需要帮助设置环境吗?我们的入门指南将让您立即启动和运行。
下载 Simplicity Studio v5 的完整在线安装程序版本:
系统要求
Windows | Windows 10(64 位) Windows 11 |
MacOS | 10.14 Mojave 10.15 Catalina* 11.x Big Sur* 12.x Monterey* *如果尝试使用 Keil 8051 或 IAR 工具链,请点击此处 |
Linux | Ubuntu 20.24 LTS |
CPU | 1 GHz 或更高 |
内存 | 1 GB RAM(开发无线协议时推荐 8 GB) |
磁盘空间 | 最低 FFD 安装需要 600 MB 磁盘空间 支持无线动态协议时需要 7 GB |
1. 开发产品
在您的开发周期中这些资源会有所帮助。
在下方浏览这些快速入门视频。
Google 资源
借助 Google 全套 Matter 开发工具、API、广泛文档、代码实验室和示例,您将能够以最快的速度构建与所有主要生态系统兼容的 Matter 产品,特别是与 Google Home 无缝协作的产品。
2. 测试和迭代
在此步骤中,请务必首先测试您的产品,然后再将其提交给测试实验室,以确保产品通过测试。根据 Matter Test Harness 测试您的产品,将有助于确保产品符合规范。
CSA Matter Test Harness 快速入门指南(需具备 CSA 工作组成员身份)
Silicon Labs Connectivity Lab
借助 Connectivity Lab,开发人员可在包括 Amazon Alexa、Apple HomeKit、Google Home 和 Samsung SmartThings 在内的最常见 Matter 生态系统中测试 Matter 设备的连接和互操作性。
如需了解更多信息,请填写右侧的表格。
此外,通过在各生态系统中测试您的产品,可提供额外的保障。如果您想要使用其“works with”徽章,则必须进行这些测试。
Google 提供了可用于在开发周期和生产过程中测试和监控设备的工具。
- 将 Matter 示例应用程序与 Google Home 配对
- 使用 Google 的自动测试套件测试 Matter 集成
- 使用 Google 的云日志功能和分析功能监控设备性能
- 运行现场试验,以让现场测试人员设置您的 Matter 设备,然后再获得 CSA Matter 认证。
- 创建 Matter 设备测试证书,以在认证之前测试固件无线下载等功能。
其他 Google 资源
3. 认证产品
Matter 认证是确保产品互操作性并为用户提供最佳体验的必要条件。除 Matter 认证外,包括 Wi-Fi、Thread 和蓝牙低功耗技术(用于执行调试)在内的底层技术也需要认证。最后,可选的生态系统认证允许您使用受客户信赖的“works with”徽章。
- Silicon Labs 的无线网络协议栈通过了相应标准化机构的认证,可节省开发时间和成本。Simplicity Studio 可简化团队的测试和认证工作。
- Silicon Labs 提供经 CSA 认证的 Matter 解决方案和 SDK,其中包括多个经认证的应用示例。节省开发时间和成本。
- Silicon Labs 的实施方案已通过各种主流物联网生态系统进行了测试。我们的文档、指南和工具将简化您的认证流程。
更多资源
技术讲座
认证 Matter 设备:Thread 和 Wi-Fi
了解如何认证 Matter 设备,在我们的点播培训中,我们的专家工程师将重点介绍面向 Thread 和 Wi-Fi 设备的 Matter 认证。
是的,通过 CSA 认证的 Matter 产品在开箱后即可与 Google Home 一起使用。为什么要通过 Google 认证?
通过 Works with Google Home 认证程序,Google 可提供各种资源来帮助您拓展业务、使产品脱颖而出,具体包括在设备设置过程中进行品牌宣传,以及对生产设备进行云分析以获取洞见来帮助提高用户满意度。
此外,Works With Google Home 徽章还让用户和零售商一目了然地知道您的设备能够很好地兼容 Google Home。
通过开发人员控制台管理测试和认证流程:
1. 制造产品
需要为终端产品执行 Matter DAC 注入。通过定制零件制造服务 (CPMS),Silicon Labs 可帮助简化 Matter 认证中的 DAC 注入流程,使您的私钥在从工厂到终端用户家庭的整个过程中保持私密。
如果您需要关于购买方面的帮助,请联系您当地的 Silicon Labs 销售代表。
现在,您的产品已经通过认证,请在 Google Home 开发人员控制台中启动您的 Matter 集成,以便为生产用户激活您的定制功能。这也是通过合作伙伴营销中心向 Google 提交您的产品营销和包装资产,以获得品牌批准的好时机。
2. 运营产品
将产品部署到现场后,您可以监控其性能和使用情况,并提供有关错误修复和功能增强的无线更新。
生态系统提供商可以帮助实现云监控和无线更新。
利用 Google Home 分析仪表板监控您设备的集成质量,并获取有关用户如何与设备互动的具有指导意义的业务洞见。
入门指南
1. 学习和探索
2. 选择您的硬件平台
3. 购买开发套件
4. 创建用户帐户
5. 设置开发环境
开发
1. 开发产品
2. 测试和迭代
3. 认证产品
部署产品
1. 制造产品
2. 运营产品
加入 CSA 和 Matter 工作组
- 要认证 Matter 产品,您需要加入 CSA(连接标准联盟)和随后的 Matter 工作组。
- 您可在这里详细了解 Matter 规范以及如何认证您的设备。
如何取得 Silicon Labs 早期参与合作伙伴计划的资格
在调查问卷中填写您的公司简介、您对合作感兴趣的原因,以及关于您产品的一些内容。我们将与您联系。