简介
电动工具专为各种工作而设计,无论是在商业场所、室内还是在工业场所,电动工具可让生活变得更加轻松。然而,即使是最耐用的工具存储室和业绩最出色的施工场所也会面临成本、失窃和生产率方面的挑战。默认设置不符合用户需求、场所中乱放工具、性能不佳未被发现,以及高昂的购买和维修成本,都会影响企业营收。
支持物联网的新一代电池供电工具
连接电池供电工具可实现创新,并有助于解决各种应用中的生产率、安全性和合规性问题。通过移动应用程序和云提供完全互联的体验有助于实现主动决策、预测性维护和最佳性能。用户可以访问历史和实时性能数据、位置、工具使用情况和电池健康状况。
创新型电动工具制造商能够通过嵌入内置连接或改造现有工具来引入先进的全新功能。
- 资产标签 - 采用实时定位服务 (RTLS) 技术,通过短程蓝牙无线连接实现准确的资产管理、可追溯性和身份验证。
- 改造现有工具 - 通过蓝牙 LE 连接将实时性能诊断和预测性维护警报添加至现有工具组合中。
- 新一代集成式设计 - 在更新的电动工具设计中,将连接性嵌入平台核心可以降低实施成本、延长电池寿命、简化工具配置。
Silicon Labs 为电池供电工具提供无线解决方案
Silicon Labs 可提供丰富的 1 GHz 以下、蓝牙和 Wi-Fi 无线解决方案,能够扩展范围或延长电池寿命,是领先的电池供电工具制造商的首选。凭借一流的 RF 性能和高级安全性,我们的 SoC 可优化功耗、最大限度延长电池寿命、满足 EMI/EMC 要求,并可简化电池供电、空间受限电动工具的系统 BOM。
电池供电工具设计考虑事项
为电动工具带来强大可靠的无线连接
电池供电工具中的连接问题(例如信号弱或传输不准确)会导致工具无法运转,并可能招致盗窃问题,这对于工地而言代价高昂。Silicon Labs 无线硬件(如 EFR32BG22 和 FR32BG24 SoC 以及 BGM220 和 BGM240 认证模块)具有全球最高的 20 dBm 发射功率和出色的接收器灵敏度,可帮助您面向远程控制、监控和配置,开发可靠的通信。
电池寿命性能
从用户体验来看,您希望在电池供电设备上增加功能,但不会影响我们的运行时间或维护成本。与当今市场中的其他产品相比,我们的无线解决方案具有最低的活动和休眠电流,可以显著降低电池供电工具的电池更换频率和成本。
电池供电工具的安全理想选择
通过选择支持篡改检测、签名固件和安全引导程序的无线模块,可以解决盗窃工具制造商知识产权、零售店有组织犯罪和施工现场小偷小摸等问题。Silicon Labs 的芯片组具有世界上较为先进的网络安全保护功能,包括首批具备 ARM PSA 认证级别 3 的芯片组。
占用空间大小
手持电池供电工具用户通常喜欢紧凑型设计。此类工具的设计者力求设计紧凑,同时满足各个国家的各种 RF 认证要求。Silicon Labs 可提供 SoC 和认证模块选项,以满足电池供电工具的紧凑尺寸要求。
智能电池供电工具方框图
查找合适的产品
其他产品和服务
机器学习
Silicon Labs 提供适用于任何经验水平的 ML 开发工具,并满足特定应用。
安全
为了保持安全,设备制造商需要在硬件、软件、网络和云中建立基础安全平台。
CPMS
您可利用定制零件制造服务在工厂定制无线 SoC、模块和 MCU。
SDK 支持
LTSSS 可降低软件开发成本,保持强大的安全性并提供最新的认证,长达 10 年。
资源
白皮书
Silicon Labs 博客
其他资源和文档
社区
浏览技术支持论坛、知识库文章和示例代码。
软件参考文档
更智能的开发和原型设计。加快产品上市。
GitHub
探索 Silicon Labs 的存储库和示例代码库