• 能源生产和储存
  • |
  • EFR32BG21 系列 2 SoC

蓝牙低功耗连接提高太阳能光伏系统的安全性

|

气候问题、煤炭资源消耗和能源成本上升正在推动能源格局发生巨大变化。技术进步正逐步发展到使太阳能可再生能源成为主要、经济可行的能源的地步。

Tigo Energy 成立于 2007 年,是一家领先的 Flex 模块级电力电子 (MLPE) 制造商,赋能消费者获得清洁能源的可持续性优势。Tigo 系统为七大洲的客户提供支持,尽可能提高能源生产和安全性,同时降低光伏系统的运营成本。Tigo 积极投身太阳能行业发展最快的直流 (DC) 功率优化器和微逆变器细分市场之一,提供创新的太阳能转换和存储解决方案。

挑战

功能丰富的多协议 SoC 平台,可确保为消防安全产品线提供稳健的长距离无线连接,生成快速关断信号,且满足美国 NEC 针对急救人员的快速停机安全规范。

解决方案

蓝牙低功耗 EFR32BG21 SoC 旨在增强处理能力,可提高 RF 性能和降低有功电流。Silicon Labs 通过嵌入蓝牙低功耗 SoC,提供丰富的模拟和数字外围设备、强大的内存选项以及具有出色接收灵敏度的强大蓝牙低功耗无线电。

结果

在恶劣环境中具有远程连接性的弹性、高通量数字孪生单个光伏太阳能站点,通过自动检测故障并促进与云的通信进行历史数据记录和高级分析,从而实现紧急关断切换。

互操作性和选择:Tigo B2B 业务模式的关键

作为创新和灵活性的推动者,Tigo 的产品是多模块的,而非墙园一体化的产品套件,客户可以选择 MLPE 功能和硬件设备 - 逆变器和模块。客户范围涵盖住宅和商业到多兆瓦公用事业电厂,并在其光伏面板上部署 Tigo 电子产品,以实现性能优化、快速关断和精细模块级监控,从而在整个系统生命周期内跟踪输出。

其业务模式的关键在于与各种安装公司建立强大的 B2B 生态系统,安装商在其中扮演能源顾问的角色,并与住宅或商业业主保持联络。

Tigo 蓝牙 LE 支持的光伏快速关断系统 (PVRSS)

随着太阳能发展势头正猛,国家消防协会认识到火灾隐患可能对人类生活产生的影响。因此,针对屋顶太阳能光伏系统的新规定于 2020 年推出并生效,在快速关断的情况下,需要在不到 30 秒内将电压降低到 30VDC 以下。

从包含五款候选产品的供应商评估流程中,Tigo 选择将 Silicon Labs 蓝牙低功耗 EFR32BG21 SoC 集成到其安全 TS4 Flex MLPE 产品线中,以实现快速关断和上电切换。BG21 蓝牙低功耗 SoC 是自然之选,因为它支持强大的长距离 RF 通信、丰富的模拟和数字外围设备,以及用于空中下载 (OTA) 更新和未来功能的强大内存包。为了减少任何安全漏洞或数据泄露,Silicon Labs 推出了 SoC 级别的最高级别行业安全认证,即 PSA Level 3 认证 Secure Vault™。

除了蓝牙低功耗无线性能外,Tigo 还赞扬 Silicon Labs 团队提供的出色且主动的技术支持,以及易于使用的经广泛测试的软件工具。通过访问 Simplicity Studio,Tigo 团队受益于特定设备的 Web 和 SDK 资源、配置工具,以及具有行业标准代码编辑器、编译器和调试器的集成开发环境 (IDE)。

新一代 Tigo Flex MLPE

凭借成功的合作伙伴关系、快速的交付时间和经过验证的结果,Tigo 将在整个 TS4 Flex MLPE 产品组合中嵌入 Silicon Labs SoC。

请访问专门的智能太阳能光伏系统应用页面,详细了解 Silicon Labs 如何为您的设计之旅提供支持。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software