网络研讨会

MAT103: 多协议融合:简化互联家居

Silicon Labs 与 Teledyne 将共同探讨多种多协议无线技术,这些技术能使单个互联家庭设备连接到多个协议网络。

课程简介

智能家居市场在照明、气候控制、安防和家电等应用的推动下,持续实现同比 15-20% 的增长。Apple、Amazon、Google、Samsung 和 Tuya 等关键生态系统正在帮助扩大市场,并致力于推动如 Matter 等技术的标准化。然而,在全球范围内,由于所使用的不同技术数量众多,市场仍然处于碎片化状态,导致全球采用率不足 20%。这使得产品厂商难以用单一技术来应对整个市场。尽管 Matter 正在助力解决这一问题,但要实现全球范围内的广泛部署并在家庭中占据重要地位,仍需要很多年。借助多协议技术,厂商可以用单一产品应对不同的无线协议和生态系统。通过集成 Zigbee 和基于 Thread 的 Matter 等多种无线技术,设备可以跨不同生态系统无缝通信,从而改善用户体验,提高生态系统互操作性。

本课程将探讨各种使单个设备能够连接到多个协议网络的多协议技术。我们将了解 Silicon Labs 的硬件、软件和工具如何简化您的开发工作并降低产品成本,同时 Teledyne 的无线测试解决方案如何降低这些多协议设备的测试和一致性认证复杂度。这些优势相互结合,共同加速您的产品上市进程,并扩大终端产品的适用领域。

演讲者

Matt Maupin

Matt Maupin
高级营销经理
Silicon Labs

Sagar Chinchani

Sagar Chinchani
高级产品经理
Silicon Labs

Priyanka Gupta

Priyanka Gupta
高级产品营销经理
Teledyne LeCroy

时长

45 分钟

本视频可通过 AI 翻译支持多种语言观看。从下拉列表中选择您的首选语言,
然后使用设置菜单中的齿轮图标调整音频和字幕。



问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software