视频材料

EML-100: 利用 Edge Impulse 进行机器学习简介

培训模块
本材料是机器学习 100- 使用 Edge Impulse 进行机器学习简介(共 1 篇)中的第 1 篇。

本课程论及机器学习的基本概念,重点介绍可在边缘设备(由资源受限型无线 MCU 提供支持)上运行的深度学习模型。

简介

本课程论及机器学习的基本概念,重点介绍可在边缘设备(由资源受限型无线 MCU 提供支持)上运行的深度学习模型。 The integrated lab provides users with the experience of developing a deep learning model for keyword detection with Edge Impulse Studio and deploying the model to run on the Silicon Labs EFR32xG24 Dev Kit.

实验室程序:

机器学习语音识别实验室手册

实验室文件

训练数据集

预备知识

EFR32xG24 开发套件 (xG24-DK2601B)

Micro-USB Type-A 电缆

装有 Windows 或 MAC 操作系统的 PC

Edge Impulse 帐户

 

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software