xG28S-EK2705A

建议零售价:34.00 美元

适用于 Amazon Sidewalk 的 Explorer 套件

适用于 Amazon Sidewalk 的 xG28S-EK2705A Explorer 套件是适用于 EFR32SG28 双频无线 SoC 的小型低成本开发和评估平台。该 Explorer 套件专注于 Amazon Sidewalk 物联网应用的快速演示和原型设计。开发板预装有一个开箱即用的应用程序,可随时连接到 Amazon Sidewalk 网络,从而能够演示终端设备与云端之间通过 Amazon Sidewalk 网络进行的上行链路/下行链路通信。

建议零售价:34.00 美元

 

套件内容

  • 1 块 BRD2705A EFR32xG28 Explorer 套件开发板

套件功能

  • 基于 EFR32xG28、1024 kB 闪存和 256 kB RAM
  • 两个 LED 和两个按钮
  • 重置按钮:
  • 用于电源和调试连接的 USB 连接器
  • 板载 SEGGER J-Link 调试器
  • 虚拟 COM 端口
  • 数据包追踪接口 (PTI)
  • 用于 GPIO 访问和连接外部硬件的外接垫
  • 第三方附加连接器
    • mikroBUS™ 插座
    • Qwiic® 连接器
  • 预装有 Amazon Sidewalk 的开箱即用的应用程序

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 6

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。



第 2 步:开发产品

这块开发板预烧录了适用于 Amazon Sidewalk 的“开箱即用”演示程序。请参阅《入门指南》,以了解该演示的操作步骤并开始开发。

网络研讨会

迅速启动 Amazon Sidewalk 开发

Amazon Sidewalk 现已面向开发者开放!参与我们的独家课程,加速您的物联网开发人员采用 Amazon Sidewalk 的开发之旅。

点播观看

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software