BT122-DK4315B

建议零售价:161.25 美元

双模 BR/EDR 蓝牙 LE 模块开发套件

由于不推荐将 BT122 产品用于新设计,因此 BT122-DK4315B 状态为 NRND(不推荐用于新设计)。
 

BT122-DK4315B 是用于评估 BT122 双模蓝牙模块的小封装套件。该板包含 2 个按钮、2 个 LED、温度和相对湿度传感器 (Si7021) 以及板载 J-Link 调试器,支持 UART 到 USB 高速桥接器 (VCOM)。它还包含微型简易连接器,可使用 BRD4002A 和能耗分析器测量电流消耗,并为所有模块引脚提供外接垫。

建议零售价:161.25 美元

 

主要功能

  • 双模 BLE 和 BR/EDR
  • 2 个按钮
  • 2 个 LED
  • 相对湿度和温度传感器
  • 板载 J-Link 调试器
  • 支持 UART 至 USB 桥接器 (VCOM)

套件内容

  • BT122 开发套件板 (BRD4315B)
  • Micro USB 电缆

第一步:BT122 用户指南入门

第 2 步:联系技术支持下载 SDK

Silicon Labs 蓝牙双模 SDK 包含以下 API、组件和工具:

  • 蓝牙双模堆栈
  • BGAPI 是通过 UART 接口连接至 Silicon Labs 蓝牙双模堆栈的二进制串行协议 API。BGAPI 面向希望同时使用蓝牙 BR/EDR 和 LE 功能,并需要从外部主机(如低功耗 MCU)使用蓝牙双模堆栈中所有功能的用户。
  • BGLIB 是外部 MCU 的主机库,为 BGAPI 串行协议提供了引用解析器。BGLIB 作为蓝牙双模 SDK 的一部分以 C 源代码的形式交付,可以轻松移植到各种处理器架构中。
  • BGScript 解释器和脚本语言可实现对蓝牙双模模块内置 MCU 开发应用程序。同时可实现对蓝牙双模模块直接开发简单的最终用户应用程序或增强功能,这意味着无需使用外部主机 MCU。BGScript 应用程序可以在使用 BGAPI 的同时执行,因此部分功能可在蓝牙模块上实现,部分功能可在主机上实现。
  • Profile Toolkit 基于 XML,是一种简单的描述语言,可用于轻松快速地为蓝牙双模模块开发基于 GATT 的服务和特征数据库。
  • BGBuild 编译器免费提供,它将蓝牙双模堆栈、BGScript 应用程序和蓝牙 GATT 服务编译成可以安装到蓝牙双模模块的固件二进制文件。
  • BGTool 是一款图形用户界面应用程序和开发人员工具,该工具可使蓝牙双模模块通过使用 BGAPI 串行协议的主机接口成为控制器。BGTool 是一款用于测试蓝牙双模模块并评估其功能和 API 的实用工具。
  • DFU Tools 也包含在 SDK 中,可通过 UART 接口更新固件。
  • BIMBER 是一款简单的迁移工具,因为 iWRAP 模块的固件支持结束而创建。这款迁移工具可将持久性存储转储从 iWRAP 模块转换至 BT122 项目文件(包括 BGScript)中。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software