探索实验室中大型 Wi-SUN 测试网络的优势

借助扩展的 Wi-SUN 实验室网络构建更智能的解决方案

2025 年 5 月 6 日 | Srinivasa Rao Dukkipati | 阅读本文需要 2 分钟

在快速发展的无线通信世界中,Wi-SUN(无线智能泛在网络)技术以其支持大规模、低功耗和高可靠性网状网络的能力而备受瞩目。在实验室中构建大型 Wi-SUN 测试网络,对于深入了解其技术能力并针对实际应用优化性能至关重要。这篇博客深入探讨了搭建此类网络的目标,以及用于评估其有效性的关键性能衡量指标。

Silicon Labs 引以为傲地维护着一个业内独一无二的大型内部 1 GHz 以下 Wi-SUN FAN 测试网络,始终致力于开展全面且严格的测试。基于我们此前在大规模 Zigbee 和 Z-Wave 网状网络部署中积累的丰富经验,以及用于 ESL 测试的数百个蓝牙低功耗 (LE) 节点,我们积累了宝贵的经验,这些洞察为当前 Wi-SUN 测试网络的构建奠定了基础。目前,该网络搭载 1,000 个 1 GHz 以下网状网络节点,充分彰显了我们在推进无线通信技术领域的坚定承诺。通过利用这些多元化的实践经验,Silicon Labs 将持续创新,为打造无缝连接的世界提供前沿解决方案。


大型 Wi-SUN 测试网络的目标

在实验室中构建大型 Wi-SUN 测试网络的核心目标,是通过展示如此规模的稳健内部网络,树立客户对技术的信心。这使得在接近真实应用场景规模的网络环境下测试各类行为和功能成为可能。性能评估是关键环节,需在各种条件下对网络性能进行全方位评估,以确保其满足延迟、连接时间和可扩展性等方面的既定标准与服务水平协议 (SLA, Service Level Agreement)。可靠性测试同样至关重要,因为即使在复杂环境中,也需要确保网络维持稳定连接并高效处理数据传输。

可扩展性分析是另一个重要目标,旨在明确随着连接设备数量增加,网络性能的变化情况。这对于智能电表和街道照明等应用至关重要。电池寿命优化也是一项优先任务,因为我们需要评估网络运行对电池寿命的影响,以确保设备能够长时间运行而无需频繁充电。最后,干扰管理对于测试网络与其他无线技术共存,并最大限度地减少干扰的能力至关重要。


Wi-SUN 网络测试:性能衡量指标

为实现上述目标,我们采用了多项关键性能衡量指标。延迟用于测量数据在网络内从一点传输至另一点的耗时,包括使用 IPv6 ping 功能进行的往返延迟测试。连接时间评估设备加入网络并建立稳定连接的速度。误包率评估数据传输过程中的错误频率,该指标直接影响网络整体可靠性。路由指标用来评估低功耗及有损网络路由协议 (RPL) 在管理数据路径和确保最优路由方面的效率。最后,随着连接设备数量的增加,通过专注于保持低延迟和高可靠性来测试可扩展性。


实施 Wi-SUN 测试网络

Wi-SUN 测试网络的实施涉及几个关键组件。节点监控应用程序嵌入在节点中,每五分钟传输一次数据。图形用户界面 (GUI) 可视化呈现网络行为、连接状态和可用性。正在实施的典型功能包括直接连接工具,该工具允许设备连接到节点,以调试或恢复信息。pan_defect 功能指的是由电池供电的边界路由器 (BR) 向节点发出“即将停止工作”的通知,促使节点切换至另一台边界路由器。首选平移功能支持在边界路由器之间实现负载均衡,并使节点在故障后能够恢复连接至首选的边界路由器。


Wi-SUN 测试的未来方向是什么?

未来的实施将重点关注低功耗有限功能节点 (LFN),通常被称为叶节点,这类节点主要依靠电池供电。通过集成有线供电设备与电池供电的传感器节点,测试网络将能够评估更复杂的配置,确保统一系统的无缝运行。


Wi-SUN 实验室的优势

在实验室中搭建大型 Wi-SUN 测试网络是推进无线通信技术的关键环节。通过全面评估延迟、连接时间、误包率、路由效率和可扩展性等性能指标,研究人员和开发人员能够为各类应用场景优化 Wi-SUN 网络。这确保了该技术能够保持稳健、可靠,并准备好满足现代智能基础设施的需求。

Srinivasa Rao Dukkipati
Srinivasa Rao Dukkipati
高级产品营销经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software