利用 Z-Wave Long Range 构建能源管理设备

借助 Z-Wave Long Range 打造更智能、更节能的酒店和多住户单元

2026 年 8 月 24 日 | Rishi Kesanan | 阅读本文需要 3 分钟

能源效率已成为酒店和多住户单元 (MDU) 形成差异化竞争优势的关键因素。不断上涨的公用事业成本、更高的可持续发展目标,以及日益提高的宾客期望,正促使物业业主投资更智能的楼宇自动化系统,以应对这些挑战。根据国际能源署 (IEA) 的《能效 2025》报告,建筑约占全球能源需求的 30%,因此酒店和多住户单元成为提升运营效率潜力最大的两类场所。

对于致力于打造下一代互联建筑的开发人员而言,应对这一挑战需要构建可扩展的能源管理解决方案。这一切始于安全、低功耗且能在整个物业范围内可靠通信的端点。Z-Wave Long Range 提供了可大规模连接这些端点所需的无线基础,使酒店和多住户单元能够智能感知、互联和做出响应。


能源管理为何需要更智能的端点

能源管理正日益成为整个互联设备生态系统关注的重点。以智能家居为例,Matter 能源管理正在扩展设备共享能源信息和协同运行的方式。酒店和多住户单元将这一挑战提升到了另一个层面,在这些场景中,无线网络覆盖、端点扩展能力以及长期稳定运行都至关重要。

如今的酒店/多住户单元已经配备联网恒温器、占用传感器、智能门锁、照明控制器和环境传感器。但许多节能潜力仍未得到充分挖掘,因为这些设备往往各自独立运行,尚未形成智能协同系统。

以客人退房后的酒店客房为例。如果无法感知房间是否有人,暖通空调 (HVAC) 系统可能会继续为无人的房间供暖或制冷,灯具可能在不需要时仍保持开启,客房服务人员也无法收到房间已空置的自动通知。公寓楼中也存在类似的低效现象,无论实际入住率如何,公共区域照明、环境控制或空置单元都会继续消耗能源。

能源管理自动化

解决这些问题需要端点能够安全地交换信息,根据占用率的变化在本地作出响应,并可扩展至数百甚至数千台设备,而不会增加部署的复杂性。

换言之,可扩展的能源管理始于可扩展的无线端点。


为什么能源管理设备要采用 Z-Wave Long Range?

酒店和多住户单元面临着独特的连接挑战。设备分布在多个楼层,混凝土墙会削弱信号传播,许多端点必须依靠电池运行多年,同时尽可能减少维护需求。

Z-Wave Long Range 通过扩展可靠的 1 GHz 以下通信覆盖范围来应对这些挑战,同时支持比传统住宅部署规模大得多的端点设备群。长距离通信、低功耗运行和经过认证的互操作性相结合,使占用传感器、恒温器、照明控制器、泄漏检测器和智能门锁能够协同运行,构成一套协调统一的能源管理系统。

同样,经认证的互操作性使制造商能够开发可融入现有生态系统的产品,让楼宇运营方在选择设备时拥有更大的灵活性,同时降低部署风险并保障长期基础设施投资。

对开发人员而言,这意味着所开发的产品既能支持当前的部署需求,也能满足未来规模更大、智能化程度更高的楼宇需求,而无须重新设计底层无线架构。


利用 Z-Wave Long Range 设计更出色的能源管理设备

构建智能端点不仅仅是选择一种无线协议那么简单。开发人员必须在单一设备中兼顾电池寿命、安全性、安装便捷性、应用复杂度和较长的产品生命周期。

Silicon Labs 通过整合低功耗无线硬件、集成式安全功能、经认证的软件和完善的开发生态系统,应对这些挑战。EFR32ZG28 展示了这些功能如何协同应用于新一代 Z-Wave Long Range 产品。

一个现实挑战在于,如何在大型建筑中完成数百台设备的调试。EFR32ZG28 将 Z-Wave Long Range 连接与可选的低功耗蓝牙® 相结合,使安装人员能够借助熟悉的移动端工作流程完成设备调试和维护,同时通过 Z-Wave 网络保持稳定可靠的连接。作为 Z-Wave 800 系列的一员,ZG28 集节能运行、卓越的射频性能、长距离连接和业界领先的安全性于一体。

联网恒温器、门锁和环境传感器可能需要持续部署十年以上,并负责控制关键楼宇功能,因此安全性是产品开发中不容妥协的一环。Secure Vault™ 为设备身份、加密密钥、安全启动和固件完整性提供硬件信任根的保护,帮助开发人员构建能够长期运行并适应不断变化的网络安全要求的产品。

应用程序的复杂性也在不断增加。现代能源管理设备日益集成传感、用户界面、本地控制算法、固件更新及多种通信接口。EFR32ZG28 提供额外的内存和处理资源,使开发人员能够随着产品不断演进扩展应用功能,而无须重新设计硬件。

对于实际的能源管理应用,边缘处理也变得同样重要。端点无须将每个传感器事件都传输至云端,而是可以先在本地判断是短暂活动还是持续有人使用房间,再触发 HVAC 或照明调节。这样既可减少不必要的网络流量,又能更快地响应不断变化的环境状况。随着占用感应和环境监测日益复杂,集成 AI/ML 加速功能可为这些不断演进的端点功能提供更多性能余量。

能源管理工作流程


加速商用能源管理设备的开发

商用能源管理产品的开发远不只是选择一款无线 SoC。工程团队还必须集成协议软件、落实安全机制、完成产品认证、优化电池寿命、验证无线性能,并确保产品在较长的部署周期内得到持续维护。

能源管理应用开发人员可利用 Silicon Labs 的 Simplicity Studio 加快开发进程,这一统一的开发平台将 SDK、网络分析和能耗分析工具集于一体。Simplicity Studio 简化了底层技术集成的复杂工作,使工程师能够专注于打造差异化功能,为物业运营方创造切实、可衡量的价值。


构建下一代智能建筑

下一阶段能源管理的关键,在于联网设备能否智能协同,实时感知空间使用情况、预测能源需求,并实时调整建筑运行方式,而非单纯增加设备数量。随着建筑的不断发展变化,开发人员也将面临新的问题。端点设备如何在保持超低功耗的同时,在本地完成更多决策?在长达十年的部署周期内,如何确保数以万计的联网设备始终安全可靠?如何在不给安装人员和运营人员增加操作复杂度的前提下,提高建筑系统的自主运行能力?

这些问题的答案将塑造新一代智能建筑,而如今正在设计的无线端点,将在实现这一愿景的过程中发挥核心作用。

Rishi Kesanan
Rishi Kesanan
产品营销经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software