xG24 现已通过蓝牙 6 认证

Silicon Labs 现已通过蓝牙核心规范 6.0 认证

2025 年 1 月 21 日 | Parker Dorris | 阅读本文需要 1 分钟

蓝牙核心规范 6 版于 9 月发布时,其中一项令人兴奋的增强功能包括更精确的距离测量,即蓝牙信道探测。该规范的这一改进对于无线物联网设备制造商来说尤其令人兴奋,因为它为更好地利用定位和接近感知提供了机会。

Silicon Labs 一直在密切关注蓝牙信道探测的发展,我们很高兴地宣布,我们的 xG24 SoC 和 xGM240 模块现已通过蓝牙 6.0 认证。我们的客户现在拥有一系列可满足其开发需求的解决方案,以简化资格认证。

 

用于精确定位服务的蓝牙

蓝牙信道探测在距离估计精度和安全性方面,都较当前可用的基于 RSSI 的蓝牙 LE 距离测量方法有了实质性的升级。

根据最新版蓝牙规范中的定义,信道探测使两个连接的蓝牙低功耗 (LE) 设备能够测量彼此之间的相对距离。信道探测的连接导向式双向测距功能使用往返时间、相位测距或两者兼有,提供精确的距离测量。当用于运行高级距离估计算法的系统时,信道探测在有常见干扰源的嘈杂环境中功能强大。此外,由于信道探测现已标准化,此功能有望在不久的将来于不同设备和手机之间实现互操作。从被动进入和被动启动汽车设计到智能锁、室内导航、地理围栏和资产跟踪等应用,都将受益于这一新功能。

 

Silicon Labs 和蓝牙 6:将距离测量带入开发人员的世界

凭借 xG24 SoC 和 xGM240 模块,Silicon Labs 成为首批提供经蓝牙 SIG 认证并列出的解决方案的芯片供应商之一。EFR32MG24 的小封装设计使其能够在钥匙扣等小型设备中部署蓝牙信道探测功能。

certified-bluetooth-6-devices-kit-front.png
certified-bluetooth-6-devices-kit-back.png

例如,在无钥匙进入系统中,蓝牙信道探测用于区域检测,以安全地验证接近车辆或智能锁的人员的身份。在资产管理中,蓝牙信道探测可用于通过由静态定位器设备阵列维护的区域和边界,跟踪移动资产的位置。

如需了解更多信息,请浏览我们的蓝牙产品组合,并务必查看我们的蓝牙信道探测解决方案,以深入了解推动这一发展的技术。

Parker Dorris
Parker Dorris
蓝牙高级产品经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software