• 工厂自动化
  • |
  • EFR32MG24 系列 2 SoC

CoreTigo 的 IO-Link 无线工业解决方案彻底改变了工厂自动化

|

制造业意味着独立机器和系统应具备动态生态系统。换言之,存在大量移动应用场景。由于电缆限制了移动性和可扩展性,有线技术在资金和空间有限的情况下,无法得到更好的利用。如今的制造商正在实施数字化来提高效率和灵活性,这导致对机器人、智能传感器和高级自动化执行器的需求不断增长。

CoreTigo 是工厂自动化领域的无线连接开拓者之一。CoreTigo 的无线解决方案专为恶劣的工业环境而设计,可为全球几乎任何地点的数百万传感器、执行器和设备提供电缆级、快速且可扩展的连接。CoreTigo 构建在 IO-Link 无线全球标准的基础之上,能够对整个操作技术进行实时控制和监控,实现更高的自适应性和模块化。IO-Link Wireless 可从一台机器上的数十个传感器和数百台不同的机器上获取可操作的数据,从而优化维护、实现节能、定制化并提升吞吐量。

挑战

一款面向未来的无线 SoC 平台,可支持 IO-Link Wireless 要求,匹配快速 RF 通道、无线电状态开关时间,以及高性能无线电灵敏度和超低功耗模式。

解决方案

最初为 EFR32MG13,随后扩展至 EFR32MG21EFR32MG24

结果

灵活、高性能和经济高效的无线解决方案,具有长距离、5 毫秒的低延迟和高输出连接性,系统 PER(分组差错率)为 10-9。

IO-Link Wireless 适用于极为复杂的工业自动化部署

工业应用通常发生在电磁干扰 (EMI) 辐射、RF 反射、设备振动和极端温度等挑战性环境中。生产线的电气噪声水平过高,这些噪声来自高速运转、快速移动的旋转机器。在实施先进制造解决方案时,传统无线技术无法提供可靠、不间断的连接。IO-Link Wireless 彻底改变了现状。

IO-Link Wireless 协议针对工业自动化进行了优化,可提供高度稳健、5 毫秒延迟的无线通信,支持确定性数据传输,并兼容有线工厂自动化协议。客户反馈说,该协议与电缆通信同样,甚至更加可靠。该协议通过传感器和执行器,可在机器上实现极低自动化水平的访问和实时控制。

CoreTigo 提升智能运动控制和状态监控

作为 IO-Link Wireless 技术的代表应用厂商,CoreTigo 为从包装、汽车到物流等各行各业的机器制造商、系统集成商和工业设备制造商提供完整的连接解决方案组合。

该协议的无线功能可将设备级连接至主机,并一直连接至可编程逻辑控制器 (PLC) 和企业应用。从传感器到云,CoreTigo 将信息技术 (IT) 和运营技术 (OT) 相结合,实现卓越运营。

通过连接以前不可能连接的设备,CoreTigo 开启了先进的自适应制造,并实现了对动力机械的可靠控制。通过嵌入连接或改造现有基础设施,CoreTigo 在工厂车间实现了各种应用,涵盖智能工具、机器人和运输轨道系统,并转化为大规模定制、更高的吞吐量和更好的整体设备效率 (OEE)。

无线 SoC 满足 IO-Link 要求并加快设计速度

在设计无线解决方案时,CoreTigo 需要找到解决问题的最后一块拼图:一款面向未来的无线 SoC,能够支持 IO-Link Wireless 无线性能水平。为了在 2.4 GHz 频段实现电缆级可靠连接,IOLW 将频分和时分多址方案 (F/TDMA) 相结合,使用跳频,尽可能降低信道选择性衰落、阴影和干扰造成的影响。在选择过程中,大多数候选方案未能提供无线电设置优化所需的灵活性,无法满足 IO-Link PHY 要求。

Silicon Labs EFR32MG13EFR32MG21EFR32MG24 具有快速 RF 通道和无线电状态切换时间、出色的无线电灵敏度和超低功耗模式,是很自然的理想之选。从面向未来的角度来看,Silicon Labs 推出了 SoC 级别的最高级别行业安全认证,即 PSA 3 级认证 Secure Vault™。

了解有关超低功耗、多协议 2.4 GHz MG24 SoC 和 PSA 3 级安全保护的更多信息

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software