随着人们的生活方式和习惯不断演变,优先考虑舒适、便利和远程工作,家庭已成为休息、生产力、教育和健康的多功能中心。日益增长的“以家庭为中心”趋势推动了对便捷性和高效性的需求的激增。随着人们在住宅中花费更多时间,提高家里的安全性和灵活性至关重要。
遗憾的是,许多现有的门和锁并不是为了适应智能技术而设计的,这给希望享受智能门禁的好处的房主带来了挑战。传统的智能锁安装仍然往往需要专业帮助、新锁舌,以及投入大量的时间和资源。随着对智能家居技术的需求不断增长,设备制造商正在转向解决方案提供商,以便简化无线开发,提高其产品的能源效率,并满足严格的安全认证。
Silicon Labs 在智能锁创新中的作用
Silicon Labs 凭借在物联网领域的创新和专业知识,成为开创易于安装、节能且安全的下一代智能锁的公司的宝贵合作伙伴。
Silicon Labs 提供一整套物联网解决方案,解决智能锁制造商面临的挑战。Silicon Labs 提供的无线 SoC 和模块可提供低功耗连接,支持多种协议,并且具有强大的安全功能。此外,Silicon Labs 的软件开发套件 (SDK) 和工具简化了智能锁应用的开发和测试。
挑战
Nuki 希望为客户提供市场上最好的智能锁选项,满足各种各样的要求,包括低功耗连接、支持多个协议以及强大的安全功能。
解决方案
结果
Silicon Labs 支持 Nuki 客户通过统一的硬件架构和开发工具,经济高效地构建各种各样的智能锁产品组合,从而缩短上市时间。通过允许不受限制地与制造商的应用程序并行使用,MG24、MG12、MG13、WF200、BG12 和 BG22 为用户提供前所未有的灵活性,并控制其智能锁体验,同时不会牺牲能源效率和安全性。
无线解决方案改变智能门禁功能
MG24 多协议无线 SoC 通过提供可靠高效的连接解决方案,在智能锁开发中发挥着至关重要的作用。旨在专注于低功耗,MG24 使智能锁能够长时间运行,而无需频繁更换电池。MG24 还支持各种无线协议,确保智能锁无缝连接到家庭网络。这种连接对于实现远程访问和控制至关重要,让用户能够随时随地监控和管理他们的智能锁。
WF200 Wi-Fi 收发器模块进一步提高了智能锁系统的效率。在智能锁的背景下,Wi-Fi 连接对于无缝集成到现有家庭网络至关重要。WF200 优化 Wi-Fi 通信,确保快速可靠的连接,同时最大限度地降低功耗。
此外,BG22 蓝牙片上系统 (SoC) 显著支持智能锁中的多种功能。其短程通信功能使其成为基于临近的解锁、安全的智能手机通信以及与附加附件集成的理想选择。BG22 还通过保护智能锁组件之间的数据传输,防止未经授权的访问,增强了整体安全性。
Zigbee 和 Thread 的 BG12 无线 SoC 是实现智能锁设备节能蓝牙 5 网络的理想选择。BG12 行业领先的能效功能、快速唤醒和可扩展的功率放大器使智能锁开发人员能够显著降低其设备的整体功耗,从而最大限度地延长客户的电池寿命。
此外,MG12 网状网络无线 Zigbee 和 Thread SoC 为智能锁设备中的可靠通信提供最佳无线电性能。MG12 是设计需要高性能和低功耗的多频段、多协议和节能型无线连接智能锁设备的理想选择。
最后,MG13 多协议 SoC 可为智能锁设备实现节能的多协议、多波段网络。MG13 可提供行业领先的能源效率、超快的唤醒、可扩展的功率放大器以及性能不妥协的 MCU 功能。
Nuki 释放智能锁潜力
Nuki 是欧洲领先的改装智能门禁解决方案提供商,已成功集成 Silicon Labs 的技术,以构建各种各样的智能锁产品和附件。
Nuki 最近利用 Silicon Labs 的 MG24 和 WF200 创建了 Smart Lock Pro(第 4 代),这是首款 Matter + Thread + Wi-Fi 内置智能锁,为简单性和多功能性树立了新标准。与其他兼容 Matter 的智能锁不同,Nuki 的 Smart Lock Pro(第 4 代)允许不受限制地与制造商的应用程序并行使用,在智能锁体验方面为用户提供前所未有的灵活性和控制。
Nuki Smart Lock Pro(第 4 代)由小型电机驱动,可在几分钟内轻松改装到现有门上。小型电机能够轻松转动锁中的钥匙,无需使用传统钥匙。这种创新设计特别有利于携带杂货或其他物品的人。安装后,用户可以使用智能手机方便地解锁门,向家人和朋友授予数字访问权限,并远程监控门的状态。MG24 与 Nuki 的 Smart Lock Pro(第 4 代)集成,可快速部署用户友好、支持 Wi-Fi 的改造解决方案。它使 Nuki 能够提供安全且易于安装和使用的智能锁体验。
此外,通过将 WF200 集成到 Smart Lock Pro(第 4 代)中,Nuki 可以为用户提供方便和响应迅速的智能锁体验。该模块的功能有助于提高设备的整体能源效率,延长电池寿命并增强用户体验。这对于智能锁尤为重要,其中可靠性和低维护需求是关键考虑因素。WF200 与 Silicon Labs 开发工具的兼容性也简化了设计流程,使 Nuki 能够将支持 Wi-Fi 的智能锁解决方案快速推向市场。因此,用户可在不牺牲能源效率的情况下受益于最新的连接功能。
然而,这不是 Silicon Labs 帮助 Nuki 开发的第一款智能锁。Nuki 集成了 Silicon Labs 的 BG12和 MG12 以创建上一代智能锁:Smart Lock 3.0 Pro 。 通过使用 BG12 开发 Smart Lock 3.0 Pro,Nuki 可以快速提供低功耗蓝牙,提供集成的 2.4 GHz 和 1 GHz 以下无线电、功能丰富的模拟和数字外围设备,提供节能低功耗模式,并展示更强大的 MCU 和内存选项。
通过将 Silicon Labs 的 MG12 纳入 Smart Lock 3.0 Pro 中,Nuki 可实现出色的无线范围和可靠的 RF 通信,因为该设备的最大输出功率为 10 dBm,接收灵敏度为 -102.7。 MG12 还包括创新型低能耗技术,例如快速唤醒和节能模式,可帮助 Nuki 降低整体功耗并最大限度地延长 Smart Lock 3.0 Pro 的电池寿命。
此外,Nuki 的 Opener 、键盘 2 和门传感器均使用 Silicon Labs 的设备,为用户提供多样化且高效的访问解决方案。例如,Nuki 的门传感器使用 Silicon Labs BG22,为用户提供多样化且高效的访问解决方案,同时通过监控门的状态来进一步提高安全性。Nuki Opener 使用 Silicon Labs 的 MG13,让用户能够远程打开门,增强访问控制。最后,Nuki 的键盘2使用 Silicon Labs 的 MG24 来帮助用户使用指纹或输入代码,比以往更快地打开门。这些优势超出了用户便利性,影响了更广泛的智能锁部署环境。
智能门禁解决方案的未来
Silicon Labs 的 MG24、WF200、MG12、MG13、BG12 和 BG22 在实现智能锁采用率增长和解决行业中的关键挑战(例如能源效率、连接性和安全性)方面发挥着关键作用。通过与 Nuki 等合作伙伴密切合作,Silicon Labs 支持开发用户友好且可靠的智能锁产品。我们很高兴通过提供解决方案,使智能、简单和安全地访问我们的家庭成为现实,继续突破物联网可能的界限。