不断增长的智能家居市场推动了消费者对无缝融入其互联生活的创新安全解决方案的需求。U-tec 是一家总部位于硅谷的智能家居安全创新公司,自 2015 年成立以来一直处于这一增长趋势的前沿。U-tec 在企业安全和生物识别领域拥有数十年的经验,发现了现有智能锁的缺点,例如电池寿命有限以及智能家居生态系统之间的兼容性不强。这些缺点常常迫使消费者在功能有限的长寿命蓝牙锁和电池寿命较短且存在潜在连接问题的 Wi-Fi 锁之间做出妥协。
为了应对这些挑战,U-tec 开发了 Ultraloq Bolt Fingerprint Matter 技术,这是首款同时兼顾安全性和便利性的生物识别智能锁。通过采用纳入了 Thread 网络协议的新版 Matter 标准,Ultraloq Bolt 可提供不受品牌或平台限制的互操作性。
U-tec 的 Ultraloq Bolt Fingerprint Matter 技术通过指纹、智能手机应用、键盘代码、自动解锁、语音控制和机械钥匙等方式提供六合一解锁体验。通过智能手机应用集成生物指纹解锁和远程访问,进一步改善了用户体验,使家庭安全更加直观便捷。
利用 Silicon Labs 的 MG24 无线 SoC 提高智能家居安全性
Silicon Labs 是智能家居创新物联网解决方案的领先提供商,也是 Matter 标准的主要贡献者,是 U-tec 的理想合作伙伴。U-tec 选择 Silicon Labs 的 MG24 多协议无线 SoC 为其智能门栓供电,因为该技术具有卓越的性能和可靠性。
这款高性能、超低功耗的片上系统专为物联网设备设计,可支持 Matter-over-Thread。Matter 专注于互操作性,而 Thread 具有高效的低功耗网状网络功能,因此该 MG24 SoC 非常契合 U-tec 的智能锁愿景。此外,MG24 SoC 具有高性能 2.4 GHz 无线电、AI/ML 加速器和高级安全功能,是需要强大连接性和高安全性的电池供电智能家居设备的理想选择。
挑战
U-tec 是一家位于硅谷的智能家居技术创新公司,致力于攻克智能锁市场的两个关键挑战:电池寿命有限和连接性差。现有的解决方案通常迫使房主在兼容性有限的长寿命蓝牙锁和电池寿命较短且存在潜在连接问题的 Wi-Fi 锁之间做出选择。U-tec 构思了一种用户友好的智能锁,可以无缝集成到各种智能家居生态系统中,同时提供强大的安全性和更长的电池寿命。
解决方案
U-tec 与 Silicon Labs 合作开发的 Ultraloq Bolt Fingerprint Matter 技术是世界首款具有原生 Matter-over-Thread 支持的生物识别智能门栓锁,它将不同的智能家居生态系统统一起来,并通过 Thread 的低功耗网状网络提供超长的电池寿命。这款创新门锁采用了 Silicon Labs 的 MG24 SoC,这是一种高性能多协议无线片上系统,具有可实现可靠连接的 2.4 GHz 强大 RF、可实现高级功能的 AI/ML 加速器,以及能够保障顶级安全性的 Secure Vault™ 技术。
结果
通过集成 Silicon Labs 的 MG24 SoC 并利用 Matter-over-Thread,U-tec 成功克服了智能锁市场电池寿命短和连接性有限的挑战。房主现在可以享受与各种智能家居平台的无缝集成、更长的电池寿命、Secure Vault™ 技术的强大安全性以及指纹识别和手机控制等先进功能,所有这些都包含在同一个创新的智能锁解决方案中。
利用 Silicon Labs 的 Secure Vault™ 优先保障安全性
U-tec 致力于保障高标准的安全性,这使得 Silicon Labs 的 Secure Vault™ 技术成为我们构建合作伙伴关系的关键决定因素。我们集成在 MG24 SoC 中的全套安全功能可提供强大的保护,能够抵御潜在网络威胁。通过保护用户数据并维护智能锁生态系统的完整性,Secure Vault™ 使 U-tec 能够提供让用户安心和信任的智能锁解决方案。
MG24 SoC 的功能与 Matter over Thread 集成相结合,使 U-tec 能够通过创新的智能锁引领市场,解决连接性、安全性和互操作性挑战。
智能家居安全的未来
Ultraloq Bolt Fingerprint Matter 只是 U-tec 对智能家居安全未来的愿景的开端。该公司正在积极开发 U-home 平台,这是一个互联智能设备的生态系统,将为用户家中提供更好的控制、自动化和安全性。同样,U-tec 将专注于开发将人工智能与物联网相结合的智能设备。
依靠 Silicon Labs 这位值得信赖的合作伙伴,U-tec 将继续重新定义智能家居格局,为房主提供创新解决方案,让他们安心享受便捷生活。