• 智能家居
  • |
  • EFR32MG21 系列 2 SoC

Voltalis 优化家庭电力管理

|

实现可持续发展的双赢方法

能耗一直是世界各国领导人热议的话题,虽然已经取得了一些进步,但解决方案的实施似乎赶不上地球已经遭受的破坏。电力的产生正从中央电网(如核电站和燃气电站)逐渐转移到较为分散的(通常是本地)可再生能源系统。但是,即使是可再生能源,也会面临一系列挑战:间歇性能源难以管理;虽然碳排放密集型的发电方式解决了灵活性需求,但它污染严重(二氧化碳排放)。

Voltalis 首先响应了这些住宅建设需求,并意识到了这些问题,决定在需求侧而不是在供给侧来管理能源系统,而供给侧方面的能源管理方式一直是过去 50 年采取的传统方式。

挑战

打造智能家居电力管理装置,帮助电力系统较少地依赖排放量较大的发电厂,同时提供智能方式来节省能源。

解决方案

可持续发展领头公司 Voltalis 打造了智能家居能源管理设备,可实时监控和控制加热/冷却设备的能耗(称之为分布式需求侧管理)。

这些设备由 Silicon Labs 的 Zigbee 无线 MCU EFR32MG21 提供支持,并连接至具有 EFR32MG21 的网关(作为 Zigbee 网络协调器)。而数据和无线功能可以帮助 Voltallis 远程管理设备的能耗。

结果

Voltalis 与公用事业供应商、业主和地方当局合作,将智能箱连接到加热/制冷设备。此举不会向消费者收取费用。当电网需要额外的灵活性时,Voltalis 可以汇集数千台设备所节省的电量,而不会影响任何人的舒适度。

这家欧洲公司将智能家居能源管理设备安装到加热/冷却装置上,使其能够在需要时短暂地降低能耗,这项方案由从网关(由 Zigbee 和 Thread EFR32MG21 SoCs(系列 2)实现)处实时收集而来的数据提供支持,其具有以下特点:

  • 高性能、低功耗、安全的解决方案
  • 2.4 GHz 无线 SoC 专为线路供电的 Zigbee、Thread 和蓝牙网状网络应用优化。
  • 一般规格,包含 Zigbee 和 Thread Radio、低功耗蓝牙无线、丰富的模拟和数字外围设备以及功能强大的 MCU 和内存选项

由于 EFR32MG21 SoC 能够通过长距离和网状网络功能进行通信,现在它已成为 Voltalis 解决方案的核心,其整个产品软件已嵌入 Silicon Labs 芯片组中。由于软件和芯片紧密结合,因此需要提供便捷的客户支持,不仅要确保功能正常,还要清楚地了解芯片组可以实现什么,而 Silicon Labs 团队履行了这两项承诺。

独特的商业模式助力未来

这种合作诞生了智能箱解决方案,它可以降低能耗并推动能源转换,而最终消费者无需为此付出任何代价。Voltalis 与能源市场合作,及时制定政策和法规,以确保更美好的未来。市场反过来可以节约能源,成就了双赢局面,并创造了一种自我维持的商业模式,使 Voltalis 承担智能箱的所有供应、安装和维护成本。

由于这种方法既有利于电网,也有利于最终消费者,因此 Voltalis 已经在法国和欧洲为 150,000 户家庭进行了安装。未来五年,他们将专注于在欧洲和亚洲安装一百万户住宅,包括在 2024 之前为法国安装 500,000 户。目前已开始在六个国家/地区(法国、比利时、芬兰、英国、斯洛文尼亚和瑞典)安装,日本将很快成为亚太的第一个市场。

我们都渴望看到 Voltalis 能够“征服”世界。有关 Voltalis 的更多信息,请访问 group.voltalis.com

了解关于 Silicon Labs 产品组合如何与一流的 Zigbee 软件和工具集成的更多信息

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software