对智能家居设备的蓬勃需求映射出当代人对互联、便捷、安全生活的期待。作为家庭自动化的重要入口,智能门锁常成为用户的首个升级目标。然而,频繁更换电池的痛点往往影响使用体验。Silicon Labs 专研的超低功耗 Wi-Fi 技术有效解决了这一问题,它可延长电池寿命,同时确保稳定的无中枢直连。让用户在减少维护的同时,也能远程监控和操控门锁状态,从而真正安心无忧。
另外,在智能家居技术日新月异的今天,消费者也不愿再因功能升级频繁更换门锁硬件。Kwikset Halo Select 智能门锁应势而生,它支持用户根据当下需求自主选择最合适的无线协议,并为未来需求升级预留协议切换空间。Halo Select 可深度兼容当下主流智能家居平台与设备。用户既可选择 Wi-Fi 直连云端以实现无中枢的简单部署,也可随需求演进切换至基于 Thread 协议的 Matter 标准。我们的 Wi-Fi 芯片 (SoC) 和 Wi-Fi 模块 RF 性能出色、功耗低且应用开发简单。我们的 Wi-Fi IC 专为 IoT 设计。
挑战
Kwikset 致力于打造兼具优雅设计与多元功能的智能门锁,通过融合无中枢超低功耗 Wi-Fi 与 Matter over Thread 兼容技术,使消费者能够跨平台无缝接入当下主流智能家居系统以轻松控制门锁。对于 Kwikset 来说,其核心目标在于提供连接方案,并通过延长电池寿命提高用户满意度。
解决方案
Silicon Labs 的超低功耗 Wi-Fi 与双模蓝牙技术支持,使 Kwikset 得以打造出具有卓越电池寿命和广覆盖范围的智能门锁,既满足消费者自主安装 (DIY) 的便捷性,又确保智能门锁在持续联网状态下的耐久表现。这款经过功耗优化的 SoC,让 Kwikset 在确保安全性和能效不受影响的前提下,轻松实现了多元化的连接方案集成。
结果
随着 Halo Select 的推出,Kwikset 为用户带来了一款安全可靠的无中枢智能门锁,通过超低功耗 Wi-Fi 技术实现完全远程管控。这款门锁采用 Silicon Labs Wi-Fi 解决方案,兼顾了两大核心优势:不仅延长了电池寿命,更具备多协议连接能力,可根据实际需求在 Wi-Fi 与 Matter over Thread 协议之间无缝切换,带来优异的使用灵活性。
Kwikset 选择 Silicon Labs Wi-Fi 门锁芯片的考量
- 优化多协议连接:
Silicon Labs 的 Wi-Fi 解决方案为智能门锁制造商提供 802.11 a/b/g/n (2.4/5 GHz) Wi-Fi 与蓝牙 5 双模连接的稳健无线方案。其先进的协议共存技术使 Kwikset 智能门锁在集成 Wi-Fi SoC 的同时,可同步支持 Matter over Thread 协议标准,既能无缝对接现代智能家居生态系统,也可实现无需中枢的云端直连,确保用户获得即时可靠的门禁控制体验。
- 通过超低功耗 Wi-Fi 延长电池寿命:
Wi-Fi SoC 采用超低功耗功能设计,深度休眠电流 <1μA,从而降低电池损耗并延长电池更换周期。这一核心特性对智能门锁至关重要,持久的电池寿命确保了门禁系统的不间断运行。
- 安全升级,尽享安心:
集成 WPA/WPA2、SSL 3.0 和 TLS1.2 等安全协议,为每把智能锁配备加密保护。在提供智能家居网络安全、高效连接的同时,全面守护用户居家安全。
- 紧凑设计应对空间限制:
小封装与高效布局设计,成就纤薄智能锁体,轻松适配各类紧凑型外壳,性能表现毫不妥协。
- 高速数据吞吐保障流畅运行:
高达 50 Mbps 的数据吞吐能力,使 Silicon Labs 的 Wi-Fi 解决方案能够快速响应并处理数据,实时传输门锁状态传感器信号、警报信息及用户通知等重要数据。
Wi-Fi 为何仍是智能门锁的核心选择
Wi-Fi 技术凭借其普及性和广泛认知度,始终是业主与设备制造商的优选方案。当今超低功耗 Wi-Fi 技术的突破,使其特别适用于智能门锁等电池供电设备——这类产品对电池寿命有着严苛要求。通过集成 Silicon Labs Wi-Fi,Kwikset Halo Select 智能锁实现了无需中枢、仅凭 Wi-Fi 连接即可随时随地进行门锁管控及监控的便捷体验。
对 Kwikset 这类设备制造商而言,稳健的互联网连接与卓越的用户体验始终是新品研发的首要考量。Wi-Fi 因其颇高的普及度,自然成为低功耗设备的理想之选。Halo Select 正是这一理念的出色诠释,让用户能够随时随地管控门禁。
配备触控屏、门状态传感器和通知系统的 Halo Select,将用户体验置于设计首位。结合 Silicon Labs Wi-Fi SoC 的传输距离、RF 性能与功耗优化技术,这款产品天然具备了为智能门锁赋予简易性与灵活度的优势基因。
Silicon Labs 的 Wi-Fi SoC 在提供 Wi-Fi 和双模蓝牙 5 等多协议支持的同时,更实现了超低功耗运行。此外,Kwikset 开发人员还可充分利用其远距离传输与功耗优化特性。超长电池寿命对智能门锁产品尤为重要,可使用户大幅延长电池更换周期。
Silicon Labs 的 Wi-Fi SoC 和全面的多协议无线产品组合为物联网开发人员提供端到端无线解决方案。Silicon Labs 的产品专为高能效与无线共存设计,全面支持 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee、Z-Wave 和 Thread 等多种无线协议,有效满足物联网领域持续发展的技术标准要求。这种广泛的协议支持不仅简化了产品开发流程,降低了功耗,更能实现满足多样化消费者需求的弹性设计方案。
为无线智能设备选择 Silicon Labs 具有多重优势:
- 能效表现:Silicon Labs 的解决方案针对低功耗运行进行了优化,延长了物联网设备的电池寿命。
- 快速上市:借助集成的无线协议栈、全面的开发工具和现成的预认证无线模块,开发人员可以将上市时间缩短九个月。
- 多协议兼容:广泛的协议支持确保设计灵活性与前瞻性,并兼容各类智能家居平台与生态系统。
- 安全性:产品内置行业领先的安全防护机制,为数据传输与通信安全保驾护航。
- 弹性扩展:Silicon Labs 解决方案的可扩展设计,便于开发人员拓展产品线并满足日益增长的市场需求。
借助 Silicon Labs 无线产品组合,设备制造商能够打造创新、节能且安全的智能设备,满足当代消费者的需求。
关于 Kwikset
自 1946 年起,Kwikset 始终作为住宅门锁行业的领军者,守护着全球家庭的安心生活。Kwikset 深入洞察您的家居环境,以无懈可击的安全防护为己任。基于对业主需求的深刻理解,Kwikset 打造了革命性的产品矩阵:包括拥有 SmartKey Security™ 专利技术的防盗门栓、获得专利的 SecureScreen™ 触控屏智能锁、无钥匙密码锁、互联家居技术、支持蓝牙的 Aura™ 系列、Wi-Fi 联网的 Halo™ 系列,以及采用 Microban® 抗菌技术的门锁五金件,并提供丰富多样的风格与表面处理方案。
我们的室内外门锁产品集卓越品质、前沿科技、持久耐用与时尚设计于一体,同时提供至高等级的安全保障。Kwikset 总部位于加州橙县,隶属全球门禁解决方案领先企业 ASSA ABLOY Americas Residential。Kwikset 产品通过线上线下渠道,经由零售商和分销商销往美国、加拿大、墨西哥及澳大利亚市场。更多信息,请访问 www.kwikset.com 和 https://kwiksetpresskit.com。