通过智能锁解锁无线家居安全功能

通过智能锁解锁无线家居安全功能

2022 年 10 月 5 日 | Sean Scannell | 阅读本文需要 2 分钟

随着世界各地的房主寻找能够简化家庭接入、安全性和连接性的方法,智能门锁安装正在兴起。智能门锁不仅增强了家居安全,还消除了丢失或忘带实体房门钥匙的麻烦。这些锁可以通过智能手机进行操作和监控,无论房主离家多远,都可安心无忧。智能锁制造商正在与领先的物联网 (IoT) 技术和安全提供商(包括 Silicon Labs 和 Lockin)合作,以进一步通过边缘处理提高安全性并提升整体可靠性。

全新 Wyze Lock Bolt 提供直观、先进的智能家居安全性

Wyze Lock Bolt 智能锁于 4 月 19 日推出,展示了物联网技术实现的智能锁进步。全新的 Lock Bolt 允许用户使用指纹扫描仪在不到一秒钟的时间内开门。Lock Bolt 可以编程为使用多达 50 个授权指纹,但用户也可以选择使用密码来开门。基于 Wyze Lock Bolt 的防窥技术,人们不必担心是否有人看过他们输入密码;用户可以在密码之前或之后添加额外的数字,而 Lock Bolt 仍然会解锁。

Silicon Labs 提供安全、低功耗的边缘处理功能

Wyze Lock Bolt 智能门锁采用 Silicon Labs 的 EFR32MG212.4 GHz 无线 SoC),它专为 Zigbee 应用而优化,具有集成的安全子系统,旨在提高处理能力、提升 RF 性能、降低有源电流。这种增强的处理能力是 Lock Bolt 的理想选择,因为它的数据是在边缘处理而不是发送到云。

Lockin 可实现安全、高速的数据识别

Wyze Lock Bolt 因 Lockin 先进的安全技术而得到保障,专门提供尖端的智能锁功能。Lockin 将出色的数据安全性能和生物识别技术与自学能力相结合,因此 Lock Bolt 可以实现 0.5 秒的指纹识别速度。Lock Bolt 凭借 Lockin 稳定可靠的无线通信、准确且低噪声的电机控制技术、全通信链路数据加密技术,在安全性能方面处于行业领先地位。

凭借边缘处理实现家门口的先进安全性

智能门锁设备使用先进的安全技术来有效保护家庭安全,这一点至关重要。Wyze Lock Bolt 没有连接到云,而是处理硬件本身的数据,这消除了信息发送到云和从云发送时数据泄露的可能性。硬件加密内置在 Lock Bolt 中,这意味着黑客将无法访问或计算密码或指纹数据。Silicon Labs 的 Zigbee SoC 技术有助于增强边缘的安全处理能力。

移动技术提高了安全性、易用性

随着移动技术越来越多地融入我们的日常生活,它也提高了我们智能家居设备的安全性。Wyze 移动应用程序中的双因素身份验证可确保只有授权用户才能使用智能锁。Lock Bolt 还包括一个自动锁定计时器,让用户安心无忧。用户可以在 Wyze 应用程序中设置自动锁定计时器,过了设定时间后,Wyze Lock Bolt 将自动锁门。通过蓝牙连接,应用程序用户还可以访问谁锁定和解锁了门的历史记录,为频繁用户和访客创建和存储访问密码,设置访问时间表以便只允许在特定时间访问某些用户。

智能锁:市场正在崛起

虽然北美目前是世界上最大的智能门锁市场,但世界其他地区对这项技术的需求正在上升,包括欧洲和亚太地区。随着家庭自动化的快速增长,智能家居设备的广泛采用一直在推动着全球智能锁市场的扩张。支持物联网的传感器将手机和其他互联网设备连接到智能锁,使远程访问更加简单,同时 AI/ML 和云计算的集成可继续增强最终用户体验。随着芯片级别的解决方案开发人员和提供商继续提供更先进、更安全的创新内容,智能锁将反过来变得更智能、更安全,并为房主提供无缝的安全体验。

Sean Scannell
Sean Scannell
产品副经理 | Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software