• 工业资产跟踪
  • |
  • EFR32MG26 系列 2 SoC

Emanate Wireless 与 Silicon Labs 的机器学习技术为各种规模的医院开启经济实惠、临床级 RTLS 的大门

医院及其他医疗保健服务提供者始终面临着压力:需要以更少资源实现更好的健康成果。利润微薄、预算紧缩,而繁重的工作负荷和低效的流程又给员工满意度带来挑战。在没有更多时间或资金投入的情况下,管理者越来越寄希望于更智能的互联医疗系统,以期在不影响患者护理的前提下提升效率。


医疗运营中低效的隐藏成本

医院运营中的一个主要低效环节,在于对医护人员、患者和医疗设备的追踪管理方式。从输液泵到便携式监护仪,患者病房中可能摆放着数十种必须在关键时刻即刻可用的物品。当资产错放或员工流动难以协调时,时间便被浪费,护理质量也随之下降。事实上,医院工作人员平均每班次要花费一小时全然用于寻找物资和设备。实时定位服务 (RTLS) 曾经承诺以自动追踪技术改变这些流程,提供房间级别的精确度。但迄今为止,这项技术对大多数医院而言仍遥不可及。

传统的 RTLS 解决方案基于专有协议和重基础设施部署构建。这些系统需要大量布线、专用接收器和专用标签,推高硬件成本。其安装过程同样繁琐,不仅需要部署密集的接收器网格,还必须进行细致校准,才能维持基本的精度。

因此,只有约四分之一的医院能够负担得起这类系统。即便如此,精度也常常不尽如人意,系统报告的定位数据理想情况下也有数英尺的误差。在医疗领域,这种误差是不可接受的。如果护士的工牌定位偏差仅几英尺,系统就可能错误地记录其在走廊而非患者病房,从而影响合规性、报告准确性,并最终损害患者信任。

挑战

实现有效的室内定位追踪一直是业界长期追求的目标,但在对精度要求苛刻的环境中,这一目标始终难以达成。尤其是医院,它们一直在寻求能够以经济高效的方式,在实时定位服务中实现临床级别的房间级精度,同时避免传统系统高昂的成本与复杂性。

解决方案

Emanate Wireless 携手 Silicon Labs,采用其 MG26 多协议无线 SoC,构建一套由电池供电、具备人工智能能力的蓝牙门道瓶颈系统。该系统以传统成本的一小部分,实现 99.9% 的房间级定位精度。

结果

此次合作实现可扩展、经济实惠的实时定位系统 (RTLS) 的应用,将每间房的基础设施成本从超过 1,000 美元降至仅 100 美元,节省超过 85% 的费用,并为医疗健康领域开启新的自动化机遇之门。

Emanate Wireless 凭借其“Radio Vision”技术在 RTLS 领域取得突破

Emanate Wireless 着手解决这一问题,并通过其 Radio Vision 解决方案开创一种新方法。RadioVision Silicon Labs 的 MG26 蓝牙 SoC 驱动,该芯片具备用于 AI/ML 加速的矩阵矢量处理器 (MVP)。Radio Vision 不再依赖密集的接收器网格,而是在每个房间门口部署一个紧凑的、电池供电的设备。这创建一个无线瓶颈点,进出房间的流量自然受限,从而得以判断标签是否进出房间。该系统提供 99.9% 的房间级精度,符合临床环境的需求。这一突破的核心是一项专有的机器学习算法,它通过分析连续的信号数据,准确识别出穿过门口的移动路径。关键在于,每间房的部署成本从超过 1,000 美元降至仅略高于 100 美元,这为各种规模和预算的医院广泛采用该系统打开了大门。

由于该系统由电池供电并基于低功耗蓝牙 (LE) 构建,避免以太网供电安装的复杂性,并在典型的医院工作负荷下可提供长达五年的电池续航。

Silicon Labs 技术如何赋能 RTLS

Silicon Labs 的技术在实现 Emanate Wireless 的愿景中发挥关键作用。BG22 蓝牙 SoC 作为到达角 (AoA) 接收器,通过天线阵列接收标签信号,收集 CTE 数据包并提取相位信息,以实现精准的定向追踪。随后,MG26 对这些数据进行处理,借助 Silicon Labs 集成的 AI 加速器运行机器学习推理。这一由硬件赋能的机器学习能力使 Emanate Wireless 能够运行模型,以高达 99.9% 的准确率识别门道跨越行为,即使在医院典型的多路径和强干扰环境中也不例外。

除了硬件支持,Silicon Labs 的开发工具也加速该公司的研发进程,其中包括提供易于定制接口的 Silicon Labs 无线电抽象接口层 (RAIL)。结合 Simplicity SDK 中的机器学习扩展功能,Emanate Wireless 得以避免大量定制化开发。

临床级 RTLS 正在变革医疗运营

如今,医院能够将曾经依赖人工操作的流程自动化。例如,当患者按下护士呼叫按钮时,系统可在护士的工牌进入房间时自动记录其到达,无需人工确认,同时提升合规报告的准确性。

医护人员能够即时定位关键设备,减少寻找设备所浪费的时间,并确保在重要的工作环节中所需物资随时可用。资产利用率得到提高,资本支出下降,患者也能获得更快速的护理。护士得以节省时间,专注于患者而非文书工作,从而提升工作满意度与护理成效。

由于 RadioVision 系统兼容市售的蓝牙标签与可穿戴设备,医院避免供应商锁定,并可将系统扩展至智能手机、智能工牌以及未来设备,而无需重新设计。这种灵活性确保系统能够在整个医疗机构、辅助生活中心或长期护理环境中规模化部署。

经济实惠且精准的临床级 RTLS 应用前景远不止于医院。辅助生活机构、长期护理服务商及其他医疗场所同样面临着资产与人员追踪方面的类似挑战。借助 RadioVision 经济高效的方案,RTLS 正从精英医院的奢侈配置,转变为更广阔医疗市场的标准解决方案。

通过攻克无线领域棘手的难题之一——在室内实现可靠的房间级定位精度,Emanate Wireless 与 Silicon Labs 共同开启位置感知医疗的新时代。医院终于能够兼顾效率与护理质量的双重要求,确保医护人员、患者和设备始终在正确的时间处于正确的位置。

探索 Silicon Labs 的物联网设备 EFR32MG26 SoC 技术

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software