2026 年 3 月 10-12 日 | 德国纽伦堡

在 2026 年国际嵌入式系统展与 Silicon Labs 面对面

展位号:4A-128 和 4A-129

点击此处预约与我们团队在国际嵌入式系统展的会谈

探索 2026 年国际嵌入式系统展演示

机器学习演示

机器学习

  • ModelCat 演示: 展示完全在低功耗 MCU 上运行的实时人脸与手势识别,无需云端参与。基于 Silicon Labs EFR32MG26 无线 SoC 与 ModelCat Aptos™ 平台,高级机器学习视觉模型在本地执行,推理延迟达毫秒级,功耗极低。
  • 支持机器学习的实时定位:本演示由 Unikie 合作开发,展示运行于 Silicon Labs EFR32BG24 SoC、基于机器学习的定位技术,可在 TPMS 应用中实现基于蓝牙的智能轮胎定位。该系统采用紧凑型 2 x 2 天线配置,以低内存与算力消耗,实现精准实时定位。机器学习算法在保持低延迟、低功耗的同时,提升定位精度与系统稳定性。该可扩展架构可应用于室内资产追踪、智能门禁、安全门锁及其他基于近场感知的应用场景。
  • MCU 电机控制演示:通过单个 SoC 集成高转速电机控制、无线连接与设备端机器学习,展示 Silicon Labs 系列 2 MCU 的计算能力。该系统在恒定负载下实现确定性实时电机控制,同时通过 RTOS 支持低功耗蓝牙,并将机器学习推理卸载至片上 MVP 加速器用于状态监测与异常检测,而不影响控制时序与无线性能。
蓝牙演示

蓝牙

  • 信道探测测距演示:展示基于蓝牙信道探测的测距功能,其使用 Silicon Labs xG24-DK2606A 开发套件与安卓设备(包括智能手机和智能手表),突显了消费级与嵌入式平台间的现实世界互操作性。通过实现异构设备间可靠测距,该演示展示了蓝牙信道探测如何为更广泛的蓝牙生态系统提供可扩展、可互操作的测距应用。
  • 信道探测自动建图演示:展示蓝牙信道探测如何为现有蓝牙节点增加空间感知能力,使设备自动发现相对位置并构建二维几何地图。该系统通过多套信道探测开发套件与一个观测节点进行协同测距,还原空间内的设备布局。该演示展示信道探测如何为接入点、智能照明、太阳能装置等应用场景实现自动建图与简化部署,借助蓝牙缩短安装时间、减少手动配置并降低整体系统成本。
  • 基于蓝牙信道探测的 PEPS 与 TPMS 演示:本演示基于玩具车平台,展示基于蓝牙信道探测的无钥匙进入及启动 (PEPS) 与胎压监测系统 (TPMS) 应用。信道探测实现车辆与用户设备间精准、安全的测距,通过可靠近场检测支持免持进入与启动。演示同时展示基于蓝牙的 TPMS,可将胎压数据无线传输至车载系统或用户设备,实现实时监测与报警,无需额外的无线电装置。这些用例共同展示了信道探测与蓝牙连接如何实现可扩展、低成本的汽车功能。
Matter

Matter

随着智能家居平台围绕 Matter 趋向融合,能源管理正成为下一波家庭互联设备的重大机遇。本演示将展示运行 EVSE 示例应用的 Silicon Labs 硬件,模拟与电网和太阳能板的交互,并在 Home Assistant 上进行显示。

Wi-Fi 演示

Wi-Fi

随着 Wi-Fi 在物联网终端设备中日益普及,低功耗已成为电池供电设备的关键特性。本演示将展示我们的低功耗摄像头参考设计,以及低功耗多协议(Wi-Fi + 低功耗蓝牙)应用。

Zephyr 演示

Zephyr 展位 - 展厅 4-170

本演示重点展示 Zephyr 如何实现跨 Silicon Labs 系列 2 和 SiWx917 Wi-Fi 平台的平台级代码可移植性。使用通用的基于 Zephyr 的应用程序框架,开发人员只需较少的修改即可跨多种无线技术复用核心应用程序代码。这种方法简化了开发,并加速了跨蓝牙、Matter 和 Wi-Fi 产品的扩展。



参加我们的技术研讨会
 

日期:2026 年 3 月 10 日 | 开始:13:45

第 1.2 场 – 物联网与连接技术:物联网生态系统技术 1

 

14:45 | 30 分钟

Zigbee 4.0:跨世代安全连接设备,实现低功耗高效运行

Zigbee 4.0 建立在智能能源、家庭自动化和工业物联网应用领域十年部署经验的基础之上。它基于 2023 版 Zigbee 协议栈、ZCL 第 8 版与 BDB 3.1,在嵌入式设备的安全性、可靠性与网络灵活性方面实现重大升级。核心增强点包括采用 Curve25519 与 P-256 进行动态链路密钥协商,提供强前向保密性与安全设备入网。APS 帧计数器同步确保消息完整性,防止重放攻击,提升整体网络稳健性。设备查询流程经过优化,可更顺畅地集成网络,而多 PAN 支持允许设备在重叠网络中运行而不发生冲突。对于密集的低功耗网络,协调采样监听 (CSL) 提供了可预测的唤醒和睡眠周期,在不牺牲响应速度的情况下实现节能。Zigbee 4.0 持续推进协议栈规范统一,通过桥接智能能源规范与 Zigbee 3.0 规范,简化多领域部署。在调试方面,Zigbee Direct 支持通过低功耗蓝牙进行配置与控制,降低安装门槛,提升互操作性。本研讨会涵盖协议关键改进、迁移注意事项,以及为嵌入式工程师设计下一代 Zigbee 设备提供实操指导。

faisal-bhaiyat.png

Faisal Bhaiyat | Silicon Labs

Faisal Bhaiyat 是 Silicon Labs 软件架构师,同时担任连接标准联盟 Zigbee Pro 核心技术小组主席与 Zigbee 认证小组主席。



日期:2026 年 3 月 10 日 | 开始:16:00

第 1.3 场 – 物联网与连接技术:物联网生态系统技术 2


16:30 | 30 分钟

智能家居中的多协议连接:提升互操作性与用户体验

在照明、气候控制、安防、家电等应用驱动下,智能家居市场以每年 15–20% 的速度稳步增长。包括 Apple、Amazon、Google、三星和 Tuya 在内的主要生态系统正通过采用 Matter 等标准化技术加速这一增长。尽管如此,全球普及仍呈现碎片化,多种无线协议并存,整体渗透率低于 20%。这种碎片化给希望在多生态系统中提供一致用户体验的产品厂商带来挑战。虽然 Matter 是迈向统一的一步,但其全球推广尚需时日。多协议解决方案提供了一座实用的桥梁,使设备能够支持 Zigbee、Thread 和蓝牙等多种无线标准,从而实现跨生态系统通信。本文探讨了允许单个设备跨多协议网络运行的多协议技术。分析该方案如何提升用户体验、简化生态系统集成并减少多 SKU 需求。从用户视角展示实际应用场景与设计考量,强调互联环境中的互操作性、灵活性与前瞻性。

Devanjan Sikdar

Devanjan Sikdar | Silicon Labs

Devanjan Sikdar 是 Silicon Labs 的产品营销经理,负责 Zigbee、Thread、Matter 等智能家居技术的营销工作。加入 Silicon Labs 前,他参与了 Redpine Signals 收购项目,专注于 Wi-Fi 产品的实时定位系统。他拥有 VIT Vellore 的计算机科学工程学位与 NMIMS 管理研究生文凭。他撰写了多篇智能家居技术博客与白皮书,常受邀在行业研讨会与活动中演讲。

物联网与连接技术 1.2 和 1.3 研讨会设有多位演讲嘉宾,因此列出的第一个开始时间是整场研讨会的开始时间,第二个开始时间(Faisal 为 14:45,Devanjan 为 16:30)是他们实际上台演讲的时间。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software