Matter 基础知识和智能家居生态系统
想要厘清物联网互操作性现状,首先要从整体视角分析智能家居生态系统。当前各生态系统虽相互封闭独立,但智能家居生态系统已是成熟的商业增长平台,可满足用户、物联网设备制造商、生态系统提供商多方主体需求。随着 Matter 协议与开放生态系统模式落地,优质产品将获得更广阔的规模化发展机遇。
下文将结合用户、生态系统提供商、设备制造商三方视角,全面解答以下问题:
- 智能家居生态系统具备哪些优势?
- 当今智能家居行业最常见的挑战是什么?
- Matter 如何应对这些挑战?
简介
面向决策者和产品经理的 Matter 与智能家居生态系统基础概论
智能家居生态系统为何会诞生?当前封闭割裂的智能家居行业存在哪些问题?设备制造商为何需要布局 Matter?Matter 将如何改变消费者和设备制造商的境况?了解物联网互操作性的现状,对于在未来开放化且支持 Matter 的市场中取得成功至关重要。在本白皮书中,我们探讨为什么统一的物联网生态系统不仅从消费者的角度来看很重要,从设计决策者和产品经理的角度来看也同样重要。
为何需要智能家居生态系统?
想要解答该问题,需结合生态系统的所有核心参与方视角分析,包括用户、生态系统提供商以及智能家居设备制造商。只有各方均能从生态系统中获益,生态系统才能持续发展,并孕育繁荣的智能家居应用、服务及产品生态系统,这也是 Matter 协议的终极愿景。
那么,智能家居生态系统提供商为何要搭建并拓展自有生态系统?为什么消费者更愿意购买属于某个生态系统的产品?物联网设备制造商为何要开发可接入单个或多个生态系统的产品?下文将从各方主体视角,详解智能家居生态系统带来的核心价值。
智能家居生态系统的优势
| 用户 | 生态系统提供商 | 设备制造商 |
| 熟悉的用户体验和用户界面 (UX/UI)。 | 商业变现:扩大广告受众、售卖云服务、手机订阅等。 | 依托生态系统认证标识拉动产品销量增长。 |
| 在智能手机、智能音箱、电视等设备上集成统一用户界面(应用)。 | 提升各类服务与订阅的用户渗透率。 | 实现多款产品协同联动,搭建一体化解决方案。 |
| 通过同一控制设备和应用统一管控所有智能家居设备。 | 增强服务和订阅的粘性以及客户忠诚度。 | 经过市场验证、海量用户熟知的交互体验和操作界面 (UX/UI)。 |
| 通过整合生态系统中的众多设备来构建自动化解决方案。 | 收集客户信息、使用模式、行为数据等。 | 生态系统专属的 SDK 和 API。 |
用户青睐智能家居生态系统带来的便捷体验
生态系统专属的 SDK 和 API。Amazon、Apple、Samsung、SmartThings、Google 等领导智能家居生态品牌,已在全球布局相关服务数十年。全球海量用户均已熟悉其交互体验和操作界面 (UX/UI)。成熟便捷的操作逻辑使用户对特定生态系统提供商形成使用粘性。各大提供商已将用户界面无缝嵌入智能手机、平板电脑、智能音箱、电视等各类日常使用设备。对于智能家居用户而言,选购适配自身常用生态系统的设备十分便捷,且可通过手机应用、智能音箱、电视等任意终端的统一界面管控所有设备。除此之外,同生态系统内不同厂商设备可通过生态系统实现联动、自动化场景配置与统一控制,为用户带来额外使用价值。
提供商依托生态系统实现商业变现
大多数生态系统提供商在开发和增长生态系统用户群方面有着不同的动机。然而,它们之间有几个共同点。通常,智能家居生态系统是推动提供商在其他领域业务增长的载体,例如,增加广告受众、提高云服务的渗透率,或销售各种订阅服务(如软件即服务或移动通信服务)。生态系统帮助提供商增强其他服务和订阅的粘性及客户忠诚度,同时允许他们收集更多的客户信息、行为数据、使用模式等。
设备制造商通过智能家居生态系统提升销量并降低成本
Amazon Alexa、Apple HomeKit、Samsung SmartThings 和 Google Home 等主流智能家居生态系统在全球拥有数百万忠实用户。他们熟悉自己喜爱的生态系统的用户体验和用户界面,知道如何操作,例如如何设置新设备。主流生态系统的庞大用户群帮助物联网设备制造商在全球范围内快速提升产品销量。生态系统还使设备制造商能够利用众多设备搭建自动化解决方案,从而带动更广泛产品线的销售,并增加他们在消费者或家庭支出中的份额。此外,现成的、经过测试和市场长期验证的、已为全球数百万用户所熟悉的生态系统用户体验和界面,降低了设备制造商的市场风险和产品开发成本。
当前的挑战 — 生态系统孤岛
当前智能家居行业分割为多个独立技术壁垒,跨生态互操作性缺失。不同智能家居生态系统的设备无法互通适配。生态系统孤岛如何影响物联网设备制造商和用户?
设备制造商面临的挑战:分散割裂的用户群
设备制造商面临的主要挑战是在几个互不兼容的孤岛式智能家居生态系统中,用户群呈现分散割裂状态,缺乏互操作性。这从多方面制约了设备制造商。首先,每个生态系统都提供自己的应用程序编程接口 (API),设备制造商必须通过这些 API 将设备集成到云端。此外,还需要遵循特定于生态系统的互操作性测试和认证流程,增加了开发成本和上市时间。极端情况下,单款产品需要开发、生产和维护多个 SKU 版本,分别适配不同生态系统的用户群体。用户群体分散割裂,导致产品研发成本、运营成本上升,产品上市时间延长。
消费者面临的挑战:设备之间的互操作性差
生态系统智能家居用户面临的生态系统挑战与设备制造商恰好相反。用户感到困惑,因为智能家居产品被分隔到不同的孤岛中,一个生态系统的智能家居设备不能被另一个生态系统的智能音箱或应用控制,反之亦然。用户往往需要安装多款应用、部署多台网关、订阅多项服务来管控设备,居家使用繁琐,同时造成不必要的开支。消费者无法确认新购设备能否与家中现有设备兼容,购买意愿降低,进而减缓整个智能家居行业的市场普及速度。
Matter 桥接兼容现有协议
Matter 标准包含 Matter 桥接,这是一种逻辑软件组件,可部署在智能家居网关等设备上运行。它将使用其他协议(如 Zigbee 和 Z-Wave)的设备桥接到 Matter 系统,使设备制造商能够在 Matter 时代延长其现有智能家居产品线的生命周期,从而提升营收与利润。
Matter 为用户带来的价值
Matter 协议将提升受生态系统支持的无线智能家居设备的用户体验和使用便捷性。设备接入 Matter 后,用户可自主选择任意应用或智能音箱,控制任意品牌、任意生态系统的智能家居设备(灯具、恒温器、门锁等),不受厂商与生态系统提供商限制。Matter 设备配网流程大幅简化,开箱即用体验显著提升。
其次,Matter 减少了消费者在零售渠道中的困惑。用户可放心选购新的智能家居设备,只要产品带有 Matter 认证标识,
即可确定可与家中现有设备稳定互通。
加入全球最大的智能家居生态系统
借助 Matter,设备制造商仅需一套支持 Matter 的解决方案,即可覆盖 Amazon、Apple、Samsung SmartThings、Google 等全部主流智能家居生态系统用户,加速营收增长。全生态系统通用单 SKU 模式可提升产品利润空间。
加速智能家居市场普及
Matter 让消费者可以放心购买新设备,因为他们知道所购设备能与家中的其他设备协同工作。这能让您的智能家居业务更快起步。
降低研发成本并缩短上市时间
全生态系统通用单 SKU 实现规模经济效益:一套 SDK、一套代码、一套硬件设计、一套维护方案,可降低研发、生产、运营成本与风险,同时加快产品上市速度。
简化用户体验并降低成本
对于设备制造商而言,Matter 提供无需网关的智能家居替代方案。您的设备可通过任意 Wi-Fi 路由器联网,Wi-Fi 是全球家庭普及度最高的无线连接技术。如果采用 Thread 协议,设备可借助生态系统内已部署的边界路由器完成联网。
延长现有设备产品生命周期
您是否正在运营基于 Zigbee、Z-Wave 或专有协议的智能家居产品线?Matter 标准自带的桥接功能,可保障您现有业务正常运营,同时依托 Matter 布局相邻的开放生态系统业务。维持现有用户体验,持续稳定创收,同时探索作为“所有智能家居生态系统之母”的 Matter 能为您带来的无尽机遇。
结论
尽管当前智能家居各生态系统相互封闭割裂,但生态系统商业模式已成为繁荣的智能家居业务的公认增长平台,可实现用户、物联网设备制造商、生态系统提供商等所有利益相关方共赢。而 Matter 带来开放生态模式,打破生态壁垒,将生态系统与物联网设备制造商之间不可扩展的“一对一”关系转化为更具扩展性的任意互通模式,全面提升各方价值。