课程(系列)

Works With 2020:轻松实现家庭自动化

了解如何利用 Arrow、Silicon Labs 和 AWS 的 Works With 控制器简化开发,从而设计易于使用的家庭自动化设备。

简介

轻松监控家庭和建筑物内的气候和空气质量。如果没有集成解决方案,用户会感到沮丧,他们希望得到即时的智能反馈。您可以自己尝试整合生态系统,但这需要时间和精力才能投入市场。通过利用 Arrow、Silicon Labs 和 AWS 的 Works With 控制器,您可以简化家庭自动化的开发,并提供客户期望的易用性。

本课程将介绍由 Silicon Labs 技术提供支持的 Works With 控制器解决方案,以及如何利用 AWS 物联网云平台来监控环境传感器数据并采取行动。



Works With 2025 物联网培训点播

体验本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和技术物联网培训课程。

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software