网络研讨会

WF101: Wi-Fi 4 到 Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7 的演变及其如何影响您的物联网战略和路线图

本课程将分享 Wi-Fi 的发展如何影响您的物联网战略和路线图,以及 Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 和 Wi-Fi 7 的主要功能。

会议简介

Wi-Fi 无疑是世界上最成功的无线技术之一。每一代标准——Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6和 Wi-Fi 7——都建立在其前代产品的功能之上,从而将性能、可靠性和效率独特地结合在一起,几乎可以支持任何应用。本课程将探讨 Wi-Fi 的发展如何影响您的物联网战略和路线图。您将了解每代 Wi-Fi 的关键特性、如何从 Wi-Fi 4 过渡到 Wi-Fi 6,以及 Wi-Fi 6 成为物联网应用最佳解决方案的原因。最后,本课程介绍了 Wi-Fi 7 及其许多高级功能,包括速度提高 4.8 倍、320 MHz 信道带宽、多链路操作 (MLO) 和灵活的信道利用,帮助您在物联网战略和路线图中采用 Wi-Fi 7。

演讲者

Kalevi Ratschunas

Kalevi Ratschunas
高级无线产品营销经理
Silicon Labs

 

时长

45 分钟



Works With 2025 物联网培训点播

体验本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和技术物联网培训课程。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software