CMP101: 在有或无连接的情况下实现边缘 AI/ML

我们的边缘 AI/ML 课程将探讨如何在有或无连接的情况下实现边缘 AI,并介绍后续集成物联网无线功能的能力。

课程简介

边缘的 AI/ML 通常与最终到达云端的数据相关联,但许多现实世界的应用程序可以收集数据并在本地做出决策,而无需联网。本次会议将探讨开发人员如何为独立设备或有线设备添加 AI/ML 推理功能,并在准备就绪时灵活地集成无线功能。这种灵活性是推动 TinyML 发展的关键。

我们将从联网和非联网的角度研究各种使用案例,重点介绍受益于这种灵活性的应用。Silicon Labs 的合作伙伴 ModelCat AI 将与我们共同展示,如何在我们的最新 SoC 上快速启动构建和部署视觉等复杂模型。

欢迎加入我们,一同探索这些使用案例,了解 Silicon Labs 如何支持联网和非联网设备中 AI/ML 的迁移路径,并发现可供 AI/ML 开发人员使用的工具。

演讲者

Sai Bharadwaj Balaji

Sai Bharadwaj
产品营销经理
Silicon Labs

Jon Gettinger

Jon Gettinger
市场拓展负责人
ModelCat.AI

时长

45 分钟

本视频可通过 AI 翻译支持多种语言观看。从下拉列表中选择您的首选语言,
然后使用设置菜单中的齿轮图标调整音频和字幕。



问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software