视频材料

BLE-151: 了解如何将 PRS 用于复杂的 I/O 逻辑(第 3 部分 - 实验)

本材料是 蓝牙 187 - 研讨会 (SSv5)(共 3 部分)的第 3 部分:了解如何将外围反射系统 (PRS) 用于复杂的 IO 逻辑

此蓝牙研讨会提供实践培训,并指导用户如何使用外围反射系统 (PRS) 执行复杂的 I/O 逻辑。该项目使用 Simplicity Studio v5 和 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件。本培训展示了如何将输入外围设备路由至输出外围设备,以及如何执行 I/O 逻辑功能来优化能耗。

简介

本研讨会 (3/3) 指导用户如何将外围反射系统 (PRS) 用于复杂的 I/O 逻辑。实操实验室将继续播放该视频。向用户展示了开发 SR 锁存逻辑以实现能耗优化的另一个示例。包含代码解释。

*视频中可能展示的是 Thunderboard BG22,但 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件是推荐的替代套件。

预备知识:

BG22 研讨会前期工作

BG22 入门研讨会(完整实验室 1)


实验室程序:

了解外围反射系统 (PRS) 如何实现复杂的 I/O 逻辑


需要硬件:

BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件
(BG22-EK4108A)

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software