本材料是 蓝牙 187 - 研讨会 (SSv5)(共 3 部分)的第 1 部分:了解如何将外围反射系统 (PRS) 用于复杂的 IO 逻辑。
此蓝牙研讨会提供实践培训,并指导用户如何使用外围反射系统 (PRS) 执行复杂的 I/O 逻辑。该项目使用 Simplicity Studio v5 和 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件。本培训展示了如何将输入外围设备路由至输出外围设备,以及如何执行 I/O 逻辑功能来优化能耗。
此蓝牙研讨会提供实践培训,并指导用户如何使用外围反射系统 (PRS) 执行复杂的 I/O 逻辑。该项目使用 Simplicity Studio v5 和 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件。本培训展示了如何将输入外围设备路由至输出外围设备,以及如何执行 I/O 逻辑功能来优化能耗。
简介
本研讨会 (1/3) 指导用户如何将外围反射系统 (PRS) 用于复杂的 I/O 逻辑。本视频介绍了实践研讨会中包含的概念和步骤。
*视频中可能展示的是 Thunderboard BG22,但 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件是推荐的替代套件。