“智慧城市生活实验室”Wi-SUN LFN 部署 - 第 3 阶段

2024 年 6 月 7 日 | Silicon Labs | 阅读本文需要 4 分钟


在充满挑战的印度市场,海得拉巴 IIIT 智慧城市生活实验室发挥了关键作用,充当了新兴智慧城市技术的试验台和概念验证。2022 年,我们深入研究了 Wi-SUN 初始部署以及随后从 Wi-SUN FAN(场域网络)1.0迁移到 FAN 1.1 的过程,强调了每个阶段的重要性。随着我们从 2023 过渡到 2024,智慧城市生活实验室的聚焦点发生了转变。我们开始集成低功耗节点,而不是仅仅部署构成 Wi-SUN 网络主干的基础设施。通过这些节点,我们得以探索环境传感器、水表和其他电池供电设备如何利用该基础设施来增强周围环境中的智能水平。


电池供电的传感器节点已战略性地部署到整个园区。这些节点使用各种通信基础设施,(包括 4GLoRaWAN 和 Wi-Fi,它们遵循点对点网络模式),将数据传输到 oneM2M 服务器。


Wi-SUN FAN 充当网状网络协议,让其中的每个设备直接与其相邻设备通信,通过节点之间的调频支持长距离信息传输。即使在复杂的环境中,这种强大的方法也能确保可靠的连接。Wi-SUN FAN 的真正卓越之处在于其自建能力。添加新设备时,网络可以动态调整并无缝集成设备。此外,网络是自愈的,这意味着如果通信路径遇到障碍或故障,系统会自动重新路由数据,以确保数据到达指定的网关或中央服务器。这种韧性可确保不间断的数据流,并提高我们智能基础设施的整体效率。


Wi-SUN FAN 1.1 推出了有限功能节点 (LFN) 设备,也称为低能耗 (LE) 节点。这些 LFN 设计功耗更低,可有效支持电池供电设备。其电池寿命达到惊人的 15 至 20 年,是各种应用的理想选择,包括燃气和水计量、环境监测、交通传感、停车管理和天气传感器。随着 LFN 节点集成到 Wi-SUN 网状网络中,这些节点现已成为电池供电传感器的无线接口。在 Wi-SUN 网络上的无缝通信可确保数据流向 oneM2M 服务器,从而提高园区智慧基础设施的整体效率。

LFN 体系结构

LFN 提供 PAN(个人局域网)发现/连接和 IPv6 数据包通信等基本功能。这些 LFN 具有与全功能节点 (FFN) 相同的通信协议栈,但限制了监听间隔计划,以优化功耗,并且没有路由功能。但是,LFN 仅在根植于 FAN 1.1 边界路由器的 PAN 内运行。它们充当 FAN 1.1 路由器的子节点,而不是充当其他节点的父节点。

请参阅下图,进一步了解详情:

Wi-SUN 对智慧城市的影响

随着城市发展成为更智能的生态系统,它们通过密切监测基础设施和环境因素,以努力提高服务质量。水耗和燃气消耗跟踪、空气质量监测等应用可向公众提供实时信息。这些数据使人们能够进行可持续的生活方式调整,并保护自己防范有害污染物。


印度政府已设定宏大目标,计划到 2025 年用超过 2.5 亿台智能能源计量表来替换现有计量表。为实现这一目标,同时确保可靠性和安全性,必须采用可扩展的连接标准。Wi-SUN 凭借其基于韧性和互操作性标准的 1 GHz 以下网状网络解决方案,在智能电网和智慧城市应用领域脱颖而出。

以下是 Wi-SUN 脱颖而出的原因:

  1. 可扩展性:Wi-SUN 具有可扩展性,支持高效处理大量设备。全球部署了超过 9,500 万台支持 Wi-SUN 功能的设备,即使在复杂的环境中,也证明了其独特的可扩展性。
  2. 可靠性:Wi-SUN 提供高水平的网络可靠性。即使单个节点发生故障,其网状拓扑结构也可确保网络保持韧性。
  3. 成本效益:Wi-SUN 的总拥有成本低,使其成为大规模部署的理想选择。
  4. 安全:安全是 Wi-SUN FAN 的首要任务。其本地公钥基础架构 (PKI) 集成为每个设备提供认证功能。这可以防止恶意重新编程并验证传入的固件更新,对长期部署至关重要。IPv6 支持:Wi-SUN 支持 IPv6,可实现强大的网络安全功能,包括入侵检测、流量整形、网络分析和渗透测试。通过保持终端设备本身的网络可见性,其性能超越竞争对手。


总而言之,对于塑造更智能的城市并确保可靠的连接性、安全性和效率,Wi-SUN FAN 发挥着关键作用。智慧城市可以利用先进计量基础设施 (AMI) 或街道照明网络提供的现有无线通信基础设施,为一系列相邻应用提供支持。这些应用包括智能交通信号、公共交通标志、停车位、电动汽车 (EV) 充电站等。通过利用这种基础设施,城市可以提高连接性、效率和可持续性,从而创造更智能的城市环境。

蜂窝通信权衡

其中一个权衡是,蜂窝系统必须定期升级,以适应运营商要求的更新,有时还需要适应要求更换底层硬件的协议废止。大多数物联网 (IoT) 设备使用电池供电,因此电源效率至关重要。由于需要与远距离的通信塔(有时长达半公里)通信,蜂窝通信对功率的要求相对较高。


地理覆盖与设备密度

蜂窝网络和 RF 网状网络之间的选择取决于网络要求。对于网络设备稀疏的广阔地理区域,蜂窝连接是理想选择。它提供宽广的覆盖范围,但功耗更大。RF Mesh 系统适用于密集型设备部署,并提供本地化覆盖和更低的功耗。虽然更新的物联网蜂窝协议减少了电流消耗和睡眠模式,但它们耗尽电池的速度仍然比 RF 通信模块快得多。

增强园区连接性:LFN 部署

在 Wi-SUN 网状网络部署的第三阶段,我们引入了由 Silicon Labs EFR32FG28 SoC 提供支持的 LFN。我们来仔细了解一下详情:

EFR32FG28 SoC 是理想的双波段 1 GHz 以下 + 2.4 GHz 蓝牙 LE SoC。FG28 是一款多内核解决方案,具有行业领先的安全性、低功耗和快速唤醒时间,并集成了功率放大器,以实现物联网设备的更高级别安全连接。集成AI/ML硬件加速器可对低功耗终端节点实现更快、更低功耗的推理。在 LFN 的第三阶段部署中,以前无法触及的各种传感器设备现在能够通过 Wi-SUN Mesh 连接到云。


结束 Wi-SUN 之旅:一个欣欣向荣的生态系统

IIIT-H 园区的生活实验室已成功培育一个强大的 Wi-SUN 生态系统。这个动态网络现在扮演着多个关键角色:

  1. 黑客马拉松和创新挑战:
    • Wi-SUN 网状网络是黑客马拉松的试验场所,可促进创意和快速原型设计。
    • 初创公司可利用该环境来进行概念验证,从而突破可能的界限。
  2. 真实世界测试:
    • 网络服务提供商可以在这个智慧城市生活实验室内进行缜密的现场测试。
    • Wi-SUN 网状网络的可靠性和可扩展性受到测试,确保其为实际部署做好准备。

Wi-SUN 生态系统在 IIIT-H 园区内蓬勃发展,让理论联系实践,推动我们走向互联互通的未来。

Silicon Labs
Silicon Labs
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software