课程(系列)

蓝牙 187 - 研讨会 (SSv5):了解如何将外围反射系统 (PRS) 用于复杂的 I/O 逻辑

此蓝牙研讨会提供实践培训,并指导用户如何使用外围反射系统 (PRS) 执行复杂的 I/O 逻辑。该项目使用 Simplicity Studio v5 和 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件。本培训展示了如何将输入外围设备路由至输出外围设备,以及如何执行 I/O 逻辑功能来优化能耗。

简介

BG22 项目系列的一部分,引入了全新练习,可帮助工程师了解如何应对蓝牙设计中常见的复杂挑战。

此蓝牙研讨会提供实践培训,并指导用户如何使用外围反射系统实现复杂的 I/O 逻辑。 该项目使用 Simplicity Studio v5 和 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件。

*视频中可能展示的是 Thunderboard BG22,但 BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件是推荐的替代套件。

知识水平:

初学者

预备知识:

BG22 研讨会前期工作

BG22 入门研讨会(完整实验室 1)


实验室程序:

了解外围反射系统 (PRS) 如何实现复杂的 I/O 逻辑


需要硬件:

BG22 蓝牙 SoC Explorer 套件
(BG22-EK4108A)

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software