SLWSTK-COEXBP
建议零售价:149.00 美元
建议零售价:149.00 美元
简介
- 实现托管共存解决方案的原型设计
- 支持 Silicon Labs 的 Zigbee、Thread 和蓝牙设备
- 支持 Wi-Fi 以及多达 3 个额外的 WSKT 无线电板
- 支持 1、2 和 3 有线 PTA 信号
- 提供报头用于观察逻辑分析仪上的 PTA 信号
- 支持 SoC 及 NCP 软件体系结构
开始使用
第一步:用户指南入门
第 2 步:配置 Wi-Fi 共存并执行测试
- 借助支持 PTA 的 Wi-Fi 解决方案,使用 UG103.17、UG350、AN1017 和 AN1128 中的说明和指导,配置基于 EFR32 的蓝牙、Zigbee 或 Thread 解决方案上的 PTA 接口以及 Wi-Fi 设备上的 PTA 接口。
- 使用 SLWSTK-COEXBP 套件测试和评估解决方案的 PTA 性能,其中应包括应用的吞吐率情景。
注意:并非所有 Wi-Fi 解决方案都能够支持 PTA。选择 Wi-Fi 解决方案时,确保选择支持共存/PTA 操作的供应商和 Wi-Fi 解决方案。
技术文档
社区与支持