Silicon Labs xG28 现已上市;助力 Chamberlain Group 和 Honeywell 等客户实现边缘长距离应用

2023 年 8 月 21 日 | Chad Steider | 阅读本文需要 2 分钟

今年 6 月,我们发布了专为 Amazon Sidewalk、Wi-SUN 和其他专有协议等长距离网络和协议设计的双频 FG28 SoC。今天,我们很荣幸地宣布,FG28 现已通过 Silicon Labs 和我们的分销合作伙伴全面上市。在此处了解有关双频 FG28 SoC 的更多信息。

我们还通过 ZG28、Z-Wave 长距离 SoC、PG28、独立微控制器和 SG28 (Amazon Sidewalk SoC) 扩展了 xG28 系列 SoC。有关 SG28 的更多信息,请点击此处

xG28 结合了高性能亚 GHz 无线电功能(可提供长距离能力),以及 2.4 GHz 蓝牙 LE 无线电功能,为亚 GHz 领域带来了新的多协议用例。内置 AI/ML 硬件加速器能够在边缘位置进行机器学习推理,这是实现长距离自动化的关键所在。

两家实力雄厚的公司已将 FG28 应用于家居和其他领域。

Silicon Labs FG28 双频 SoC 与 Chamberlain Group 合作打开(车库)门

70% 的美国房主将车库作为进入家中的主要通道,因此,在购买车库门开启器 (GDO) 时,安全性和可靠性是他们最关注的考虑因素。行业领先的智能门禁产品制造商 Chamberlain Group 选择了我们的 FG28,希望我们为其具备 Wi-Fi 功能的 GDO 提供业界领先的 Secure Vault 套件,以提高设备的安全性,确保房主的人身安全。FG28 的亚 GHz 无线电设备具有长距离功能,使房主可以在车辆驶入车道后立即打开车库门,而不是在几英尺之外才打开,并且内置的 RF 设备使信号能够穿过任何类型的门。最后,FG28 的蓝牙功能可支持 Chamberlain Group 的连接策略,使房主可以从任何地方打开和关闭车库门,以及接收来自 Amazon 和 Walmart 的车库内包裹递送服务,确保包裹免受恶劣天气的影响,并防止门廊偷窃。

“我们已经与 Silicon Labs 建立了长期的合作关系,所以我们很自然地选择使用 FG28 来生产下一代车库门开启器。他们的支持服务和技术水平是我们在寻找旨在提升产品安全性的功能时特别看重的,”住宅产品工程总监 Ed Lukas 表示。

Honeywell 智能水表解决方案升级至 FG28 长距离 SoC

如今,房主、公用事业公司、城市和市政当局在迅速采用智能水表解决方案,以降低用水成本、最大限度减少浪费和快速发现泄漏问题。然而,对于仪表被埋于地下并覆盖很大距离范围的情况,开发和部署低功率广域网(如 Wi-SUN 和 Amazon Sidewalk)就变得至关重要。FG28 的单一硬件设计可支持多个亚 GHz 协议,实现终极系统功能,并在终端节点和公用事业单位之间进行可靠通信。亚 GHz 频段对于边缘智能计量应用场景非常重要。

Honeywell 智能计量解决方案需要极高的性能、更可靠的边缘连接、更高的 RF 性能和更强大的安全性,而通过从我们的 FG12 过渡到 FG28,可满足所有这些要求。此外,FG28 还提供增强的互操作性和简化的开发过程,从而可根据客户需求进行扩展。

在 Works With 2023 了解有关长距离无线协议的更多信息

Works With 课程涵盖了 FG28、大型户外无线物联网网络和万物 LPWAN 的各种内容。查看以下课程:

与我们一起为 FG28 开箱:使用 FG28 设计面向 Amazon Sidewalk 的长距离设备

查看新推出的 SG28 以及 Amazon Sidewalk 亚 GHz SoC 和 Amazon Sidewalk 开发人员之旅页面,立即开始设计。

 

Chad Steider
Chad Steider
高级产品营销经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software