Matter 1.2 的新功能

2023 年 10 月 23 日 | Rob Alexander | 阅读本文需要 3 分钟

Matter 协议旨在利用 Wi-Fi 和 Thread 等现有 IP 技术来统一智能家居设备,从而建立新的开放标准。引以为傲的是,Silicon Labs 从一开始就是该标准的支持者。凭借在小型嵌入式设备方面的深厚经验,我们将继续随着标准的发展支持高标准的低功耗和高安全性。

Matter 1.2(由连接标准联盟发布)标志着 Matter 协议自 2022 年秋季首次发布以来得到第二次更新。诸如此类的更新引入了新的设备类型,将 Matter 的覆盖范围扩展至新的市场,同时还带来了可增强互操作性和用户体验的其他改进。

观看 Silicon Labs 高级产品营销经理 Matt Maupin 的介绍,了解有关 Matter 1.2 的更多信息

更多 Matter 设备类型:

此版本扩展了设备类型,以纳入大型家用电器、风扇、机器人吸尘器和空气质量控制。

新的 Matter 设备类型包括:

  • 洗衣机
  • 冰箱
  • 洗碗机
  • 房间空调
  • 机器人吸尘器
  • 空气质量传感器
  • 空气净化器
  • 烟雾/一氧化碳报警器
  • 风扇控制

迄今为止,上述某些设备尚未得到现有协议的支持。然而许多设备往往支持 Wi-Fi,但通常缺乏生态系统支持,需要专有的应用程序控制。借助 Matter 1.2 的支持,制造商可以简化用户体验(包括调试),同时实现与关键智能家居生态系统的集成。

除了新的设备类型外,Matter 1.2 还增加了新的功能,可改善调试方面的用户体验,从而更好地描述产品或其元件。例如,在 Matter Controller 的 UI 中,门锁可以被描述为具有镀铬饰面,以帮助用户验证与其交互的是同一个门锁,或者具有多个灯泡的灯具可以在控制器 UI 中描述地点或位置,以明确哪个灯泡被绑定到智能开关上。

随着 Matter 1.2 的发布,Silicon Labs 可提供支持所有新的和现有 Matter 设备类型所需的全新和修订后的集群。虽然我们提供了基于洗碗机设备类型的示例应用程序,但客户可以使用 ZCL 高级平台 (ZAP) 来配置所有 Matter 设备类型所需的端点、集群和属性。

Wi-Fi 6 在物联网设备中发挥着越来越重要的作用,其重点不仅在于增加带宽,还在于支持更大的网络和具有不同带宽要求的许多不同类型的应用程序,以及可能不需要高带宽但需要较长电池寿命的基于电池的设备,因为越来越多的无线物联网设备由电池供电。随着 Wi-Fi 的无处不在及其最新版本和安全产品的推出,Matter over Wi-Fi 的组合为用户提供了实实在在的益处,确保他们可在各种产品类型和应用程序中获得更无缝的体验,无论设备供应商如何,都可以提高易用性。开发人员不久将能够使用 Silicon Labs 最新的物联网优化 Wi-Fi 产品 SiWx917,其将最新 Wi-Fi 6 协议与蓝牙 LE 网络和 Matter 相结合,并具有超低功耗功能,可在单个 SoC 中实现较长电池寿命、出色的安全性和 AI/ML 加速器,使开发人员能够设计出可支持各种细分市场(包括智能家居、商业、智慧城市、工业或健康等)众多应用的 Matter 产品。

 

Matter 1.2 始终坚持安全标准

从一开始,Matter 就提高了安全方面的标准,而 Matter 1.2 同样维持了这一标准。为了支持开发人员达到或超越这些安全规范,Silicon Labs 提供定制零件制造服务,以便工程师可以定制具有高级安全性和独特证书的无线硬件和 MCU。我们还提供 Secure Vault™ 标准安全功能集,旨在应对当今的物联网威胁,其中许多也是 Matter 的核心关注点。

 

Matter 1.2 的追求与超越

Matter 迅速激增,部分原因是集线器和语音助手等关键生态系统设备已能够通过无线软件更新来支持 Matter。在现实中,许多用户都已在家中安装了 Matter。事实上,亚马逊已在 1 亿多台 Echo 和 Eero 设备中添加了 Matter。在未来的版本中,我们可以期待更多的 Matter 设备类型,特别是摄像头和能源管理设备,以进一步统一智能家居生态系统。如需了解最新的 Matter 1.2 演示和示例应用程序,请访问 Silicon Labs Matter GitHub。如需通过深入、分步的资源帮助您加速 Matter 设备开发,请访问我们的 Matter 开发人员之旅

类别: Matter
Rob Alexander
Rob Alexander
首席产品经理,Matter
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software