Matter 1.4 继续履行 CSA 对统一家居的承诺
随着 2024 年 11 月 5 日 Matter 1.4 的发布,连接标准联盟 (CSA) 达到了另一个里程碑。自 1.0 发布以来大约两年,CSA 及其成员一直致力于通过引入新的设备类型、提高可用性和增加功能来确保 Matter 规范的发展。
我对这个版本特别激动,因为它解决了围绕 Matter 提出的一些关键问题。受我们波士顿办公室 Connectivity Lab 的启发,我在去年年底在家里做了 Matter 测试,并在几场会议上展示了这些发现。虽然我在可靠性和稳定性等方面持续看到 Matter 的显著改进,但 Matter 1.4 专门解决了我在测试中提到的几个问题。
Matter 1.4 引入长空闲时间
在我的初始测试中,与家中类似的 Zigbee 和 Z-Wave 设备相比,我发现 Matter 设备的电池寿命较短。这也是我们从开发 Matter 设备的客户那里直接了解到的一个关注方面。Silicon Labs 帮助推动了 Matter 睡眠设备(Matter 将其称为间歇连接设备,即 ICD)的改进,包括同时支持 SIT(短空闲时间)和 LIT(长空闲时间)。
Matter 1.2 中引入了对 SIT 设备的支持,非常适合检查周期较短的执行器。门锁就是一个很好的例子,它们必须经常唤醒,与父系统检查是否有待处理的命令,如锁定或解锁。SIT 设备可睡眠长达 15 秒,但对于许多执行器设备而言,通常为 3 至 5 秒。
然而,对于开关和传感器等使用纽扣电池的设备,睡眠时间需要更长——数分钟甚至几小时。LIT 也就应运而生。LIT 允许设备睡眠长达 18 小时,同时仍保持可靠的网络连接。这大大降低了功耗,提高了电池寿命,使其与 Zigbee 和 Z-Wave 等设备更一致,这些设备为纽扣电池的电池寿命设定了黄金标准。
Matter 可认证的家用路由器和接入点
我的测试中的另一个观察结果是,Matter over Thread 支持可能在家庭环境中受到限制。Matter 的一大优点是生态系统能够推出软件更新,使 Matter 能够在现有部署的设备上运行。这意味着在 2022 年规范发布后不久,在家庭中有数百万个网络支持 Matter。问题是,这些设备中的大多数都采用 Matter over Wi-Fi,不一定是 Matter over Thread。虽然 Matter over Wi-Fi 非常适合家用设备,包括 LED 照明、智能插头等线路供电设备,甚至包括门锁等电池供电设备,但对于需要使用纽扣电池运行的传感器和开关来说并不理想。此外,消费者很难知道他们现有的 Matter 网络是否支持 Matter over Thread。例如,在我家里,我有 10 个 Echo 设备,但只有一个支持 Matter over Thread。因为需要的只有一个设备,所以我能够部署和测试 Matter over Thread 设备,但是消费者如何知道他们家中是否拥有全面的 Matter 支持。
这就是家用路由器和接入点 (HRAP) 发挥作用的地方。智能扬声器、家用路由器、接入点和机顶盒等设备现在可以通过结合 Wi-Fi 和 Thread 边界路由器支持来成为 Matter 认证的 HRAP 设备,从而确保家中同时支持 Matter over Wi-Fi 和 Matter over Thread。此外,HRAP 设备还将具有一项功能,允许用户将新的 Thread 边界路由器添加到现有网络,从而简化家居网络,同时提高可靠性。
Matter 1.4 提供改善的生态系统支持
跨生态系统的互操作性是 Matter 的关键要求,而多管理员是这一愿景的核心,允许用户跨智能家居生态系统连接设备。虽然我个人更喜欢单一的生态系统,但我确实测试了这个功能。单一系统确实可行,但设置和维护非常繁琐。但是,Matter 1.4 通过增强的多管理员功能改变了多生态系统支持的游戏规则。过去我必须为每个生态系统手动配置每个 Matter 设备,现在用户可以配置其 Matter 网络,自动将现有设备和新设备连接到多个生态系统,从而在家庭中实现跨生态系统的无缝支持。
Matter 1.4 中新的和改进的设备类型
由于 Matter 同时支持 Wi-Fi 和 Thread,因此它支持不同的用例和设备类型,让家庭能够使用最多样化的设备。Matter 1.4 可继续加强现有设备,并引入新设备。
随着 Matter 1.4 中新设备类型(包括太阳能电池板、电池、热泵和热水器)的引入,我们开始看到将您家中最大的耗能设备和能源集成到一个整体系统中的基础。目前,这些设备中的许多设备依赖于单个供应商应用程序,并且缺乏相互通信的能力。Matter 旨在统一这些设备,即使是现在,您也可以使用 Matter 来监控 HVAC、烧水器和 EVSE 的功耗和能耗。这使您能够根据自己的电价和交易做出明智的使用决策。
此外,您可以使用 EVSE 集群直接从控制器管理电动汽车充电的开始和停止。新设备类型的加入也有助于集成以前孤立的太阳能和电池制造商系统,使其能够报告发电能力和存储容量。这种集成使整个系统能够从这些能量来源中受益。
Matter 在能源管理方面不断发展的同时,我们也已经看到产品制造商和公用事业公司正在开发产品以支持这些新功能。
Silicon Labs 和 Matter 支持
Silicon Labs 始终致力于 Matter 的推进和部署。凭借针对 Matter over Wi-Fi 和 Matter over Thread 的最全面 SoC 和模块阵容,以及 Simplicity Studio 和 Matter SDK 等软件和工具,我们专注于为客户简化 Matter 开发。
Silicon Labs Matter 扩展现在可用,支持 Matter 1.4 功能,包括新的和增强的设备类型、对 LIT 设备的支持以及增强的多管理员功能。要了解有关 Silicon Labs 和 Matter 的更多信息,请访问 www.siliconlabs.com/matter。