问题 1.3 就在这里 - 这对智能家居的采用意味着什么

2024 年 5 月 7 日 | Matt Maupin | 阅读本文需要 3 分钟

连接标准联盟 (Connectivity Standards Alliance) 发布了 Matter 1.3,该规范的最新版本,保持了大约每六个月发布的频率。当我通读 1.3 规范时,我想知道开发人员和消费者对这种频率的看法。从用户的角度来看,我表示欢迎,因为它表明了公司在 Matter 上进行的投资。然而,从开发人员的角度来看,跟上步伐可能具有挑战性。

我最近在 Embedded World 上发表了一篇论文,题为 Matter: Technology and Adoption from a User's Perspective(Matter:从用户角度看技术和采用)。本文介绍了将 Matter 设备引入到我超过 100 台设备的现有家庭网络中的真实情况。如您所见,无论是从个人还是职业方面,我都对 Matter 寄予厚望,所以我认为作为 Matter 用户,提供我对最新版本的想法会很有趣。Matter 1.3 引入了新设备类型、现有设备类型的新功能以及规范的核心改进。

 

Matter 1.3 有哪些新功能?

在新功能方面,我们可以看到电器、水管理和能源管理的新设备类型。

电器方面,我们看到五种新设备类型。衣物烘干机的加入有助于增强 Matter 1.2 中包含的洗衣机的功能,为用户提供更完整的体验。其他四种电器是面向厨房的,包括微波炉、烤箱、抽油烟机和炉灶。对我来说,抽油烟机提供了最大的价值,特别是与灶台相连时,使这些设备能够以自动和远程方式进行通信和控制。您看到联盟的另一个举措是将跨设备类型的集群中的通用功能结合起来。这不仅带来了共同的用户体验,还简化了这些不同设备的开发。

对于水管理,我们有新的设备类型,用于泄漏检测、冻结检测、雨传感器和阀门。我家里有泄漏传感器,但我很希望在关键区域安装阀门。我还记得,因为我在阁楼里安装了热水器,那里的水传感器通知我阁楼湿了,我下班后飞奔回家。我一直想象着回到家时天花板已经倒塌,房间里到处都是水。事实证明,情况并没有那么糟糕,而且这条通知使我能够在情况变得更糟之前将水关掉,但如果能够远程做到这一点,那就太好了。

能源管理是一类新的设备支持,包括能源报告和电动汽车充电。电动汽车充电可根据费率、时间表、所需里程等信息来控制充电。

 

Matter 1.3 为现有设备带来改进

发布的其他领域包括对现有设备的改进。投射视频播放器(例如电视)增加了重大更新。然而对我来说,有一项功能脱颖而出,那就是推送消息和对话。这意味着 Matter 设备现在可以向电视发送通知。在我的房子里,我可以通过我的语音助手获取通知,然而,我需要助听器,但我很少在房子里佩戴助听器。因此,我很难理解音频消息,因为我缺乏上下文来理解。然而,在电视上显示消息的功能对我来说非常好。

 

Matter 1.3 核心规范更新

当然,Matter 1.3 为规范带来了核心改进,包括场景、集群和核心规范等关键领域。例如,对命令批处理进行了更改,使控制器能够将命令批处理成单个消息,以便可以同时进行接收和处理,从而最大限度地减少接收多个消息的延迟。我个人很高兴看到这项功能,因为它可以帮助减少控制大量灯具时出现的“爆米花效应”等问题,就像我在厨房里所做的那样,那里有七盏启用了 Matter 的灯。

Silicon Labs 已将 Matter 1.3 规范实施到我们的 Silicon Labs Matter Github 中,并将在 6 月将其作为 Matter 扩展用于我们的新 SDK。

Matter 的承诺是将家居统一化,为此,您既需要规范,又需要产品。尽管 Matter 已经以前所未有的速度取得了超过 1,000 种产品的认证,但与成熟技术相比,产品的可用性仍然有限。此外,由于 Matter 基于 Wi-Fi 和 Thread 等主要技术,因此在比较现有产品时,它们具有显著的领先优势。然而,Matter 1.3 继续缩小受支持设备和功能之间的差距,虽然由于典型的产品设计周期,基于 Matter 1.3 的产品需要一段时间才能上架,但毫无疑问,Matter 正朝着统一智能家居的方向迈进。

Matt Maupin
Matt Maupin
高级产品营销经理
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software