如何通过用于 HVAC 系统的 1 GHz以下无线网络免除电线并节省能源
HVAC(暖通空调)系统对于室内舒适和健康至关重要。然而,这类系统的安装和维护可能很复杂,并且往往是大多数家庭最大的能源费用之一。
无需电线即可连接传感器、执行器、控制器和其他设备的无线网络解决方案为解决与暖通空调系统相关的问题提供了一种颇具前景的方法。
HVAC 系统中无线通信的优势
无线通信通过将 HVAC 系统与智能家居设备无缝集成来增强 HVAC 系统,以实现方便的远程访问及数据驱动的智能,从而优化性能和个性化舒适度。这一切都有助于更深入地了解用户行为和环境条件。
此外,无线网络与传统有线设置相比具有许多技术优势,包括灵活的调整、简单的可扩展性、稳定的通信和经济高效的操作。将边缘智能与 AI/ML 集成,可实现预测性维护、异常检测和个性化舒适度控制,最终通过实时数据分析、预测功能和语音控制等创新功能改变 HVAC 格局。
1 GHz 以下无线:可靠、高效 HVAC 连接的最佳解决方案
并非所有无线网络都是平等的。每种无线技术都具有独特的特性和权衡因素,决定了其是否适合特定的智能 HVAC 应用。
与 Wi-Fi、蓝牙、Zigbee 和 Z-Wave 等高频技术相比,在 1 GHz 以下(例如 315 MHz、433 MHz、868 MHz、915 MHz)的工业、科学和医疗 (ISM) 频段中运行的 1 GHz 以下无线网络具有明显的优势,是 HVAC 应用的理想选择。其卓越的范围使它们能够轻松覆盖大面积区域并穿透墙壁等障碍物,这对于组件经常分散的 HVAC 系统而言至关重要。此外,1 GHz 以下的设备功耗更低,可长时间进行电池或能量收集操作,非常适合不直接连接到交流电源的 HVAC 组件。由于干扰和拥塞减少,1 GHz 以下网络还提供增强的可靠性和安全性,确保关键 HVAC 控制和监控功能的无缝数据传输,同时保持数据保护的强大加密功能。
比较 1 GHz 以下无线技术
在更换 HVAC 系统中的传统电线时,几种 1 GHz 以下的无线技术提供了可行的选项:
- Wi-SUN(无线智能泛在网络)基于 IEEE 802.15.4g,是智能电网,城市和建筑应用中的大型网状网络的理想选择,在其中,设备直接连接在类似网络的结构内。其通过高速 OFDM(正交频分复用)和低功耗 FSK(频移键控)物理层 (PHY) 为不同的子系统提供灵活性。然而,Wi-SUN 面临着诸如缺乏统一的网络层协议、多种区域法规和复杂的认证流程等挑战。
- Z-Wave 是一项低功耗、低数据速率的网状网络技术,在温控器和传感器等简单 HVAC 应用中表现出色,并且 Z-Wave Long Range 还具有扩展范围的额外优势。Z-Wave 虽然易于使用,但存在供应商依赖性、与其他无线技术不兼容和带宽有限的限制。
- 专有解决方案为特定 HVAC 需求提供定制和优化,但可能缺乏互操作性,开发和维护成本较高,并且由于其封闭的特性而面临过时的风险。
了解这些权衡因素对于为特定 HVAC 系统选择正确的技术至关重要。
Silicon Labs 强大的 1 GHz 以下解决方案
Silicon Labs 在 1 GHz 以下无线解决方案领域处于领先地位,提供多样化的收发器和无线 MCU 产品组合,可满足各种 HVAC 需求。
我们的 EFR32FG2x 产品家族基于多核体系结构,采用 Cortex® M33和 Cortex® M0+ 内核,为设计师提供安全、高性能、低功耗的选择。EFR32FG23 在低功耗系统中脱颖而出,优先考虑 RF 性能并支持 Wi-SUN 和专有体系结构。EFR32FG25 是我们适应性最强的 SoC,适应高通量 OFDM、低功耗 FSK 和远程 O-QPSK PHY,为不同的 RF 要求提供灵活性。EFR32FG28 支持多种 RF 选项,包括 Wi-SUN 和 Amazon Sidewalk,以及专有解决方案。
我们还提供与 EFR32ZG23 和 EFR32ZG28 兼容引脚的 Z-Wave 选项,以实现无缝集成和更快的上市时间。
HVAC 连接的未来
1 GHz 以下无线网络为 HVAC 电线更换提供了极具吸引力的解决方案。它们提供长距离、低功耗的可靠连接,并能够实现 AI 驱动的智能。仔细考虑现有技术是成功实施的关键。
详细了解我们如何帮助您利用 1 GHz 以下无线网络和边缘智能进行 HVAC 电线更换。