弥补知识水平与物联网开发之间的差距,打造一个完全互联的世界
我们在 Silicon Labs 的愿望之一是让开发人员每天能够更轻松地开发无线物联网,无论其工程知识水平或无线开发经验如何。我们每天都在取得进步,特别是在拥有相同愿景的合作伙伴的帮助下,但弥补知识水平和物联网开发之间的差距可能具有挑战性,特别是当技术发展得如此之快时。
此时,寻求领域专家的合作和专业知识变得尤为重要。他们做出的贡献,加上我们的贡献,每天都在改善人们的生活。我们过去曾与 Tuya 讨论过我们的工作,这家合作伙伴知道无线设计可能很困难,而希望为客户提供新一代重大创新的制造商可能没有所需的工程专业知识。因此,Tuya 使用 Silicon Labs 的 EFR32MG24 系列 2 多协议 SoC 构建了一个无代码云开发人员平台,使任何设备制造商都能够在短短 15 天内实现从原型到批量生产的过程。
Tuya 继续创新,这次是使用 Matter over Thread 模块。首先,我们来详细了解一下 2022 年推出的备受瞩目的 Matter 标准,以更好地了解 Tuya 和 Silicon Labs 的工作对其增长、采用的影响以及对消费者的整体影响。
Matter 的崛起推动互操作性
很长一段时间以来,Matter 都是 Silicon Labs 中经常提及的词语。这是一个雄心勃勃的协议,其目的是实现许多人一直呼吁的目标:跨设备和生态系统的物联网互操作性。该标准甚至在发布之前就引起了世界的关注,因为它得到了一些世界上最大的科技公司的支持,其应用涵盖楼宇自动化、智能家居、工业物联网和智能市场。
自 2014 年创立以来,互操作性的先驱 Tuya 认识到 Matter 可以与其 Thread 无线通信协议无缝匹配。
挑战
由于物联网的快速崛起,消费者经历了设备和生态系统的分散化,这可能会阻碍采用。同时,集成最新的特性和功能对于开发人员来说可能很复杂。Matter 的核心承诺之一是,它将通过互操作性来帮助解决这两个挑战。
解决方案
Tuya 利用 Silicon Labs 的 EFR32MG24 系列 2 多协议 SoC 来开发无代码平台和 Matter over Thread 模块,从而简化智能设备集成、减少嵌入式工作量并加快上市时间。所有这些都是以 Matter 作为支柱完成的。
结果
此次合作使 Tuya 的 Matter over Thread 模块成为云开发人员和制造商的首选,他们寻求创建智能家居、照明和楼宇自动化设备,为广泛采用智能解决方案铺平道路。
一言以蔽之:Tuya 的 Matter Over Thread 模块利用了 Silicon Labs 的 MG24
我们的 MG24 SoC 提供用户友好的设备配对和流畅的调试过程,使其成为希望将 Matter 集成到其产品中的开发人员的首选。通过利用 Silicon Labs 的 MG24 SoC,Tuya 的 Matter over Thread 模块简化了开发过程。物联网制造商利用强大且易于使用的平台,最大限度地减少嵌入式方面的工作量。这反过来又有助于这些客户降低开发复杂性,并加快产品上市时间。
久经考验的 MG24 SoC 还提供:
- 技术卓越:MG24 SoC 专为使用 Matter、OpenThread 和 Zigbee 协议的网状物联网无线连接而设计。它具有高性能 2.4 GHz RF、低电流消耗和 AI/ML 硬件加速器,并提供 Secure Vault™ 实现强大安全性,可抵御网络攻击。
- 开发效率:Silicon Labs 和 Tuya 专注于加快产品设计师的开发过程。Tuya 和 Silicon Labs 提供的统一开发平台可确保实现从概念到生产的简化流程。
- 互补技术:Tuya 和 Silicon Labs 之间的合作始于相互认可对方的优势。Silicon Labs 当时在寻找一家知名的解决方案提供商,而 Tuya 需要一家拥有强大技术支持和庞大潜在客户网络的全球认可芯片供应商。这项合作富有成效,最初是与 Zigbee 协议相关的工作,现在扩展到 Matter。
- 市场需求:作为连接标准联盟 (CSA) 的积极成员和 Matter 的倡导者,Tuya 已看到客户对 Matter 兼容设备的需求不断增长。Silicon Labs 的 MG24 SoC 凭借其先进的功能和与 Matter 标准的兼容性,成为满足这一需求的明显领先者。
Matter 和整个物联网世界的下一步是什么
虽然世界适应并采用 Matter,但 Tuya 确信一件事:协议还未普及到所有地方。Matter 设备的用户体验将继续改善,使其更易于使用,并对消费者更具吸引力。Tuya 设想,未来五年内,美国的大多数家庭将至少拥有一台 Matter 设备。
MG24 SoC 将在这一愿景中发挥关键作用,提供必要的计算能力、RAM 和 I/O 灵活性,以支持复杂的物联网系统。随着 Matter 标准的发展,Silicon Labs 和 Tuya 将继续密切合作,确保其解决方案始终处于智能行业的前沿。
通过简化开发过程并解决互操作性挑战,Tuya 和 Silicon Labs 正在为广泛采用更智能、更稳健和更易于使用的智能设备铺平道路。这种合作不仅加速了智能创新,还使一个完全互联、可互操作的世界的梦想更接近现实。