回顾并展望 Silicon Labs 25

回顾并展望 Silicon Labs 25

2021 年 8 月 19 日 | Silicon Labs 首席执行官 | 阅读本文需要 3 分钟

在德克萨斯州奥斯汀市中心的 Silicon Labs 公司总部大堂内,有几件公司早期的文物可以提醒我们我们的起点所在。展示的其中一件物品是手写便条,激发了创始人建立公司的核心价值观:招聘和培养优秀人才,通过创新创造价值,承担责任,做正确的事情。另一个是我们的创始人 Nav Sooch、Jeff Scott 和 Dave Welland 在考虑自自立门户的利弊时所掷的 25 美分硬币。充分了解这些创新者后便知,创立 Silicon Labs 的决定已成定局。但抛掷硬币的故事有助于说明我们的创始人在公司成立之初就对公司抱有的乐观、愿景和承诺。

在 1997 年我作为第 10 名员工加入 Silicon Labs 时,公司成立还不到一年,多年来,我们一直专注于践行我们的价值观,即培养人才、实现与商业成功相关的突破性创新、对结果负责,以及为所有利益相关者做正确的事情,包括我们的客户、投资者、员工和社区。我们从一家小型半导体初创公司发展成为当今公认的芯片、软件和解决方案领域的全球领导者,为不断增长的大型物联网 (IoT) 市场提供服务。在我们庆祝 25 周年之际,我不禁回想了我们取得的所有成就,我为我们践行多年前记下的价值观感到特别自豪。

我们的第一款产品是直接存取装置 (DAA),这是一种描述电话线调制解调器接口的奇特方式,目标是在一个庞大的成熟市场中快速实现盈利。我们的 DAA 于 1998 年推出,以优雅的基于芯片的解决方案取代了一块装满笨重和离散元件的电路板,包括变压器、机械继电器和光学隔离器。我们的 DAA 设计占用了五分之一的电路板空间,使得调制解调器能够集成到小封装中(例如笔记本电脑),通过单一的全球设计简化了供应链,并显著降低了成本。在那次抛掷硬币后的四年内,公司仅投入了 400 万美元的风险资本资金便于 2000 年上市,营收迅速增加到 2 亿美元以上,在个人电脑市场中占有超过 50% 的份额。

继我们首次成功之后,我们又推出了第二波突破性产品,率先将射频 (RF) 集成到标准半导体工艺技术中,全面实施了移动手持设备的前端发射和接收功能,并消除了数十个笨重的离散 SAW 滤波器和振荡器模块,最终实现了超过 25% 的市场份额。我们在早期开发的技术为 Silicon Labs 成为各种市场和应用的领导者铺平了道路,包括用于高速通信的振荡器和时钟、广播无线电和电视调谐器以及工业和汽车用的高压隔离。

2012 年,我被任命为首席执行官,当时,我们全身心投入到的多种物联网应用中的无线连接新兴市场,以构建一个更智能、更互联的世界。我们将模拟、混合信号和 RF 集成专业知识与嵌入式计算相结合,并通过投资和收购扩展我们的能力,以构建我们的软件能力,并使自己成为无线协议和网络方面的专家。这也使我们能够实施业界领先的安全技术,并在一些最苛刻和能源受限的应用中专注于互联网边缘的机器学习和智能。 今年早些时候,当我们将基础设施和汽车 (I&A) 业务出售给 Skyworks Solutions, Inc. 时,重新致力于实现我们的愿景,以专注于作为无线物联网解决方案的专业领导者加速发展。

回顾公司最初的 25 年,技术只是故事的一部分。创始人于 1996 年所设想的四项指导原则在今天和当时一样是我们公司的一部分。成为优秀的企业公民并回馈我们世界各地的社区一直是我们的首要任务。作为一家公司,我们将超过 1% 的年利润捐赠给慈善组织,并通过公司配捐计划和带薪志愿服务假为员工提供自行回馈社会的灵活性。这培养了一种奉献的公司文化,这像我们的任何创新一样让我感到自豪。

作为行业和公司,我们取得了长足的进步,展望物联网世界的未来令人兴奋,随着安全与电源管理等一度艰巨的挑战通过优雅、高性能的解决方案所解决,这些限制似乎正在进一步缩小。对我们来说,这是一个激动人心的时刻,我迫不及待地想看看未来 25 年会发生什么。

 

Silicon Labs 首席执行官
Silicon Labs 首席执行官
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software